Conversão de unidades de medida: como fazer?
Profissionais da Elétrica

Conversão de unidades de medida: como fazer?

18.08.2022 | 6 minutos de leitura

A conversão de unidades de medida surgiu pela necessidade padronizar as grandezas de uso comum em diferentes partes do mundo. Em tempos remotos, os sistemas eram imprecisos e, em algumas situações, não era possível mensurar elementos como energia elétrica, por exemplo.

Contudo, com a adequação de modelos e o surgimento do Sistema Internacional de Unidades (SI), foi possível quantificar essas informações de maneira precisa. Sendo assim, no artigo a seguir destacamos as principais unidades e a conversão equivalente em eletricidade. Continue a leitura e aprenda como é feito o cálculo.

 

O que são unidades de medida?

As unidades de medida foram estabelecidas pelo SI para relacionar sete grandezas: metro (comprimento), quilograma (massa), segundo (tempo), ampère (corrente elétrica), kelvin (temperatura termodinâmica), mol (quantidade de substância) e candela (intensidade luminosa).

O sistema foi instituído na década de 1960 para padronizar a mensuração e melhorar as práticas de medição no ensino, pesquisa e práticas profissionais. A importância do modelo é observada, por exemplo, na fabricação de produtos com especificações técnicas e dimensões que podem ser reconhecidas em diferentes partes do mundo.

No setor elétrico, é fundamental conhecer as unidades de medida e saber converter as grandezas a fim de entender a quantidade de carga suportada por um circuito sem causar problemas, como curtos-circuitos. Desse modo, vamos analisar como é feita a conversão e indicar a importância dela para as instalações elétricas.

 

Qual é a unidade de medida para corrente elétrica?

A grandeza de uma corrente elétrica é representada pela unidade ampère (A). Tal denominação é resultado de um estudo realizado sobre magnetismo, no qual foi demonstrado que dois fios paralelos percorridos por uma carga vão exercer força entre si.

Com esse entendimento, o termo ampère refere-se à unidade de medida que representa a quantidade de elétrons que formam uma corrente elétrica em um determinado período. O nome utilizado é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, responsável por importantes estudos científicos sobre eletromagnetismo.

O conhecimento da intensidade da corrente elétrica, mensurada em ampères, é imprescindível para o funcionamento eficiente de eletrodomésticos e eletrônicos em uma residência. Por meio do cálculo, é possível identificar se a carga elétrica recebida é adequada para o funcionamento dos aparelhos, evitando sobrecargas e acidentes indesejáveis.

 

Como fazer a conversão em eletricidade?

Conforme destacado anteriormente, o cálculo em eletricidade deve ser o mais exato possível, a fim de evitar acidentes nas instalações elétricas.

Por esse motivo, vamos elencar os principais cálculos de conversão envolvendo a grandeza ampère e as principais unidades derivadas. Acompanhe!

Conversão de ampères para watts em corrente contínua

Inicialmente, é preciso considerar as seguintes nomenclaturas:

P = I × V

P = potência P em watts (W)

I = corrente elétrica I em ampères (A)

V = a tensão V em volts (V)

Assim, pode-se definir que watts são equivalentes a ampères vezes volts. Desse modo, o cálculo é o seguinte:

watt = ampère × volt

ou

W = A × V

Conversão de ampères para watts em corrente alternada monofásica

Neste caso:

P = potência real P em watts (W)

FP = fator de potência

I = corrente de fase I em ampères (A)

V = tensão RMS V em volts (V)

Com essas informações, o cálculo é feito da seguinte forma:

P = FP × I × V

Então, pode-se definir que watts são equivalentes ao fator de potência vezes ampères, vezes volts.

Conversão de ampères para watts em correntes alternadas trifásicas (fase/fase)

Considerando:

P = potência real P em watts (W)

FP = fator de potência

I = corrente de fase I em ampères (A)

VL-L = a tensão RMS linha a linha VL-L em volts (V)

Em que:

P = √3 × FP × I × VL-L

Então, usando a fórmula acima, pode-se definir que watts são iguais a √3 vezes o fator de potência, vezes ampères, vezes volts.

watt = √3 × FP × ampère × volt

ou

W = √3 × FP × A × V

Em resumo, a conversão de unidades de medida envolve o conhecimento da grandeza ampère e das unidades derivadas que mensuram a tensão e a potência elétrica.

Por fim, vale lembrar que as informações técnicas sobre produtos elétricos são fundamentais para escolher itens como lâmpadas, tomadas, fios, eletrônicos de alta potência, entre outros dispositivos.

No blog da ABB estão disponíveis conteúdos relevantes sobre o setor elétrico. Acesse e fique por dentro das principais informações do mercado.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.