Tudo que você precisa saber sobre correção de fator de potência

Tudo que você precisa saber sobre correção de fator de potência

03.04.2023 | 8 minutos de leitura

Com inspeção preventiva e medição contínua é possível identificar problemas no circuito e corrigi-los no estágio inicial

 

Ter conhecimento sobre os principais conceitos de eletricidade é fundamental para profissionais do setor elétrico, como eletricistas, técnicos e engenheiros. Dessa forma eles serão capazes de avaliar as instalações elétricas, entender as variáveis medidas e tomar ações de melhoria. Uma das verificações mais importantes é a correção de fator de potência. 

Tal conhecimento é necessário, pois um sistema identificado com baixo fator de potência representa uma má utilização e consumo da energia elétrica.

Com esse entendimento, elaboramos um artigo para que você possa ter mais detalhes sobre o produto. 

 

O que é um fator de potência?

O que é fator de potência

O fator de potência é uma variável que avalia o uso de energia e nos mostra quão eficiente energeticamente é um circuito ou carga. Ou seja, é a relação entre a potência ativa, medida em quilowatts (kW) e a potência aparente, medida em quilovolts ampères (kVA). 

Nesse sentido, é preciso compreender que a potência aparente refere-se à quantidade total de energia utilizada para movimentar máquinas e equipamentos por determinado tempo. Para encontrar o resultado, é preciso multiplicar: S (kVA) = U (V) x I (A). 

Já a potência ativa é aquela consumida por máquinas e equipamentos para produzir o trabalho desejado. Por exemplo, em um motor, é a potência consumida para transformar energia elétrica em energia mecânica rotativa. Ela é calculada, geralmente, multiplicando a Potência Aparente pelo fator de potência da carga: P (kW) = S (kVA) x PF (fator de potência).

Assim é comparada a quantidade real de potência consumida e aquela que de fato gera trabalho em uma carga. Isso é chamado de Fator de Potência e pode ser calculado como: PF = P (kW) / S (kVA)

Se o fator de potência de uma instalação estiver abaixo da recomendação exigida, é preciso realizar a correção para evitar penalidades na tarifa paga mensalmente. 

Se você está se questionando sobre a justificativa da penalização, é válido esclarecer que se for identificado que o fator de potência está baixo é porque o consumo de energia está acontecendo de forma ineficiente. Por isso, a regularização deve ser feita o mais rápido possível, principalmente no setor empresarial. 

Afinal, os prejuízos serão verificados nas seguintes situações: danos causados pelo aumento da temperatura nos componentes do circuito, redução da quantidade de energia útil disponível e aumento necessário nos tamanhos dos condutores e equipamentos. 

 

Como é feita a correção de fator de potência?

Antes de explicar como é feita a correção de fator de potência, é preciso ressaltar que é necessário utilizar medidores que possa aferir simultaneamente tensão, corrente, potência e demanda. Existem aparelhos específicos para esse fim, como os multimedidores para painéis ou mesmo analisadores de rede, opções mais tecnológicas para efetuar um estudo de carga específicos para qualidade de energia. 

O baixo fator de potência pode ser corrigido com a instalação de capacitores para a correção de fator de potência no sistema de distribuição de energia. O dispositivo oferece uma boa vida útil, porém, se houver a ocorrência de correntes harmônicas, altas temperaturas e pouca ventilação, podem acontecer falhas prematuras. 

Por isso, o trabalho de inspeção frequente, pelo menos duas vezes por ano, é fundamental para garantir que os capacitores estejam funcionando corretamente.

Além dos equipamentos empregados para a manutenção preventiva, é válido realizar a averiguação visual completa. Entre as dicas para esse fim, estão os seguintes pontos de atenção:

  • Componentes descoloridos, inchados, com sinais de aquecimento ou umidade.
  • Limpeza ou substituição dos filtros dos ventiladores de resfriamento.
  • A limpeza de poeira deve ser feita com aspirador, nunca com equipamentos de ar comprimido.
  • Antes de reenergizar os capacitores, faça um teste de integridade de isolação do barramento fase-fase e fase-terra.

Vale acrescentar que os capacitores de potência utilizados na correção de fator de potência são fabricados para fornecer um longo período de segurança no funcionamento.

Desse modo, é importante seguir as instruções do fabricante e realizar o monitoramento regular dos bancos de capacitores. O resultado direto disso é um sistema em boas condições de funcionamento, além da redução no consumo de energia. 

 

Quais são as implicações da baixa potência?

Como foi possível observar, a correção proporciona diversos benefícios para as instalações elétricas. Por esse motivo, a legislação nacional, por meio do decreto n. 479, de março de 1992, estabeleceu o valor mínimo de baixa potência no território nacional em 0,92. 

Em outras palavras, instalações com fator de potência menor que 0,92 estão sujeitas a multas. Do mesmo modo, as consequências negativas serão observadas nas seguintes situações: aumento da conta de energia elétrica, limitação da capacidade dos transformadores, quedas e flutuação da tensão, sobrecargas, necessidade de aumentar o número de condutores e equipamentos de proteção. 

Um baixo fator de potência pode estar ligado ao excesso de uso de cargas indutivas ou capacitivas. Um exemplo prático disso é visto no setor industrial, em que é identificada a parcela indutiva no período das 6h às 24h, em razão do funcionamento dos motores. Por outro lado, acontece o contrário no período das 24h às 6h, pois o fator capacitivo aumenta em virtude dos sistemas de iluminação que utilizam reatores capacitivos. 

 

Benefícios da correção de fator de potência

A manutenção preventiva é a melhor solução para instalações elétricas de indústrias, comerciais e residências. O trabalho contribui com a identificação de falhas no estágio inicial e, ainda, quando é necessária a realização da correção do fator de potência. 

Sendo assim, os principais benefícios verificados são: economia na conta mensal de energia, maior potência disponível no circuito, tamanho de instalação reduzido e diminuição nas quedas de tensões. 

Temos certeza de que, a partir de agora, você ficará mais atento às instalações elétricas da sua fábrica, empresa ou residência.

Quer ter acesso a mais informações do setor elétrico? Clique no link e veja os conteúdos da ABB.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.