Corrente contínua e alternada: características e diferenças
Profissionais da Elétrica

Corrente contínua e alternada: características e diferenças

22.08.2024 | 12 minutos de leitura

A corrente contínua, também conhecida como DC (Direct Current), é um tipo de eletricidade que flui em uma única direção, proporcionando uma tensão constante.

Em contraste a ela, a corrente alternada, ou AC (Alternating Current), muda de direção periodicamente, variando a tensão de forma cíclica.

Cada tipo de corrente tem suas próprias aplicações e vantagens específicas, impactando diretamente a escolha de equipamentos e a execução de projetos elétricos. 

Por isso, continue a leitura para saber mais sobre essas duas formas de corrente elétrica e suas implicações práticas!

O que é corrente contínua (CC)?

A corrente contínua é caracterizada por um fluxo unidirecional de cargas elétricas. Em termos técnicos, é possível defini-la como um movimento constante e uniforme de elétrons através de um condutor, partindo do polo negativo e dirigindo-se ao polo positivo. 

Isso contrasta com a corrente alternada, que oscila entre direções opostas em ciclos regulares, como já foi citado anteriormente.

A CC é muito importante para o funcionamento de diversos dispositivos e sistemas elétricos de baixa tensão. Confira alguns tipos de aplicabilidade comuns:

  1. Baterias: a maioria delas, sejam de celulares, laptops ou veículos elétricos, fornece energia em corrente contínua. Elas armazenam energia química e a convertem em energia elétrica contínua para alimentar dispositivos eletrônicos.
  2. Eletrônicos portáteis: muitos dispositivos portáteis, como smartphones, tablets e lanternas, operam com corrente contínua, pois são alimentados por baterias recarregáveis.
  3. Equipamentos automotivos: os sistemas elétricos dos automóveis utilizam corrente contínua fornecida pela bateria do veículo para alimentar componentes como luzes, rádio e sistemas de navegação.
  4. Painéis solares: as células fotovoltaicas dos painéis solares geram eletricidade a partir da luz solar. Essa energia pode ser utilizada diretamente ou convertida para corrente alternada para uso em sistemas domésticos.
  5. Eletrônicos sensíveis: computadores e televisores frequentemente utilizam adaptadores ou fontes de alimentação que convertem a corrente alternada da rede elétrica. A constância da CC mantém o desempenho desses aparelhos, evitando flutuações que poderiam causar danos ou falhas de operação.

Leia também: Conheça o sistema de distribuição de energia industrial

O que é corrente alternada (CA)?

A corrente alternada é uma espécie de corrente elétrica caracterizada pelo fluxo de elétrons que costuma alternar sua direção de maneira regular. Ou seja, possui alta intensidade e direção que varia constantemente. 

É um modelo muito utilizado em sistemas de distribuição de energia elétrica devido à sua eficiência em longas distâncias e aplicabilidade em alta potência. 

A principal característica da CA é a sua capacidade de alternar o sentido do fluxo de elétrons várias vezes por segundo, o que a diferencia da CC, que mantém um fluxo unidirecional.

Além disso, a corrente alternada é definida como uma corrente elétrica cujo sentido e intensidade variam ciclicamente. Isso significa que, em um ciclo completo, a corrente alterna entre valores positivos e negativos, resultando em uma oscilação contínua.

No Brasil, essa frequência de oscilação é de 60 Hz, ou seja, a corrente muda de direção 60 vezes por segundo​.

Por causa da eficiência, uma de suas aplicabilidades é em casas. Abaixo, estão os exemplos de uso da corrente alternada:

  1. Distribuição de energia elétrica: principal aplicação da CA, pois permite que a eletricidade gerada em usinas possa ser transmitida por longas distâncias, graças à utilização de transformadores que ajustam a tensão para níveis apropriados para a transmissão e para o uso final em residências e indústrias​​​​.
  2. Eletrodomésticos: a maioria deles é projetada para operar com corrente alternada. Isso inclui desde itens básicos como lâmpadas e aquecedores até aparelhos mais complexos, como geladeiras, máquinas de lavar e televisores.
  3. Sistemas de energia solar: em sistemas fotovoltaicos, a energia solar captada é inicialmente convertida em corrente contínua. Porém, ela precisa ser convertida em corrente alternada através de um inversor, favorecendo a compatibilidade com a infraestrutura elétrica existente.

Leia também: A importância do carbono neutro na indústria

Características técnicas

Para compreender melhor o funcionamento dos sistemas elétricos, principalmente para profissionais da elétrica, é importante conhecer as características técnicas da corrente contínua e da corrente alternada. 

Cada tipo de corrente tem suas particularidades que influenciam seu uso e aplicações. Confira algumas dessas características abaixo:

Corrente contínua

A corrente contínua é caracterizada por um fluxo de elétrons movido em uma única direção, mantendo uma tensão constante ao longo do tempo. Portanto, o circuito é constituído de polaridade positiva e negativa, sem comprometer o sentido da circulação.

Essa constância proporciona uma energia estável, o que a torna ideal para dispositivos que requerem uma alimentação ininterrupta e sem falhas, como baterias, eletrônicos portáteis e para geração de energia solar fotovoltaica

Em sistemas fotovoltaicos, por exemplo, os painéis solares geram energia em CC, que pode ser armazenada diretamente em baterias ou convertida para corrente alternada através de inversores, dependendo da aplicação.

Corrente alternada

A corrente alternada, por outro lado, alterna sua direção em intervalos periódicos, o que é medido em Hertz (Hz). Esse tipo de corrente é capaz de mudar tanto em amplitude quanto em frequência

A variação constante permite o transporte eficiente de energia elétrica por longas distâncias, sendo a forma de corrente mais utilizada nas redes de distribuição elétrica. 

Por esse motivo, a CA é predominantemente usada em residências e indústrias, porque pode ser facilmente transformada em diferentes níveis de tensão com o uso de transformadores, permitindo uma distribuição flexível, segura e eficiente.

A habilidade de ajustar a tensão é vital para a integração de diferentes sistemas elétricos, otimizando o uso da energia conforme a demanda.

Visite a loja virtual ABB e ganhe 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Principais diferenças entre CC e CA

Para facilitar o entendimento, confira as principais diferenças entre corrente contínua e alternada para melhorar seu aproveitamento e aplicação, desde a geração até suas aplicações mais comuns:

Geração

A corrente contínua é gerada por dispositivos que mantêm um fluxo constante de elétrons em uma única direção, como, por exemplo, em baterias, células solares e dínamos.

As baterias, por exemplo, armazenam energia química que é convertida em energia elétrica, proporcionando uma saída constante e estável de corrente.

A corrente alternada, por outro lado, é produzida por geradores elétricos que utilizam bobinas e campos magnéticos rotativos.

Nos geradores de CA, a rotação de uma bobina dentro de um campo magnético alterna a direção do fluxo de elétrons periodicamente, resultando em uma corrente que muda de localização várias vezes por segundo (frequência). 

Este é o método usado comumente em usinas elétricas para produzir energia distribuída em larga escala.

Transmissão

Na transmissão de longa distância, a corrente contínua tem a vantagem de sofrer menos perdas de energia, principalmente quando utilizada em linhas de alta tensão. Isso acontece por causa da ausência de capacitância e indutância presentes em corrente alternada. 

No entanto, a CC requer equipamentos específicos para converter a tensão antes de ser utilizada ou reintegrada ao sistema de distribuição.

Já a corrente alternada é bastante utilizada na transmissão de energia elétrica devido à facilidade de transformar os níveis de tensão usando transformadores. 

Assim, permite que a energia seja transmitida a altas tensões, minimiza perdas por resistência ao longo das linhas de transmissão, e depois a reduz para tensões seguras para uso residencial e comercial. 

Reforçamos que essa flexibilidade dos transformadores torna a CA ideal para distribuição em larga escala. Além disso, a corrente alternada pode ser distribuída de forma mais otimizada em áreas urbanas densamente povoadas, onde a demanda por eletricidade varia constantemente.

Leia também: Materiais elétricos: como escolher e comprar com segurança

Conversão

Para converter corrente contínua em corrente alternada e vice-versa, são necessários dispositivos específicos.

No processo de transformar CC em CA, utilizam-se inversores, que são fundamentais em sistemas de energia solar, onde a energia gerada (CC) precisa ser convertida para CA para ser integrada à rede elétrica. 

Enquanto isso, a conversão de CA para CC é feita através de retificadores, comuns em dispositivos eletrônicos que necessitam de alimentação em CC, como computadores e carregadores de bateria.

Aplicações

A corrente contínua é predominante em aplicações que requerem um fornecimento  constante de energia. Por esse motivo, é mais utilizada em dispositivos eletrônicos de consumo comum, como celulares, tablets e laptops, que dependem de baterias para funcionar. 

Por outro lado, a CC é necessária em sistemas de energia renovável, como painéis solares e turbinas eólicas, onde a energia gerada é armazenada em baterias.

A corrente alternada é a forma mais comum de energia utilizada em indústrias e residências. A facilidade de transmitir e transformar os níveis de tensão a torna ideal para alimentar grandes áreas urbanas e instalações industriais.

Por fim, equipamentos como motores elétricos, eletrodomésticos e iluminação são projetados para funcionar com CA devido à sua capacidade de ser facilmente convertida para diferentes níveis de tensão.

Encontre os equipamentos ideais para trabalhar com correntes elétricas

Entender as características e diferenças entre corrente contínua e corrente alternada é fundamental para escolher as soluções elétricas adequadas para cada aplicação no projeto. 

De forma geral,  enquanto a CC é ideal para dispositivos eletrônicos e sistemas de energia renovável, a CA é amplamente utilizada na distribuição de energia elétrica devido à sua eficiência e versatilidade. 

Cada tipo de corrente tem suas especificidades, influenciando diretamente o design e a funcionalidade dos equipamentos elétricos.

Para melhor uso de cada corrente, a ABB oferece diversos produtos e soluções de alta qualidade que atendem a diversas necessidades elétricas, desde a geração até a transmissão e conversão de energia. 

Conheça o nosso catálogo completo para encontrar os produtos ideais para cada um dos seus projetos. Veja todas as opções e tecnologias que podem otimizar seu trabalho e garantir a eficiência e segurança das instalações elétricas.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.