A eletricidade é uma área repleta de informações e conceitos. Ela traz inúmeros benefícios para nosso dia a dia, como iluminação, agilidade e conforto.
Diversos recursos podem ser colocados em funcionamento por meio da eletricidade e fazer com que a vida das pessoas seja facilitada.
Então, compreender a importância e aumentar o conhecimento sobre o tema pode ser muito interessante, especialmente se você tem o desejo de aproveitar ao máximo as vantagens dessa maravilha. No entanto, esse termo é muito amplo e tem diversos fatos muito atraentes e, podemos dizer, até fascinantes.
Confira, a seguir, dez das principais curiosidades sobre eletricidade e aprofunde-se no assunto.
1) Primeiro relato de eletricidade
O primeiro relato que se conhece sobre um teste próximo a gerar eletricidade é datado do ano de 600 A.C. Nele, o grego Tales esfregou um pedaço de âmbar em um pano e, assim, gerou-se o princípio magnético ao atrair objetos.
2) A eletricidade está na natureza
Apesar de muito se falar sobre a invenção da eletricidade, na verdade ela não foi inventada, mas sempre esteve presente na natureza. O que foram criados são os processos para produzir energia elétrica artificialmente.
3) Velocidade da luz
Outro assunto muito comentado no ramo da elétrica é a velocidade da luz, que é extremamente rápida. Ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo.
4) Descargas atmosféricas no Brasil
O Brasil tem uma grande incidência de descargas atmosféricas, ou seja, dos famosos raios. O país é recordista mundial quando se trata desse fenômeno, registrando cerca de 100 milhões por ano.
5) Geração de energia em nosso país
A maior parte da energia gerada no Brasil, cerca de 90%, ainda provém de fontes hidrelétricas. Boa parte é da usina de Itaipu, uma das maiores do mundo.
6) Consumo de energia dos brasileiros
Outro fator importante de se conhecer é como se dá o consumo de energia da população. Os brasileiros consomem aproximadamente 1760 kW/h por ano, um pouco abaixo do que é a média mundial.
7) Consumo de energia dos aparelhos
Alguns aparelhos consomem pouca energia, sendo bastante econômicos. Outros, no entanto, têm um consumo bem elevado. Entre os primeiros da lista de maiores gastos estão os cooktops, fogões elétricos, geladeiras de duas portas, ferro de passar, microondas e lava-louças.
8) Maiores hidrelétricas do mundo
Como vimos, a hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores do mundo. Porém, outra muito importante é a usina de Três Gargantas, localizada na China. Ela produz, em média, 18.200 MW de energia e demorou cerca de 20 anos para ser construída.
9) As esferas laranjas nos fios elétricos
Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que são aquelas bolas laranjas colocadas em cabos de alta tensão. Elas nada mais são do que objetos para orientar visualmente pilotos de avião caso seja necessário realizar um pouso de emergência na estrada.
10) A contribuição de Thomas Edison
Por fim, uma curiosidade muito importante é sobre quem foi Thomas Edison e de que forma contribuiu para a história da eletricidade. Diferentemente do que se pensa, não foi ele quem inventou a produção artificial de eletricidade, mas sua participação nesse sentido foi muito importante.
Foi ele que tornou a energia algo comerciável e de fácil acesso. Criou, também, uma companhia de iluminação e, mais tarde, a primeira usina elétrica.
A eletricidade, como você pode notar, não é tão simples, mas é de grande importância para a humanidade. Ela é capaz de influenciar o modo como as pessoas vivem e desenvolvem suas atividades.
Agora que você conheceu todas essas curiosidades sobre eletricidade, entenda também o que faz um eletricista de manutenção industrial e veja como essa pode ser uma ótima oportunidade de atuação.