NR-10 SEP: o que é esse curso e para quais atividades serve?
Profissionais da Elétrica

NR-10 SEP: o que é esse curso e para quais atividades serve?

28.09.2022 | 4 minutos de leitura

A complexidade dos serviços em eletricidade requer cursos e atualizações constantes dos profissionais, de modo que consigam trabalhar com segurança e evitem erros nas instalações manejadas. Nesse sentido, um dos treinamentos essenciais é o da NR-10 Complementar SEP (Sistema Elétrico de Potência), voltado para serviços em alta tensão.

Vale destacar que o requisito básico para realizar o curso é ter a certificação da NR-10, que determina medidas de controle e sistemas preventivos para que os trabalhadores possam exercer as atividades de modo seguro e com menores riscos de acidentes. No texto a seguir, elencamos como o treinamento pode ajudar na sua rotina de trabalho. Boa leitura!

 

Qual é a importância da NR-10 SEP?

O treinamento de segurança em Sistema Elétrico de Potência (SEP) é um complemento à Norma Regulamentadora NR-10, publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O objetivo dele é esclarecer aos profissionais de eletricidade os cuidados que precisam ser adotados em serviços realizados em zonas controladas e de alto risco. 

Desse modo, as informações obtidas no curso de NR-10 SEP serão importantes para o trabalho desenvolvido em sistemas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Além disso, o curso será de extrema utilidade para os eletricistas que atuam com amplos projetos de instalações elétricas. 

É válido reforçar que o trabalho realizado em instalações elétricas, tanto de baixa tensão quanto de alta, oferecem riscos elevados à segurança e à saúde dos eletricistas, variando de lesões de alta gravidade até óbitos. Do mesmo modo, os sistemas podem ser afetados por curtos-circuitos, responsáveis por explosões e incêndios. 

 

O que vou aprender no curso de Sistema Elétrico de Potência?

Salientamos que é preciso ter a certificação de NR-10 antes de matricular-se no treinamento de Sistema Elétrico de Potência, já que ela ensina os principais objetivos e recomendações das normas de segurança para serviços em eletricidade. 

Então, o curso de NR-10 SEP oferecerá mais detalhes e ampliará o alcance das informações necessárias para a realização das atividades envolvendo energia elétrica. O aluno terá esclarecimentos sobre como programar e planejar as atividades, além de aprender como empregar as técnicas de análise de riscos, necessárias ao desempenho e à segurança do trabalho, na rotina dos serviços de alta tensão.  

Normalmente, o curso tem duração de 40 horas/aula e pode ser oferecido nas seguintes modalidades: formação básica (para trabalhadores com atuação em baixa tensão), complementar (para trabalhadores com atuação em alta tensão) e reciclagem (para atualização das informações, tendo em vista que a validade da certificação é de dois anos). 

A título de informação, elencamos os principais assuntos abordados no treinamento de NR-10 SEP:

  • Organização do Sistema Elétrico de Potência (SEP);
  • Organização do trabalho;
  • Aspectos comportamentais;
  • Condições impeditivas para serviços;
  • Riscos típicos no SEP e prevenção deles;
  • Técnicas de análise de risco no SEP;
  • Procedimentos de trabalho: análise e discussão;
  • Técnicas de trabalho sob tensão;
  • Equipamentos e ferramentas de trabalho;
  • Sistemas de proteção coletiva / EPI;
  • Posturas e vestuários de trabalho;
  • Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos;
  • Sinalização e isolamento da área de trabalho;
  • Liberação de instalação para serviço e para operação e uso;
  • Treinamento em técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentados;
  • Acidentes típicos: análise, discussão e medidas de proteção;
  • Responsabilidades.

 

Quais atividades precisam do curso NR-10 SEP?

De acordo com a NR-10, o curso é obrigatório para eletricistas que trabalhem em instalações elétricas energizadas com alta tensão. Lembrando que essa categoria engloba toda tensão superior a 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

Por esse motivo, o treinamento tem a finalidade de aprofundar informações específicas sobre segurança e proteção para serviços com circuitos elétricos energizados, com foco nas áreas de geração, transmissão, distribuição, padrão de operação, nível de tensão e outros detalhes ligados à alta tensão. 

Com esse entendimento, o curso de NR-10 SEP é recomendado para quem trabalha com alta tensão, mas apenas se for no Sistema Elétrico de Potência ou em suas proximidades. Como exemplo de operações dessa natureza, temos a medição em subestações de entrada de empresas, a abertura de chave seccionadora e a manutenção em para-raios. 

Em resumo, o treinamento de NR-10 SEP é fundamental nas atividades envolvendo alta tensão, preparando o profissional para atuação em locais de alto risco, controle de acidentes e funcionários, além do atendimento de primeiros socorros. 

Para conhecer detalhes sobre as normas regulamentadoras de eletricidade e as recomendações da legislação nacional, acesse o blog da ABB. Nele, você encontrará informações atualizadas e dicas importantes sobre os cuidados necessários para desenvolver com segurança os serviços em eletricidade.

Tags

ABB
energia elétrica
eletricidade
Eletricista

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.