Bebês, em especial os recém-nascidos, são extremamente sensíveis à iluminação. Cômodos com luzes fortes podem afetar o sono e o humor da criança, portanto é importante criar uma ambientação saudável e aconchegante para ela.
Alguns detalhes são importantes para conseguir bons resultados, como o posicionamento das lâmpadas e do berço.
Pensando nisso, separamos dicas valiosas, que vão agregar na saúde do ambiente do seu bebê e ainda trazer muito estilo.
- Dê preferência a lustres e abajures pequenos: acessórios de iluminação menores dão um toque mais discreto e suave à decoração, proporcionando um visual mais leve. Além disso, a meia-luz ao lado de algum móvel, próximo a uma poltrona, por exemplo, passa um ar de tranquilidade em certas atividades, como a amamentação.
- Utilize fitas LED: as fitas LED e os fios de luz dão bastante elegância à iluminação do quarto. Além de manterem a luminosidade baixa, valorizam painéis, móveis e nichos. Outro ponto positivo é que são facilmente instaladas em módulos de marcenaria, o que pode estimular ainda mais sua criatividade quando planejar.
- Troque interruptores por dimmers: o dimmer é um dispositivo que fará muita diferença no quarto do bebê, já que permite controlar o nível e a intensidade da luz no ambiente, trabalhando de maneira dinâmica.
Confira os dimmers ABB da linha Zenit neste link.
- Considere uma luminária de chão: o local onde ocorre a troca de fralda e a higienização é o mais indicado. Em um momento que é bem movimentado para a maioria dos bebês, o ideal é contar com uma iluminação boa e que não foque no rosto dos pequenos.
- Planeje uma iluminação indireta: espalhar os pontos de luz pelo cômodo, em posições que não foquem onde o bebê vai ficar, traz mais conforto e suavidade. O conceito de iluminação indireta é justamente dirigir a luz para refletir em alguma superfície antes de atingir o local que será iluminado.
Considere o ponto de vista do bebê e lembre-se de que, apesar de serem cheias de charme, as luminárias de teto podem ser prejudiciais à criança.
Dica ABB:
Um acessório que fará total diferença na iluminação do quarto do seu bebê com certeza é o detector de movimento. Além de trazer economia para sua casa, ele garante comodidade no acendimento da luz no cômodo, dispensando o acionamento manual a todo momento, e ajuda os mais distraídos, assegurando que a luz será apagada ao deixar o local.
A ABB indica o Detector de Movimento MD-F-1.0.PB.1 Free@home da linha Zenit. Ele tem medição no ângulo de 180° e detecta os movimentos em 1 metro lateral e 3 metros frontais.
Saiba mais em:
https://loja.br.abb.com/detector-de-movimento-md-f-1-0-pb-1-freeathome-abb.html#