Preços para: Informe o seu CEP
Conheça 5 dicas para iluminação de ambientes escuros
Profissionais da Elétrica, Arquitetura e Design

Conheça 5 dicas para iluminação de ambientes escuros

29.09.2020

A iluminação é, sem dúvidas, um ponto de grande importância em residências e apartamentos. Afinal, ninguém gosta de ambientes apagados, vazios e sombrios. A boa notícia é que há dicas para iluminação de ambientes escuros que podem ser consideradas a fim torná-los mais agradáveis.

Muitas estratégias são amplamente adotadas por arquitetos para garantir uma iluminação natural em projetos residenciais. Mas o que fazer com ambientes escuros em uma casa ou um apartamento já finalizado?

É sobre isso que falaremos neste artigo. Veja cinco dicas para iluminação de ambientes escuros que podem dar vida nova a qualquer tipo de ambiente!

1. Aposte em cores mais claras e mobília mais “clean”

Uma das principais dicas para iluminação de ambientes em que não é possível o uso da luz natural é usar cores claras na decoração, tanto nas paredes quanto na mobília. O uso de algumas cores fornece mais brilho e, até mesmo, mais espaço para qualquer lugar onde a iluminação é menos intensa.

Nas paredes, o ideal para ambientes com pouca luz natural é apostar nas cores claras, como o tradicional branco ou cores pastéis. Essas cores dão uma sensação de amplitude aos cômodos e também refletem a luz, contribuindo assim para a iluminação do ambiente.

As mobílias também exercem importante influência na iluminação do ambiente. Móveis muito volumosos ou em tons escuros podem pesar visualmente no seu ambiente e deixá-lo mais escuro. Por isso, vale optar por mobílias claras e que possuam um visual mais “clean”.

Além disso, opte por poltronas e mesas que deixem o chão visível, assim como prateleiras e estantes abertas.

2. Invista em espelhos

Você que gosta de arquitetura e decoração de ambientes deve saber que espelhos são grandes aliados dos ambientes, já que dão a sensação de torná-los maiores. Mas você sabia que espelhos também podem contribuir com a iluminação de ambientes escuros?

Pois é, essa é uma das dicas mais interessantes para iluminação de ambientes. Além de fazer com que eles pareçam maiores, os espelhos refletem a luz, deixando os cômodos mais iluminados.

Por meio de espelhos, você pode dobrar a quantidade de luz que entra em um cômodo com uma tática simples – basta colocar um espelho largo imediatamente em frente ou perpendicular à maior janela do ambiente.

Além de espelhos, podemos colocar itens de decoração com dourado ou prata. Eles também ajudam no quesito iluminação, pois refletem a luz que entra pelas janelas, e ainda deixam o cômodo com ares de luxo.

3. Troque cortinas pesadas por tecidos leves e translúcidos

Cortinas são outros itens que, quando bem escolhidos, podem contribuir com a iluminação de cômodos e ambientes.

Assim, em vez de colocar blackouts ou cortinas que sejam mais escuras e pesadas, vale pensar em tecidos mais leves e translúcidos. Estes não bloqueiem a entrada da luz completamente, mas filtram entre 40% e 50% dela, proporcionando uma claridade suave e agradável.

Persianas também são interessantes dicas para iluminação de ambientes escuros. A maioria das persianas permite um bom controle de luminosidade por meio do giro de suas lâminas.

4. Use as superfícies a seu favor

Como vimos, para as paredes o melhor é sempre uma coloração mais opaca em vez de brilhante, mas para outras superfícies vale criar um ambiente que seja mais iluminado. Mesas com tampos de vidro e móveis de acrílico ou translúcidos com certeza ajudam nessa tarefa, pois refletem a luz e ajudam a iluminar o ambiente.

Vale também optar por um layout em que estantes e prateleiras fiquem perpendiculares às janelas e não paralelas. Com essa estratégia, tais peças não vão funcionar como um bloqueio entre a luz e o restante do ambiente.

5. Faça bom uso da iluminação artificial

Dependendo do ambiente, mesmo com todas as dicas para iluminação de ambientes citadas anteriormente, você terá de acender a luz durante o dia. Nesse caso, é hora de ser criativo com sua iluminação.

Aqui, independentemente do espaço, uma das dicas para iluminação de ambientes escuros é distribuir os pontos de luz por todo o ambiente. O uso de lâmpadas é ideal, pois permitem que a luz seja distribuída por todas as áreas.

Outra opção é instalar uma lâmpada central e completar a iluminação com outros elementos, como candeeiros de pé. Com isso, são criados vários ambientes e, ao mesmo tempo, a luz ficará bem distribuída.

A tonalidade da lâmpada é mais uma das dicas para iluminação de ambientes que precisam ser consideradas.

Nos cômodos de lazer e descanso, como quartos e sala de estar, o ideal é optar por luzes quentes, de tonalidade amarela. Já para outros ambientes da casa, como banheiro, cozinha e áreas de serviço, o ideal são as luzes frias, que são mais estimulantes.

Gostou das dicas? Então conheça os principais canais sobre arquitetura no YouTube e inspire-se.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.