10 dicas para melhorar a iluminação residencial
Arquitetura e Design

10 dicas para melhorar a iluminação residencial

30.04.2024 | 12 minutos de leitura

Iluminação residencial é um tema que requer bastante atenção, já que cada cômodo possui uma funcionalidade diferente, como estudo, trabalho e descanso, necessitando de um tipo de luz específico.

A iluminação correta tem o poder de refletir a personalidade dos moradores, tornando a casa mais acolhedora e, de fato, um lar.

Neste artigo, trouxemos 10 dicas para melhorar a iluminação residencial.

Boa leitura!

10 dicas para aperfeiçoar a iluminação residencial

Planejar a iluminação residencial pode ser uma tarefa complexa e desafiadora. Algumas características precisam ser levadas em consideração durante o projeto. Veja nossas dicas:

1. Escolha da temperatura de cor

Entender como a temperatura de cor afeta a percepção do espaço é o primeiro passo para fazer boas escolhas de iluminação.

Ela é medida em Kelvin (K) e está relacionada com a aparência da luz emitida por uma fonte de iluminação. Ou seja, ela determina se a tonalidade será mais quente ou mais fria.

Sendo assim, lâmpadas com temperatura mais baixa, de 2700K a 3500K, proporcionam uma luz mais quente e aconchegante, ideal para áreas de descanso, como quartos e salas de estar.

Por outro lado, lâmpadas com temperatura de cor mais alta, acima de 4000K, criam uma luz mais fria, adequada para ambientes de trabalho, em que é necessário ter mais atenção a detalhes, como escritórios e cozinhas.

O uso adequado da temperatura contribui para uma melhor percepção visual das cores e dos detalhes do ambiente. Por exemplo, uma luz mais quente tende a criar uma sensação de descanso, enquanto uma luz mais fria pode ser mais estimulante e propicia para atividades que exigem concentração.

2. Iluminação direta, indireta e difusa

Cada tipo de iluminação tem suas próprias características e aplicações específicas. Veja abaixo:

  • Direta: a fonte de luz é direcionada exatamente para um objeto ou área. Os spots de teto, luminárias de mesa e arandelas são utilizados para destacar ambientes de trabalho, plantas ou obras de arte, por exemplo;
  • Indireta: a luz é refletida em superfícies antes de atingir o ambiente, criando uma claridade suave e uniforme, sem sombras. Para isso, são utilizadas luminárias embutidas no teto, de parede e arandelas com luzes para cima;
  • Difusa: a luminosidade é dispersa pelo ambiente, sem pontos diretos, ideal para áreas de descanso e convívio. São usadas luminárias de teto com difusores, de piso com abajures ou suspensas com cúpulas translúcidas.

3. Posicionamento estratégico das luminárias

Posicionar as luminárias de forma adequada pode garantir uma iluminação agradável em todos os ambientes da casa.

Saiba como montar cada ambiente:

  • Sala de estar: utilize luminárias de teto, lâmpadas nas sancas ou lustres no centro do ambiente para uma claridade geral. Adicione arandelas ou abajures para criar pontos de destaque e ter uma luz mais acolhedora durante a noite;
  • Cozinha: instale luminárias embutidas sobre a bancada para uma luz direta durante a preparação das refeições. Coloque fitas de LED sob os armários superiores, que também podem funcionar como elementos decorativos;
  • Quarto: opte por abajur de leitura ao lado cabeceira da cama para momentos mais tranquilos antes de dormir. Use luminárias de piso perto de cadeiras ou poltronas para criar um ambiente mais acolhedor e com um toque de estilo;
  • Banheiro: instale luminárias de parede ao redor do espelho para uma iluminação direta e livre de sombras durante a higiene pessoal. Considere também a adição de iluminação embutida no teto para complementar o ambiente.

4. Utilização de lâmpadas LED

As lâmpadas LED são uma escolha inteligente e eficiente para iluminar sua casa em comparação com as lâmpadas tradicionais. Veja as principais vantagens desse modelo:

  • Eficiência energética: consomem menos energia do que as incandescentes e fluorescentes, ajudando a reduzir os custos com eletricidade e contribuindo para o meio ambiente;
  • Opção mais saudável: são livres de mercúrio, sendo uma opção mais segura para o meio ambiente e para a saúde da sua família;
  • Durabilidade: têm uma vida útil mais longa do que as lâmpadas tradicionais, o que significa menos substituições e gastos;
  • Variedade de tons: estão disponíveis em várias tonalidades, que vão desde o branco quente até o branco frio, permitindo que você escolha a luz adequada para cada ambiente da sua casa.

Leia também: Como a ABB constrói um futuro mais seguro, inteligente e sustentável

5. Dimmers e controle de intensidade luminosa

Esses dispositivos permitem controlar a intensidade da luz de acordo com sua preferência, através da regulagem da tensão elétrica que chega às lâmpadas.

Eles podem ser instalados em diferentes tipos de luminárias e são compatíveis com uma variedade de lâmpadas, incluindo as lâmpadas LED.

Com a capacidade de ajuste, permitem adaptar-se às diferentes condições no ambiente. Por exemplo, aumentar a intensidade para atividades que exigem mais concentração, como a leitura, ou diminuí-la para criar uma sensação de aconchego à noite.

A ABB possui dimmers e outros dispositivos que podem deixar sua casa mais inteligente. Visite nossa loja online e conheça nossas soluções para o seu lar!

6. Sensores de presença e luminosidade

Esses dispositivos inteligentes detectam a presença de pessoas e também a quantidade de luz necessária em um ambiente.

Veja abaixo os principais benefícios desses sensores:

  • Economia de energia: os sensores de presença desligam automaticamente as luzes quando não há ninguém no ambiente, evitando desperdício de energia. Já os de luminosidade ajustam a intensidade do brilho conforme a quantidade de luz natural disponível, otimizando o consumo energético;
  • Integração com os sistemas de automação residencial: a integração dos sensores permite um controle ainda mais personalizado da iluminação em sua casa.

7. Uso de luz natural

A luz natural é uma das formas mais simples de iluminar um ambiente, além de trazer inúmeros benefícios para o bem-estar e a saúde.

Conheça as melhores estratégias para aproveitar os seus benefícios:

  • Coloque espelhos em locais estratégicos para refletir a luz natural em áreas onde ela é mais necessária e também criar uma sensação de amplitude;
  • Opte por cortinas leves e translúcidas, que permitam a entrada da luminosidade externa, ao mesmo tempo em que oferecem privacidade;
  • Mantenha as janelas e claraboias limpas para garantir que a luz natural entre livremente em sua casa, sem que a sujeira e poeira obstruam a passagem da luz.

Leia também: Dicas para aproveitar a luz natural de forma inteligente.

8. Destaque para pontos focais

Uma ótima forma de valorizar determinados elementos do ambiente e adicionar personalidade, estilo e elegância ao espaço é criar pontos focais com luz.

Experimente diferentes técnicas e descubra o que funciona melhor para o seu estilo de decoração e preferências pessoais.

Veja algumas dicas:

  • Use spots direcionáveis para iluminar obras de arte, esculturas e fotografias nas paredes;
  • Coloque luzes ou fitas de LED próximo às plantas e vasos para realçar sua beleza, criar interesse visual e também promover o crescimento saudável delas;
  • Destaque elementos arquitetônicos, como colunas, arcos ou detalhes de gesso, com iluminação embutida ou fitas de LED.

9. Iluminação externa

Não podemos esquecer da importância da iluminação externa quando se trata de criar um ambiente seguro e acolhedor.

O uso de luminárias estrategicamente posicionadas em torno da propriedade aumenta a segurança residencial, já que ajuda a evitar intrusos e fornece visibilidade durante a noite, reduzindo o risco de acidentes.

Além disso, uma iluminação externa bem projetada pode aumentar o valor do seu imóvel. Isso porque a estética e funcionalidade da iluminação paisagística e arquitetônica destacam os pontos fortes da casa, criando uma primeira impressão positiva para os visitantes.

10. Manutenção e atualização do sistema de iluminação

Não basta apenas instalar um sistema de iluminação eficiente, é preciso mantê-lo atualizado e funcionando para garantir suas condições ideais de uso.

Para isso, faça a manutenção regular das luminárias, lâmpadas e dispositivos de controle para que eles funcionem de acordo com as recomendações do fabricante e tenham sua vida útil prolongada.

Nesse processo, é importante realizar a limpeza, ajuste e substituição de peças danificadas.

Além disso, use tecnologias para atualizar o seu sistema de iluminação e garantir uma luminosidade inteligente e sustentável.

Os produtos da ABB, por exemplo, contêm recursos para controle que trazem maior conveniência e eficiência energética para o seu dia a dia. As telas inteligentes touch Free@home permitem a inclusão de até 16 botões para comando da automação de cenas, iluminação, persianas e outros elementos.

Leia também: 7 vantagens das casas automatizadas

Transforme sua casa com uma iluminação personalizada

A iluminação residencial feita de forma adequada pode influenciar o modo como as pessoas se sentem e vivem no seu lar. É possível criar um ambiente acolhedor, esteticamente atraente e funcional dentro da residência com as dicas apresentadas aqui.

A ABB entende que, para iluminar uma residência com eficiência, são necessários produtos de qualidade e confiança. Por isso, desenvolve as melhores soluções do mercado.

Conheça nosso catálogo de produtos residenciais e descubra como podemos ajudá-lo a deixar sua casa ainda melhor!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.