Disjuntor-motor e relé térmico: quais são as diferenças
Profissionais da Elétrica

Disjuntor-motor e relé térmico: quais são as diferenças

16.06.2021

Várias dúvidas surgem na hora de montar um sistema elétrico. Uma delas é a proteção do motor, equipamento essencial em qualquer instalação elétrica industrial.

O motor elétrico pode ser trifásico, bifásico ou monofásico, mas sempre estará sujeito a sobrecargas ou curtos-circuitos. Por isso é fundamental protegê-lo, e, para isso, nada melhor do que um disjuntor-motor ou um relé térmico. Mas você sabe a diferença entre eles?

O disjuntor-motor é muito parecido com o disjuntor comum e oferece proteção magnética contra curto-circuitos e proteção térmica contra sobrecargas por meio de um disparador magnético e de um disparador térmico. Existe também o disjuntor-motor de proteção magnética, feito para proteger equipamentos contra curto-circuito.

As manoplas do disjuntor-motor possuem bloqueio por cadeado e incorporam indicadores de disparo geral e magnético. Quando usados em conjunto com a linha de contatores AF, formam soluções compactas para partidas diretas, reversas ou estrela-triângulo.

Já o relé térmico de sobrecarga bimetálico é sensível ao desbalanceamento de fase e possui sistema de compensação de temperatura. É um dispositivo de proteção projetado para conexão direta com contatores AF.

O relé térmico conta com contatos auxiliares 1 NA + 1 NF incorporados, botão de reset e stop independentes e capa de proteção com lacre, impedindo acesso ao regulador de corrente.

Disjuntores-motor MS protegem equipamentos contra curto-circuito e sobrecarga, para partidas

Classe 10 (de acordo com a IEC 60947-4-1). Disjuntores-motor MO protegem equipamentos contra

curto-circuito.

Suas manoplas possuem bloqueio por cadeado, incorporam indicadores de disparo geral e magnético e possuem tampa

frontal para bloqueio da corrente ajustada. Quando usados em conjunto com a linha de contatores AF, formam soluções

 

Disjuntor-motor e relé térmico.

Portanto, o disjuntor-motor e o relé térmico são diferentes, mas podem ser usados em conjunto para trazer mais segurança para o sistema elétrico.

A ABB conta com uma linha completa de disjuntor-motor e relé térmico. Confira o catálogo completo na ABB Loja On-line: https://loja.br.abb.com/disjuntor-motor-tripolar-classe-10-com-ajuste-termico-de-1-a-1.6-a-ms116-linha-eficiente-abb.html

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.