Disjuntores: principais tipos e usos
Eletrificação

Disjuntores: principais tipos e usos

10.08.2023 | 8 minutos de leitura

Seja você um eletricista, um administrador de empresas, um engenheiro eletricista ou até mesmo um futuro proprietário de imóvel, entender a importância dos disjuntores é fundamental e pode fazer toda a diferença no seu projeto.

Disjuntores são materiais presentes em instalações elétricas, nas quais executa uma função de segurança primordial. Se você deseja entender mais detalhes sobre sua função, principais usos e tipos existentes, bem como os critérios para escolher o disjuntor ideal, continue a leitura!

O que é o disjuntor?

Imagine o disjuntor como um guardião da sua instalação elétrica, cujo objetivo é manter a segurança e a integridade de todo o sistema.

Por essência, um disjuntor é um dispositivo de proteção que interrompe o fluxo de corrente elétrica quando detecta alterações que podem causar prejuízos, como as sobrecargas, picos de energia ou curto-circuitos.

Sob a perspectiva mais técnica, o disjuntor é o componente da instalação que fica dentro do quadro de distribuição. Lá, o disjuntor “define” e limita a carga que cada cabo receberá.

Então, ao identificar a chegada de uma corrente superior à que o cabo suporta, ele faz a interrupção do abastecimento antes que aconteçam consequências negativas, como incêndios ou perdas nos equipamentos.

Fusível x disjuntor: entenda as diferenças

Essa é uma das dúvidas mais comuns sobre o assunto. Tanto o fusível quanto o disjuntor têm a função de manter a segurança da instalação elétrica, garantindo que a corrente flua somente dentro de limites seguros.

Entretanto, eles são dispositivos distintos.

Enquanto um fusível precisa ser substituído após ser acionado, ou seja, é descartável, o disjuntor pode ser reiniciado, voltando a funcionar normalmente após um episódio de sobrecarga ou curto-circuito.

Além disso, vale ressaltar que a sensibilidade do disjuntor para diferentes situações pode ser ajustada, o que o torna mais versátil que um fusível. Você verá mais detalhes sobre essa questão mais adiante.

Leia também: Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo

Principais tipos de disjuntores

No mercado, existe uma grande variedade de disjuntores, criados para atender necessidades e aplicações distintas. Conheça os principais tipos:

Disjuntor Monopolar

Ideal para sistemas em que há uma única fase (monofásicos), sejam eles 127v ou 220v. Uma aplicação bem comum desse tipo de disjuntor são os circuitos usados para iluminação.

Disjuntor Bipolar

Já os disjuntores bipolares desarmam a corrente em ambos os polos, útil para instalações com duas fases, como chuveiros elétricos e tomadas nas quais serão conectados equipamentos com maior potência.

Disjuntor Tripolar

Esse tipo de disjuntor interrompe os três polos, adequado para sistemas de força e motores elétricos trifásicos. Seu uso é mais comum no contexto industrial.

Disjuntor Térmico

Disjuntores térmicos operam com base na temperatura, ou seja, sempre que o circuito elétrico é sobrecarregado, causando uma elevação anormal na temperatura do circuito, os disjuntores térmicos abrem o circuito e protegem a instalação contra aquecimentos. O tempo de atuação dos disjuntores são normatizados de acordo com a corrente e tempo de sobrecarga do circuito.

Disjuntor Magnético

Conhecidos por serem bastante precisos, os disjuntores magnéticos atuam instantaneamente quando curto-circuitos são detectados.

Seu funcionamento é um pouco diferente dos outros: à medida que a corrente elétrica aumenta, os disjuntores magnéticos geram um campo magnético que, ao atingir uma certa intensidade, interrompe o circuito.

Por sua precisão e rapidez, são bastante usados na proteção de equipamentos industriais.

Disjuntor Termomagnético

É um tipo de disjuntor bastante completo, que combina as características dos disjuntores térmicos e magnéticos. Com isso, oferece uma proteção adicional e maior eficiência à instalação elétrica.

Leia também: Quadro de distribuição: saiba o que é e como funciona

Tipos de curvas dos disjuntores

Além de conhecer os tipos, antes de comprar os dispositivos você precisará conhecer as chamadas curvas dos disjuntores. As curvas dos disjuntores determinam a rapidez com que eles respondem às sobrecargas e curto-circuitos, baseando-se nas cargas nas quais eles serão desarmados.

A escolha da curva certa depende do tipo de equipamento elétrico. Aqui estão alguns tipos comuns:

Curva B

Disjuntores de curva B são para aplicações de cargas resistivas. Esse tipo de curva de ruptura define que o disjuntor irá desarmar de maneira instantânea de 2 a 5 vezes a corrente nominal.

A curva B é indicada para ​​aplicação nos fornos elétricos, por exemplo.

Curva C

Já os disjuntores de curva C são utilizados para aplicações de cargas mistas. Essa curva estipula que o disjuntor deve operar quando a corrente for de 5 a 10 vezes maior que a nominal.

A carga C é indicada para equipamentos como as máquinas de lavar roupas.

Curva D

Os disjuntores de curva D são usados para cargas altamente indutivas, uma vez que atuam com correntes de ruptura que são entre 10 a 20 vezes maiores que a corrente nominal.

São usados, principalmente, no contexto industrial, para proteger transformadores de alta tensão, motores, etc.

Leia também: Converter BTU em watts: aprenda como fazer

Como saber qual o disjuntor ideal para sua necessidade?

Encontrar o disjuntor adequado é crucial para garantir que ele cumpra bem a sua função de proteção dos circuitos elétricos. Afinal, como você deve ter percebido ao longo da leitura, cada tipo de disjuntor é compatível com uma situação específica.

Portanto, para fazer uma boa escolha, certifique-se de considerar critérios como a carga elétrica de cada circuito, a sensibilidade necessária e o tipo de equipamento que estará conectado.

Lembre-se, ainda, de consultar especialistas quando não tiver certeza sobre alguma informação. Assim, você evitará desperdícios de recursos e garantirá maior eficiência ao seu sistema.

A proteção das instalações elétricas é um investimento indispensável!

A escolha dos disjuntores certos para cada contexto é essencial para uma operação segura e eficiente. Além disso, vale ressaltar que esse é um passo que fará toda a diferença na durabilidade das fiações e dos equipamentos envolvidos no seu projeto elétrico.

A ABB entende as necessidades únicas de pessoas e profissionais como você, por isso, oferece uma grande variedade de produtos confiáveis e tecnologicamente avançados para garantir a proteção dos seus sistemas elétricos.

Explore o catálogo online da ABB para encontrar disjuntores que se alinhem às suas demandas.

Seja você um engenheiro, eletricista ou revendedor, a ABB está comprometida em fornecer soluções que impulsionem a segurança elétrica em cada projeto!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.