Dispositivo de proteção contra surtos: o que é e como funciona?
Profissionais da Elétrica

Dispositivo de proteção contra surtos: o que é e como funciona?

03.11.2020

Um dispositivo de proteção contra surtos faz parte de um grupo maior de mecanismos protetivos de instalações elétricas. O uso dele deve ser considerado dentro do contexto em questão e escolhido em conformidade com a demanda, levando em conta o tipo de instalação predial.

A seguir, apresentamos um resumo dos principais modelos de dispositivo de proteção contra surto e as aplicações dele. Venha conhecer!

O que é dispositivo de proteção contra surtos (DPS) e quais são as funções dele?

Um dispositivo de proteção contra surtos é um equipamento que protege contra sobretensões transitórias, isto é, contra surtos de tensão. Ele anula as descargas indiretas sobre a rede elétrica que podem ser causadas por descargas atmosféricas. Nesse sentido, a principal finalidade dele é garantir a segurança e a saúde de quem trabalha com eletricidade e dos usuários.

Por sua vez, um surto elétrico é qualquer carregamento que altera muito drasticamente o funcionamento projetado para o circuito ou dispositivo. Nesse caso, os surtos costumam ser causados principalmente por descargas atmosféricas (tanto raios quanto eletricidade estática), manobras de rede (quando as companhias elétricas fazem alguma manutenção e interrompem algum fluxo elétrico, causando distúrbios eletromagnéticos), ligamento ou desligamento de máquinas e equipamentos (elevadores, máquinas de lavar, ar-condicionado, entre outros equipamentos que geram sobretensões transitórias).

O mecanismo que permite que o DPS funcione é o varistor, um componente capaz de variar a resistência conforme a tensão em seus terminais. Nesse caso, quanto maior a tensão, menor a resistência do varistor, que faz com que ele funcione como uma passagem alternativa ao aterramento da instalação. Isso é possível porque a corrente elétrica sempre passa pelo caminho de menor resistência. Portanto, quando um surto elétrico ocorre no circuito, o varistor distribui o excesso de carga, evitando que ocorra sobrecarga no circuito que se pretende proteger.

No Brasil, as normas que regulamentam como um dispositivo de proteção contra surtos deve funcionar são ABNT NBR 5410:2004 e 5419:2015. No item 6.3.5, a NBR 5410 prescreve tanto o uso quanto a localização do DPS. Os objetivos do uso de um DPS em uma estrutura são:

  • atendimento à legislação de segurança do trabalho – NR 10;
  • segurança do próprio equipamento;
  • segurança da informação;
  • segurança da instalação;
  • segurança estrutural;
  • segurança pessoal.

Além disso, um dispositivo de proteção contra surtos deve ser capaz de executar as seguintes funções:

  • melhorar a operação e temporização dos dispositivos de proteção e funcionamento de relés;
  • SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) e ESD (descarga eletrostática);
  • aterrar a estrutura, bem como proporcionar equipotencialização;
  • transportar altos valores de correntes de faltas;
  • controlar os potenciais de contato;
  • proporcionar proteção catódica;
  • ser referência de nível de sinal.

Dessa forma, os DPS são elementos fundamentais não apenas para trazer segurança como também evitar prejuízos com queimas de circuitos e danos em motores e equipamentos.

Que tipos de dispositivos de proteção contra surtos existem e qual usar em cada caso?

Conforme a NBR 5410:2004, que é baseada na IEC 61643, os DPS são classificados de acordo com os níveis de proteção oferecidos da seguinte maneira.

Classe I: protege contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou nas proximidades, com alta capacidade de exposição aos surtos, com capacidade mínima de 12,5 quiloampères (kA) de corrente de impulso (Iimp). Esses DPS atuam com descargas diretas e são instalados na entrada da instalação.

Classe II: protege contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação (descargas indiretas), inclusive contra sobretensões de manobra. A capacidade mínima de exposição aos surtos deve ser de 5 quiloampères (kA) de corrente nominal (In). Essa classe é complementar à classe I e os DPS são instalados nos Quadros de Proteção Geral (complementam a classe I).

Classe III: destina-se à proteção de equipamentos eletroeletrônicos. É uma proteção fina (de ajuste) que reduz a tensão residual. Indica-se para a proteção de redes elétricas, de dados e sinais. Por isso, a instalação é próxima ao equipamento que se pretende proteger.

Que danos podem ser causados pela ausência de um DPS?

É importante mencionar que é obrigatória a instalação de dispositivos de proteção contras surtos.

Essa obrigatoriedade veio dos grandes danos que podem ocorrer caso não existam esses controles. Entre os prejuízos, podemos mencionar: degradação de componentes, diminuição de vida útil de equipamentos, queima de circuitos de computadores e eletrodomésticos, incêndios e choques, e até mesmo a queima instantânea de aparelhos.

Como explicado acima, existem situações difíceis de se prever, como a queda de um raio, mas também há cenários rotineiros em que equipamentos de alta tecnologia e grande valor para o dia a dia podem ser danificados, causando prejuízos imensuráveis.

Recapitulando, o dispositivo de proteção contra surtos é um equipamento de segurança cujo elemento-chave é o varistor. A instalação dele é obrigatória e deve seguir as normas da ABNT para ser funcional.

Traga mais segurança para seus circuitos! Conheça o Dispositivo de Proteção Contra Surtos da ABB.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.