O controlador da linha Vital da ABB oferece a capacidade de controle exclusivo sobre sistemas de comando de máquinas e equipamentos. De outra forma, essas aplicações demandariam um controlador programável ou múltiplos relés de segurança.
Com o controlador de segurança Vital, é possível conectar até 30 dispositivos em série e, ainda assim, obter o mais alto nível de segurança. Uma das vantagens desse controlador é a interligação de dispositivos de segurança com funções diferentes, ou seja, é possível interligar em série de tapetes de segurança, chaves de emergência, botões de emergência, chaves de segurança. Tudo isso pode ser feito por meio do adaptador Tina, que converte o sinal padrão para um sinal dinâmico, garantindo segurança, flexibilidade e grande economia de cabos na aplicação.
Solução DYNlink – Sinal dinâmico
O DYNlink é um recurso exclusivo da ABB que permite conectar dispositivos de segurança em série e ainda atingir os maiores níveis de segurança, categoria 4 / PL e / SIL 3, usando apenas um canal (em vez de dois, como nos dispositivos de segurança convencionais). Isso propicia economia de cabeamento e hardware no projeto.
O funcionamento se dá a partir de um módulo de controle que envia um trem de pulso de 200 Hz, ou seja, todos os dispositivos são verificados 200 vezes por segundo. Cada dispositivo inverte esse sinal recebido, e qualquer acionamento e/ou curto-circuito são detectados imediatamente.
Os adaptadores Tina permitem usar dispositivos de segurança convencionais em uma solução DYNlink, pois os transformam em sinais dinâmicos, mantendo o mais alto nível de segurança. Isso significa que a maioria dos dispositivos de segurança convencionais podem ser usados em uma solução DYNlink quando em conjunto com um adaptador Tina adequado.
Para mais informações sobre os produtos de segurança e sinal dinâmico da ABB, clique aqui.