Nos últimos tempos, pautas sobre a preservação de recursos naturais têm ganhado bastante destaque. Com a necessidade de se buscar soluções sustentáveis, evitar desperdícios e, até mesmo, reduzir custos, líderes governamentais e empresariais têm procurado investir em meios para oferecer serviços de qualidade sem comprometer tais aspirações.
Um melhor aproveitamento da energia é essencial, e isso em todos os setores. Portanto, a eficiência energética na arquitetura também tem tido um papel de grande importância. Ela se preocupa não somente com a iluminação, mas envolve diversos aspectos da redução de impactos ambientais.
Percebe como esse tema é relevante? Então, continue a leitura e entenda os benefícios da eficiência energética na arquitetura.
Conceito de eficiência energética
Esse termo pode ser definido, basicamente, como a utilização racional de energia, ou seja, usá-la de maneira eficiente para conseguir determinado resultado. Dessa forma, é possível realizar as mesmas atividades, obtendo os mesmos benefícios, porém com uma menor quantidade de recursos energéticos.
Resumidamente, é a relação entre a energia empregada em um aparelho e a efetivamente utilizada para a realização da sua atividade.
Como exemplo, podemos citar as lâmpadas. Quando estamos utilizando um modelo incandescente, de toda a quantidade de energia que ela consome, apenas 8% é transformada em energia luminosa, o restante perde-se em forma de calor. Já quando optamos por uma lâmpada fluorescente, temos um aproveitamento de 32%. Com isso, percebemos que este modelo possui uma eficiência energética maior que o primeiro.
Relação entre eficiência energética e sustentabilidade
Como sabemos, a preocupação com a sustentabilidade é uma realidade de grande importância. Ela se refere à preservação de recursos ambientais para suprir as necessidades do presente sem prejudicar o sustento das próximas gerações. E, uma das formas de se colocar isso em prática, é economizando recursos energéticos.
Isso traz um impacto direto para a preservação do meio ambiente, uma vez que o consumo de energia causa a exaustão de recursos naturais. Dependendo do tipo de energia produzida pode ocorrer, por exemplo, danos à fauna e à flora, contaminação do solo e da água, mudanças no ecossistema, entre outras situações. Por isso, a utilização eficiente de energia colabora, e muito, com a sustentabilidade.
Como a eficiência energética é aplicada na arquitetura
Independentemente do tipo de edificação — comercial, industrial ou residencial —, é possível investir em formas de promover a eficiência energética e ter uma arquitetura muito mais sustentável. No entanto, é importante que essas medidas sejam aplicadas desde a elaboração do projeto e sua construção. Isso fará com que haja melhor aproveitamento dos recursos e bom desempenho do imóvel.
Há várias possibilidades de colocar essa ideia em prática na arquitetura e obter ótimas condições ambientais com um menor consumo de energia. Veja alguns exemplos:
- implementação de fontes alternativas de energia;
- melhor aproveitamento da luz solar;
- aplicação de materiais com inércia térmica — para que haja transferência de calor entre o ambiente externo e o interno;
- planejamento da construção para favorecer a ventilação natural;
- utilização de componentes elétricos mais eficientes.
Vantagens da eficiência energética na arquitetura
Além dos benefícios para o meio ambiente, investir no consumo eficiente de energia elétrica pode gerar economia financeira. É possível que, inicialmente, uma obra tenha um custo um pouco mais elevado por causa dos investimentos necessários, porém, é perceptível a redução de gastos no médio e longo prazo, graças ao melhor aproveitamento de energia.
De forma geral, podemos citar vantagens como:
- redução de desperdícios;
- diminuição do consumo de recursos naturais;
- elevação de lucros para as empresas;
- redução da poluição;
- melhoria da qualidade de vida.
Concluímos, então, que a eficiência energética na arquitetura tem uma grande importância para a sociedade. Mas é necessário entender também que, além de implementar mudanças na arquitetura, é preciso manter um estilo de vida consciente.
Para você se aprofundar mais no assunto, leia nosso artigo sobre os benefícios de ter uma construção sustentável.