Eficiência energética residencial: saiba o que é e como calcular
17.05.2022 | 6 minutos de leituraEm 2021, o consumo médio de energia elétrica no Brasil foi de 64.736 megawatts, representando um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior. A informação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) aponta para a urgência de investimentos na eficiência energética residencial.
Considerando a grande importância da eletricidade para todas as atividades humanas, é preciso conscientizar a sociedade sobre formas de controlar o consumo. Desse modo, destacamos no artigo abaixo algumas informações relevantes sobre o cenário nacional e como você pode calcular o gasto mensal.
O que é eficiência energética?
Em primeiro lugar, é relevante esclarecer que eficiência energética é um conceito empregado para atividades ou ações que geram a mesma quantidade de energia, mas com menor uso de recursos naturais. Em outras palavras, trata-se de otimizar a forma de consumo desse bem por meio de mudanças de hábitos e evitando o desperdício.
Contudo, muitas pessoas ainda têm dificuldades em modificar práticas de consumo simples e eficazes, como trocar lâmpadas incandescentes por modelos de LED, calcular o consumo mensal dos equipamentos elétricos residenciais ou diminuir o tempo do banho quente.
Por outro lado, o grau de importância da eficiência energética residencial e empresarial pode ser avaliado a partir dos seguintes fatores:
- Economia de recursos.
- Fatura de energia mensal.
- Maior competitividade (empresarial).
- Menor impacto ambiental.
- Menor necessidade de investimentos em infraestrutura.
- Menor utilização de combustíveis fósseis.
Portanto, para alcançar o objetivo de forma coletiva, é fundamental o envolvimento do setor público, privado e sociedade. As ações e programas desenvolvidos devem ter como metas: implantação de recursos tecnológicos eficientes, medidas de avaliação no consumo, regulamentação, incentivos e disseminação de informações sobre o uso racional de energia.
Investindo em eficiência energética
O crescimento na geração de energia renovável no cenário nacional será o grande diferencial brasileiro para alcançar o sétimo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU): produzir energia limpa e acessível a toda a sociedade.
No cenário nacional, as notícias são positivas. A CCEE divulgou que esse tipo de energia vem crescendo a cada ano. Em 2021, os parques eólicos do país aumentaram em 27% a produção frente a 2020. Já as usinas solares fotovoltaicas cresceram ainda mais, 29,4% em relação ao ano anterior. Por outro lado, as hidrelétricas, que são a principal fonte de energia do país, reduziram em 8,8% o fornecimento.
Tão importante quanto os investimentos em produção de energia renovável é investir em programas de incentivo à eficiência energética residencial. E isso já vem sendo feito pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro).
O mais popular é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel, que fornece informações sobre a eficiência energética de diversos equipamentos. Nesse sentido, ao adquirir um eletrodoméstico com o selo do programa, você vai contribuir para redução no consumo de energia.
Do mesmo modo, há o incentivo ao uso eficiente de combustíveis, o Conpet. A recomendação é concedida a equipamentos que consumam combustíveis fósseis, a exemplo de fogões, aquecedores e veículos.
Como calcular a eficiência energética residencial?
A preocupação em reduzir os gastos domésticos e os aumentos tarifários das distribuidoras já contribuíram para que muitas pessoas procurassem alternativas de reduzir o consumo. Assim temos o primeiro passo para alcançar a eficiência energética residencial.
Outra opção que chama a atenção dos consumidores é o monitoramento dos gastos domésticos. Para isso, existem vários cálculos que podem ser feitos, veja como funcionam:
- Os equipamentos elétricos possuem uma potência representada pelo símbolo W, que significa watt e que é descrito nas embalagens.
- Para calcular o consumo de um equipamento, multiplique sua potência pelo tempo de funcionamento em horas. Por exemplo, um chuveiro que funciona 2 horas por dia é avaliado deste modo: 3.600 W x 2 horas = 7.200 Wh/dia.
- Para transformar watts-hora (Wh) por quilowatts-hora (kWh), divida o valor encontrado por 1.000. Se o chuveiro consome 7.200 Wh/dia, a representação será 7,2 kWh/dia.
- O cálculo para consumo da energia elétrica mensal por aparelho é o seguinte: o consumo é igual à potência do aparelho em watts, multiplicada por horas de funcionamento no mês.
Como você pode observar, é possível desenvolver hábitos para obter a eficiência energética residencial. Com ajuda de todos os moradores e adoção de medidas simples no consumo dos equipamentos elétricos, pode-se ter bons resultados na redução dos gastos.
Lembre-se: a eficiência energética é benéfica para todo o planeta e contribui com a conservação dos recursos naturais.
Acesse o blog da ABB e confira dicas para economizar energia elétrica.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.