O trabalho dos eletricistas exige muitos cuidados. Afinal, quando se lida com energia elétrica, qualquer erro pode ser fatal. Até mesmo profissionais experientes podem cometer falhas e provocar um acidente. Por isso, é fundamental que o trabalhador conheça as boas práticas de segurança para minimizar os riscos.
Apesar de os choques elétricos serem os principais perigos desse tipo de trabalho, podendo causar grandes danos e, até mesmo, levar à morte, ainda existem outros riscos. Os principais são as queimaduras por contato direto com a eletricidade e o arco elétrico que pode ocorrer por um curto-circuito no momento de ligar ou desligar dispositivos. Além disso, há os riscos ergométricos quando o eletricista não consegue atuar em uma posição adequada.
Continue sua leitura e entenda de que forma os eletricistas podem evitar acidentes de trabalho.
Conheça e siga as normas de segurança
Todo profissional que realiza trabalhos envolvendo eletricidade precisa entender as regras de segurança para evitar acidentes e preservar tanto sua vida quanto a de terceiros.
Nesse aspecto, uma das normas mais importantes é a NBR 5410 — que trata dos serviços com eletricidade em baixa tensão. Outra regulamentação que merece atenção é a NR-10 — que fala especificamente a respeito da segurança nas instalações elétricas.
Além disso, é necessário que os eletricistas tenham atenção quanto às normas da concessionária local, respeitando as características de cada sistema elétrico, que pode variar conforme a cidade ou o estado.
Invista em treinamentos para eletricistas
Um fator muito importante para evitar acidentes é a capacitação. Investir em treinamentos e qualificação é, então, uma ótima maneira de garantir, além do bom direcionamento para as tarefas do dia a dia, o preparo técnico para realizá-las de forma segura.
Durante os treinamentos, os eletricistas adquirem o conhecimento para identificar, de forma antecipada, possíveis situações perigosas e tomar as medidas necessárias para um trabalho seguro e eficiente.
Utilize equipamentos de proteção individual
A exposição à eletricidade exige, ainda, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Esses itens são essenciais para que o profissional realize o serviço de maneira mais tranquila, sabendo que há uma barreira de proteção a mais, que contribui para a preservação de sua integridade física.
Existem diversos EPIs, sendo necessário identificar quais são os mais apropriados para cada atividade. Alguns dos mais importantes para os eletricistas, e que devem ser fornecidos pela empresa contratante, são: capacete, luvas de borracha, vestimentas especiais, botina de segurança, protetor facial e cinto de segurança.
Use ferramentas e equipamentos adequados
Cada ferramenta tem sua função e todas as atividades devem ser executadas com os instrumentos certos para elas. Sendo assim, o eletricista precisa conhecer cada um desses instrumentos e aplicá-los para a finalidade ao qual são indicados, observando sempre o prazo de validade e o estado de conservação.
É importante, também, usar os equipamentos de segurança apropriados para os equipamentos elétricos, como disjuntores e dispositivos de proteção contra surtos. Eles são indispensáveis para proteger os equipamentos e, principalmente, os usuários.
Tenha atenção e mantenha o ambiente seguro
Por fim, é necessário lembrar-se de sempre ter atenção durante o trabalho e tomar as medidas preventivas para manter o local e a realização do serviço seguros, fazendo as manutenções necessárias e seguindo todas as recomendações.
Lembre-se também de realizar devidamente as sinalizações de alerta quanto aos perigos existentes. Dessa forma, é importante orientar sobre a obrigatoriedade do uso de EPIs, sobre a proibição de acesso, entre outras disposições.
Os serviços que envolvem contato com energia elétrica, de fato, oferecem muitos riscos, desde prejuízos financeiros até danos à integridade física. Portanto, é fundamental que os eletricistas procurem atuar com a máxima segurança possível, respeitando as normas e colocando boas práticas em ação.
Esse conteúdo foi útil para você? Então, aproveite e conheça em nosso blog outros artigos voltados para eletricistas!