Equipamentos industriais: o que são e para que servem?
Eficiência Energética

Equipamentos industriais: o que são e para que servem?

04.03.2024 | 12 minutos de leitura

Os equipamentos industriais são fundamentais no setor de manufatura, sendo importantes integrantes no processo de produção e processamento de produtos. Eles abrangem uma grande variedade de máquinas e dispositivos projetados para executar tarefas específicas, como fabricação, transporte e montagem.

Por causa da sua relevância, a eficiência desses equipamentos influencia diretamente na qualidade dos produtos e na produtividade das indústrias.

Atualmente, com o intenso avanço tecnológico, a integração de novas tecnologias nos equipamentos industriais tem contribuído para manter a competitividade e atender às demandas de um mercado em constante evolução.

Quer saber mais sobre as aplicações e boas práticas voltadas para os equipamentos industriais? Continue a leitura!

O que são equipamentos industriais?

Equipamentos industriais são máquinas, ferramentas e dispositivos que desempenham funções essenciais em processos de fabricação e produção em ambientes industriais.

Eles são fundamentais para a transformação de matérias-primas em produtos acabados em uma ampla gama de operações, como montagem, processamento, manipulação de materiais, embalagem, controle de qualidade e muito mais.

Os equipamentos variam desde máquinas já bem conhecidas, como bombas e motores, até sistemas complexos de automação e controle.

A diversidade de equipamentos é vasta, refletindo a variedade de processos e necessidades encontrada nos diferentes setores da indústria.

Seja no setor alimentício ou em indústrias automotivas, o maquinário é o centro das operações e determina a qualidade do que será produzido.

Por isso, a sua importância na produção industrial moderna não pode ser subestimada. Eles são essenciais para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade do produto e reduzir custos e tempo de produção.

Leia também: Entenda a digitalização da Indústria 4.0

Tipos de equipamentos industriais

A indústria de hoje depende de uma variedade de equipamentos especializados para manter suas operações.

Conhecer os principais tipos de equipamentos industriais é um passo muito importante para entender como operam e como conseguem atender às demandas do mercado.

Saiba mais sobre os tipos de equipamentos industriais:

Equipamentos de produção

Os equipamentos de produção são máquinas utilizadas diretamente na fabricação de produtos. Eles desempenham várias funções, como cortar, moldar, furar ou montar componentes para criar produtos acabados ou semi-acabados.

Exemplos:

  • Tornos: usados para moldar metal, madeira ou outros materiais, girando o material enquanto ferramentas de corte são aplicadas a ele;
  • Fresadoras: são máquinas capazes de realizar uma variedade de operações de corte em peças de trabalho, como furação, fresamento e roscagem;
  • Prensas: utilizadas para moldar ou cortar materiais usando força de compressão. Elas variam desde prensas mecânicas até prensas hidráulicas.

Equipamentos de transporte

Dispositivos utilizados para mover materiais e produtos dentro das instalações industriais, com a função de facilitar a logística interna e otimizar o fluxo de produção.

Exemplos:

  • Esteiras transportadoras: movem materiais ao longo de uma linha de produção ou entre diferentes áreas de uma planta industrial;
  • Empilhadeiras: são veículos motorizados usados para levantar e transportar cargas pesadas sobre paletes de um lugar para outro.

Equipamentos de embalagem

Os equipamentos de embalagem são essenciais para preparar produtos para distribuição e venda, garantindo que sejam seguramente embalados, selados e etiquetados.

Exemplos:

  • Seladoras: fecham e selam embalagens individuais ou colocam selos contínuos.
  • Etiquetadoras: aplicam etiquetas com informações do produto — como código de barras, ingredientes e data de validade.

Equipamentos de medição e controle

Esses equipamentos são vitais para garantir a qualidade e a conformidade dos produtos fabricados. Eles monitoram variáveis do processo e ajustam as operações conforme necessário.

Exemplos:

  • Sensores: detectam condições como temperatura, pressão e fluxo, a fim de desencadear ajustes automáticos no processo de produção;
  • Medidores: instrumentos usados para medir variáveis físicas, como velocidade de rotação, dimensões de peças e força aplicada.

Equipamentos de manuseio de materiais

Eles servem para movimentar, armazenar e proteger materiais e produtos ao longo do processo de produção, mantendo a eficiência e a segurança no local de trabalho.

Exemplos:

  • Guindastes: levantam e movem cargas pesadas verticalmente e horizontalmente;
  • Transportadores: são sistemas utilizados para mover cargas entre diferentes pontos de um processo de produção ou armazenamento, podendo ser fixos ou móveis.

Como melhorar o desempenho dos equipamentos industriais?

A eficiência e a produtividade em ambientes industriais estão diretamente ligadas ao desempenho dos equipamentos utilizados.

Uma gestão eficaz dos equipamentos é importante para quem busca redução de custos, aumento da produção e melhoria da segurança no trabalho.

Algumas estratégias podem ser adotadas para otimizar o desempenho dos equipamentos industriais, como manutenção preventiva e preditiva, implementação de tecnologias de monitoramento e automação, treinamento adequado para operadores e uso de peças de reposição de qualidade.

Manutenção preventiva e preditiva

A manutenção preventiva envolve a realização regular de verificações e reparos nos equipamentos para prevenir falhas antes que elas ocorram.

Isso inclui limpeza, lubrificação, ajuste e substituição de peças desgastadas. A manutenção preventiva é planejada com base no tempo de uso ou no calendário de operações, a fim de reduzir paradas inesperadas.

Já a preditiva utiliza tecnologias de monitoramento em tempo real, como análise de vibração, termografia e ultrassom, para também prever falhas antes que aconteçam.

Implementação de tecnologias de monitoramento e automação

A adoção de sistemas de monitoramento e automação possibilita uma gestão mais eficiente dos equipamentos industriais.

Sensores e softwares avançados são capazes de fornecer dados em tempo real sobre o estado e o desempenho dos equipamentos. Assim, é possível fazer ajustes automáticos para otimizar a operação.

Isso não apenas melhora a eficiência, mas também contribui para a prevenção de falhas, reduzindo custos de manutenção e prolongando a vida útil dos equipamentos.

Leia também: Os benefícios da IoT na indústria 4.0

Treinamento adequado para operadores

O desempenho dos equipamentos industriais também depende da habilidade e do conhecimento dos operadores.

Treinamentos regulares e específicos garantem que os operadores estejam atualizados sobre as melhores práticas de operação e manutenção, além de capacitá-los para identificar e reagir a sinais de falhas potenciais.

Um operador bem treinado consegue maximizar a eficiência do equipamento, enquanto minimiza o risco de danos e paradas não planejadas.

Peças de reposição de qualidade

A utilização de peças de reposição de alta qualidade também é fundamental para manter o bom desempenho dos equipamentos.

Afinal, peças de baixa qualidade ou inadequadas tendem a falhar mais rapidamente, resultando em pausas não programadas e possíveis danos a outros componentes do equipamento.

Investir em peças de reposição originais ou certificadas pelo fabricante garante compatibilidade e melhor desempenho, além de contribuir para a segurança do processo produtivo.

A importância dos motores industriais

Os motores industriais são a parte principal de muitos processos de produção.

Eles convertem energia elétrica em energia mecânica, de modo a impulsionar desde simples ferramentas até complexas linhas de montagem.

Sem motores industriais, a automação de tarefas, a eficiência da produção e a capacidade de realizar operações complexas em escala seriam significativamente limitadas.

Diferentes tipos de motores e suas aplicações

Existem vários tipos de motores industriais, cada um adequado para diferentes aplicações, dependendo de suas características específicas, como potência, eficiência, custo e requisitos de manutenção.

Os principais modelos são:

  • Motores de indução (assíncronos): indicados para situações que requerem velocidade constante sob carga variável;
  • Motores síncronos: são frequentemente utilizados em aplicações que exigem controle de velocidade e posição;
  • Motores de Corrente Contínua (CC): usados em aplicações que requerem controle de velocidade variável e alto torque de partida;
  • Motores de passo e servomotores: utilizados em sistemas que exigem controle preciso de posição, velocidade e torque.

Estratégias para melhorar a eficiência e durabilidade dos motores industriais

Veja quais estratégias ajudam a maximizar a eficiência e a durabilidade dos motores elétricos industriais:

  • Manutenção regular;
  • Uso de controles adequados;
  • Seleção correta de motores;
  • Instalação correta.

Produtos ABB para motores industriais

A ABB é uma grande fornecedora de tecnologias avançadas para a indústria, como produtos para motores industriais:

  • Contatores: dispositivos elétricos que permitem a ligação e desligamento remoto dos motores;
  • Disjuntores Motor: também protegem os motores contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo uma operação segura e confiável;
  • Softstarters: dispositivos projetados para reduzir o estresse mecânico e elétrico nos motores durante o arranque, proporcionando um aumento gradual da tensão para uma iniciação suave. Isso ajuda a prolongar a vida útil do motor e reduzir o consumo de energia.

Os produtos da ABB podem aprimorar significativamente o desempenho dos motores industriais, o que resulta em sistemas produtivos mais eficientes, duráveis e seguros.

A ABB oferece soluções inovadoras que atendem às demandas específicas de diferentes segmentos, garantindo que os motores industriais funcionem no seu máximo potencial.

Leia também: Malha de aterramento elétrico: saiba o que é

Elevando a eficiência industrial com a ABB

Os equipamentos industriais são essenciais para o funcionamento e a eficiência da produção industrial moderna.

Com a diversidade de aplicações e a necessidade de otimização constante, a seleção adequada de equipamentos e a implementação de estratégias de manutenção e controle eficazes são cruciais.

A ABB, com seu portfólio de produtos como contatores, disjuntores motor e softstarters, está liderando a inovação tecnológica, oferecendo soluções que aprimoram o desempenho de ferramentas e contribuem para a sustentabilidade e a eficiência energética.

Visite nossa loja para descobrir como as tecnologias e os produtos da ABB podem ajudar a sua empresa!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.