O trabalho com eletricidade envolve diversas atividades, muitas delas bem complexas e, por isso, contar com os equipamentos certos é fundamental para que o profissional desenvolva as tarefas com qualidade e com toda a segurança necessária.
Há muitos benefícios de se trabalhar com os itens corretos, tanto para o profissional quanto para o cliente. A execução do serviço acontece de maneira mais rápida, evitam-se riscos e ganha-se em qualidade. Portanto, saber quais são e como funcionam as ferramentas para eletricistas é um dos primeiros passos para quem deseja ser um profissional mais capacitado.
Continue a leitura e entenda quais são as principais ferramentas, as características e por que são tão importantes.
Alicate universal
Existem diversos tipos de alicates no mercado, com características próprias e voltados para várias aplicações. Entre eles, um dos mais comuns é o alicate universal. Esse faz parte da caixa de ferramentas de diversos profissionais e não pode faltar no kit do eletricista, pois é útil para muitas tarefas, como cortar, dobrar ou apertar a ponta de fios e cabos.
Alicate decapador de fios
Outro tipo de alicate muito importante é o decapador de fios. Ele é essencial para serviços de elétrica, uma vez que facilita a remoção da capa protetora dos cabos. Além disso, com ele, a realização do trabalho acontece de maneira mais precisa, sem danificar o condutor e trazendo mais agilidade para o profissional.
Alicate de corte
Como vimos, o alicate universal também é capaz de cortar os fios e cabos. No entanto, quando se faz uso do alicate de corte apropriado para esse tipo de tarefa, o eletricista consegue maior precisão, além de uma execução mais facilitada e ágil, já que a ferramenta é própria para isso.
Detector de tensão
Sabemos o quanto a eletricidade exige cuidado e precisão. Dessa forma, um item indispensável para que os trabalhos sejam realizados de maneira criteriosa é o detector de tensão. Com ele, o profissional poderá verificar os pontos que estão energizados, conferindo as condições da instalação e a necessidade de realizar reparações.
Jogos de chaves
Chave de boca, de fenda, inglesa, Philips, entre outras — existem muitos tipos de chaves que são importantes para eletricistas. Elas auxiliam na montagem e desmontagem de dispositivos, no aperto de parafusos, em ajustes e muito mais. Cada uma deverá ser utilizada em determinado tipo e tamanho de parafusos e sistemas de fixação. Por isso, tais utensílios devem estar presentes na caixa de ferramentas desses profissionais.
Multímetro
Para que seja possível fazer uma avaliação de tensão, o ideal é que se utilize um multímetro. Esse equipamento mostrará para o eletricista qual é a tensão da rede e todos os aparelhos que funcionam com eletricidade. Ele serve para verificação da resistência, da corrente e de outras grandezas além da tensão.
Trena
Trena ou fita métrica também é uma das ferramentas para eletricistas realizarem, com ainda mais qualidade, as funções. Ela poderá ser útil em diversos momentos, como para medir um cômodo ou parede em que deve ser feita uma instalação, assim como para tirar as medidas de itens e suportes a ser utilizados pelo profissional.
Lanterna
Em alguns tipos de serviço, contar com uma lanterna é fundamental. Muitas vezes, o eletricista precisa verificar instalações em espaços onde não há iluminação e, sem a ajuda desse item, seria impossível realizar a tarefa. Além disso, em alguns casos, o profissional pode ser chamado para fazer algum reparo noturno em local que esteja completamente sem luz.
Ter o conhecimento sobre as ferramentas para eletricistas vai ajudar você a desenvolver as suas atividades com maior precisão, garantindo diversos benefícios e entregando um trabalho de muito mais qualidade.
Aumente seus conhecimentos sobre o ramo da eletricidade. Leia nosso artigo com dicas essenciais para manutenção elétrica predial preventiva.