Flutuação de tensão – Como saber a tensão correta?
Profissionais da Elétrica

Flutuação de tensão – Como saber a tensão correta?

26.05.2021

A flutuação de tensão, também conhecida internacionalmente como flicker, é definida como uma variação do valor eficaz da tensão elétrica. Para a Aneel, o fenômeno é uma variação aleatória e repetitiva da corrente elétrica causada em sistemas de luminosidade incandescente.

O que causa a reação dos flickers são as grandes cargas consumindo quantidades de energia reativa quando não são absorvidas pelo curto-circuito de maneira adequada, acarretando afundamentos na carga de alimentação. Pode ocorrer também em uma mudança de fonte de alimentação, mas com a operação de uma mesma tensão por geradores de reserva, que têm impedâncias bem específicas e maiores que os transformadores que substituem em uma rotina de geração de urgência.

Mas como saber se a tensão atual está na variação adequada? Ela afeta os aparelhos e como eles funcionam? Bem, é importante deixar claro que a flutuação de tensão é regulada pela Aneel, porém com níveis mínimos e máximos de carga, para obedecer ao pleno funcionamento da corrente elétrica residencial ou industrial.

A quantidade exata varia de acordo com a sua região e tipo de instalação específica, e cada uma respeita os limites variáveis. É possível obter a leitura ideal pela fornecedora de energia local e, com ajuda de um medidor de tensão, acompanhar e monitorar se a sua instalação elétrica está abaixo do limite ou em ponto de sobrecarga.

E, caso você esteja precisando de um medidor de energia, a ABB tem uma linha completa de multimedidores precisos e de utilização intuitiva.

Acesse a loja ABB e confira: loja.br.abb.com/produtos-industriais/medic-o-eletrica/multimedidores-para-trilho-din.html

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.