Qual é a função dos atuadores em uma casa automatizada?
Profissionais da Elétrica

Qual é a função dos atuadores em uma casa automatizada?

09.05.2024 | 10 minutos de leitura

Os atuadores desempenham um papel essencial na automação residencial. Eles são fundamentais para facilitar tarefas cotidianas, proporcionando ambientes mais confortáveis e práticos.

Neste artigo, vamos explicar como os atuadores funcionam e suas aplicações em um sistema de automação residencial. Acompanhe!

O que é automação residencial?

A automação residencial é caracterizada pela integração de dispositivos tecnológicos em uma casa, com o objetivo de controlar e gerenciar diversas características do ambiente, como iluminação, climatização, segurança e entretenimento.

Os recursos utilizados em casas inteligentes são centralizados e gerenciados por meio de aplicativos, centrais de controle e comandos de voz.

O uso de tecnologia em ambientes residenciais está crescendo cada vez mais. Atualmente, o Brasil conta com 9,9 milhões de lares equipados com soluções de automação residencial.

Leia também: 7 vantagens das casas automatizadas

Benefícios da automação residencial

A automação residencial visa tornar a casa mais confortável, prática e eficiente para os moradores. Afinal, é possível ajustar diversas características no ambiente, como:

  • Programar a iluminação para ligar e desligar em horários específicos;
  • Ajustar a climatização remotamente;
  • Monitorar a segurança à distância;
  • Ligar e desligar dispositivos eletrônicos;
  • Abrir e fechar cortinas.

Saiba mais sobre os benefícios de ter uma casa automatizada:

Conforto

A automatização de uma residência permite a criação de um ambiente personalizado e confortável para diferentes perfis. Por exemplo, os moradores conseguem programar a temperatura do ar-condicionado de acordo com suas preferências, ajustar as luzes para criar um clima acolhedor ou definir padrões para a cortina abrir e fechar em horários específicos.

Conveniência

Imagine a possibilidade de ligar a cafeteira ou o forno antes mesmo de chegar em casa? Ou ativar o sistema de segurança no trabalho?

O que dizer dos comandos por voz para acionar as luzes e dispositivos eletrônicos? São exemplos que facilitam a execução de tarefas diárias e conferem mais praticidade à rotina.

Segurança

A automação pode aumentar a segurança da casa com câmeras, alarmes e sensores de movimento conectados. É o que acontece, por exemplo, ao receber notificações em seu smartphone caso alguém entre na sua casa.

Também é possível monitorar câmeras de segurança em tempo real ou programar as luzes para acender automaticamente quando a casa estiver vazia, dando a impressão de que alguém está presente.

Eficiência energética

A automação residencial oferece eficiência energética porque pode ajudar a reduzir o consumo por meio do controle inteligente de dispositivos. Você pode, por exemplo, programar o sistema de climatização para ligar e desligar automaticamente de acordo com a sua rotina.

Essas soluções permitem uma boa economia de energia e, consequentemente, diminuem o valor da conta de luz.

Leia também: O que é e como dimensionar contatores elétricos?

O papel dos atuadores na automação residencial

Atuador é um dispositivo que controla o funcionamento de diversos sistemas em uma casa automatizada.

A principal função dos atuadores é a conversão de sinais elétricos em ações mecânicas para operar diferentes dispositivos, como portas, janelas, luzes e eletrodomésticos.

Conheça os diferentes modelos de atuadores:

  • Atuadores elétricos são alimentados por eletricidade e estão presentes na maioria das casas automatizadas;
  • Atuadores hidráulicos funcionam à base de fluidos pressurizados e são utilizados no controle de sistemas que exigem força, como portões automáticos. Eles são menos comuns em residências;
  • Atuadores pneumáticos utilizam ar comprimido para operar. Eles são mais utilizados na indústria, mas podem ser aplicados em residências para controles específicos, como em sistemas de irrigação automática.

Independentemente do modelo, os atuadores têm em comum a precisão e o auxílio no funcionamento de uma residência automatizada. Vale destacar, ainda, a diversidade de funções que eles podem concentrar em um só sistema.

Veja alguns exemplos de aplicações dos atuadores em casas automatizadas:

Controle de iluminação

Atuadores são utilizados para regular a intensidade da luz de forma personalizada. É possível configurá-la para ficar mais suave durante a noite ou mais brilhante durante o dia.

Além disso, os atuadores podem ajustar automaticamente a intensidade de acordo com as preferências dos moradores ou até mesmo com base nas condições de luz natural.

Climatização inteligente

Você também pode usar o atuador para abrir e fechar as janelas automaticamente e, com isso, aproveitar a ventilação natural. Se preferir, é possível ajustar as cortinas para manter a temperatura interna mais estável.

Além disso, é possível ajustar o sistema de ar-condicionado para garantir o conforto térmico dentro da residência, otimizando o consumo de energia.

Segurança residencial

Os atuadores auxiliam no controle de uma série de funções em sistemas de segurança residencial, como:

  • Fechaduras eletrônicas;
  • Portões automáticos;
  • Monitoramento à distância com o uso de câmeras de vigilância.
    • Leia também: Casa mais econômica com sensores de movimento

      Integração dos atuadores em projetos de automação residencial

      A integração de atuadores com sensores e sistemas de controle torna a automação residencial mais eficiente e melhora a experiência dos moradores.

      A seguir, veja alguns critérios importantes para a integração dos atuadores em projetos de automação residencial:

      Protocolos de comunicação

      Protocolos de comunicação são essenciais para a interligação dos atuadores com outros dispositivos em uma casa inteligente. Eles definem as regras e padrões que permitem a comunicação entre os dispositivos. Veja alguns exemplos:

      • Zigbee: protocolo de comunicação sem fio de baixo consumo de energia, amplamente utilizado em dispositivos de automação residencial, como lâmpadas inteligentes, fechaduras e sensores;
      • Z-Wave: modelo sem fio de protocolo de comunicação, mais conhecido por sua interoperabilidade com uma ampla variedade de dispositivos inteligentes, incluindo atuadores;
      • Wi-Fi: protocolo de comunicação empregado em muitos dispositivos de automação residencial para conectar atuadores e outros componentes de uma casa inteligente.

      Interface de controle

      A interface de controle permite que os moradores controlem e monitorem os dispositivos de maneira conveniente e intuitiva. Conheça os diferentes tipos de interface:

      • Aplicativos móveis: eles permitem que os usuários gerenciem os atuadores e outros dispositivos diretamente de seus smartphones ou tablets;
      • Assistentes de voz: Alexa (Amazon), Google Assistente e Siri (Apple) são alguns exemplos que permitem o controle dos atuadores e outros dispositivos de uma casa inteligente usando comandos de voz.
      • Painéis de controle: eles ficam localizados em pontos estratégicos da casa, para facilitar o gerenciamento das funções de automação.

      Explore todas as vantagens dos atuadores na sua casa

      Os atuadores são determinantes para a automação residencial, já que eles controlam diversos sistemas de uma casa inteligente, como iluminação, climatização e segurança.

      Além disso, a integração dos atuadores com protocolos de comunicação e interfaces de controle torna a automação residencial mais eficiente e personalizada. Conheça os atuadores On/Off e atuadores de persiana da ABB.

      Acesse o site da ABB e veja nosso catálogo completo de produtos para casas!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.