O que é e por que utilizar uma IHM?
Profissionais da Elétrica

O que é e por que utilizar uma IHM?

23.01.2025 | 12 minutos de leitura

A Interface Homem-Máquina (IHM) é parte essencial da modernização e eficiência de diversos setores produtivos, desde manufatura até processos logísticos e de infraestrutura. Nesse contexto, ela  é um componente crítico, atuando como elo entre operadores humanos e sistemas automatizados. 

Por meio de interfaces gráficas intuitivas, as IHMs permitem a visualização de dados, o monitoramento de variáveis de processos, a configuração de parâmetros e a execução de comandos. Tudo isso com base em protocolos de comunicação industrial, como Modbus, Profibus, Ethernet/IP e OPC UA.

Neste artigo, abordaremos em detalhes o funcionamento das IHMs, desde sua arquitetura técnica até suas aplicações práticas em diferentes setores industriais. Continue a leitura! 

O que significa IHM?

A Interface Homem-Máquina é um sistema que atua como ponto de contato entre o operador humano e os equipamentos automatizados em uma planta industrial. Trata-se de uma interface gráfica que apresenta informações em tempo real sobre o desempenho e o status dos sistemas, permitindo a interação, o monitoramento e o controle de processos.

IHMs são amplamente utilizadas em diversos setores industriais devido à sua capacidade de simplificar operações complexas. Por exemplo, em uma linha de produção, ela exibe dados como temperaturas, pressões e velocidade de operação. 

Os operadores podem ajustar configurações, identificar anomalias e realizar intervenções rapidamente, garantindo que os equipamentos funcionem dentro dos padrões esperados. Além disso, é possível integrar IHMs com sistemas mais amplos, como SCADAs (Supervisory Control and Data Acquisition), para oferecer uma visão holística das operações.

Leia também: Entenda a digitalização da Indústria 4.0

Como funciona uma IHM na prática?

O funcionamento de uma IHM é um processo dinâmico e integrado, que combina hardware robusto e software especializado para garantir a interação eficiente entre operadores humanos e sistemas automatizados. 

Na prática, a IHM atua como um nó central de comunicação, coletando, processando e exibindo dados em tempo real, provenientes de sensores, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sistemas SCADA e outros dispositivos de campo. Esse fluxo de informações permite que os operadores monitorem e controlem processos industriais com precisão e agilidade.

O processo operacional de uma IHM pode ser dividido em três etapas principais: entrada de dados, processamento e saída de dados. Cada uma dessas etapas desempenha um papel crítico no funcionamento do sistema:

Entrada de dados

A IHM recebe informações de diversos dispositivos conectados à rede industrial, como sensores de temperatura, pressão, vazão ou sinais digitais e analógicos provenientes de CLPs. 

Esses dados são transmitidos por meio de protocolos de comunicação industrial padronizados, como Modbus TCP/IP, Profibus, EtherNet/IP ou OPC UA, garantindo a integridade e confiabilidade da transmissão. 

Em ambientes complexos, como plantas petroquímicas ou fábricas de alimentos, a IHM pode integrar milhares de pontos de dados, criando uma visão abrangente do processo.

Processamento 

Após a coleta, os dados brutos são processados pela IHM, que utiliza algoritmos embarcados para transformar essas informações em formatos compreensíveis e visualmente intuitivos. 

Isso inclui a criação de gráficos, tendências, alarmes e indicadores de desempenho. A IHM também pode realizar cálculos em tempo real, como médias móveis, taxas de produção ou eficiência energética, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões. 

Em sistemas mais avançados, a IHM pode integrar funcionalidades de análise preditiva e machine learning, identificando padrões e antecipando possíveis falhas ou desvios.

Saída de dados

As informações processadas são exibidas em uma interface gráfica, geralmente em painéis táteis ou monitores industriais, que oferecem uma representação visual clara e organizada do processo. 

Os operadores podem interagir com a interface por meio de toque, teclado ou mouse, ajustando parâmetros, iniciando ou interrompendo operações, e respondendo a alarmes. Além disso, a IHM pode enviar comandos de volta aos dispositivos de campo, como válvulas, motores ou atuadores, para corrigir desvios ou otimizar o processo.

Em setores como alimentos e bebidas, as IHMs são amplamente utilizadas para controlar processos de mistura, pasteurização e inspeção de qualidade. 

Por exemplo, em uma linha de produção de sucos, a IHM pode exibir a temperatura de pasteurização em tempo real, permitindo que o operador ajuste os parâmetros para garantir a segurança alimentar e a qualidade do produto. 

Em caso de uma queda inesperada na temperatura, a IHM emite alertas visuais e sonoros, permitindo uma resposta rápida.

Já em plantas petroquímicas, onde os processos são altamente complexos e críticos, as IHMs desempenham um papel vital no controle de reações químicas, monitoramento de pressão e temperatura em reatores, e gerenciamento de fluxo de materiais. 

A IHM pode integrar dados de múltiplos sensores e controladores, fornecendo uma visão unificada do processo e alertando os operadores sobre condições anormais que possam comprometer a segurança ou a eficiência.

IHM na melhora de soluções para indústrias

A ABB oferece produtos que integram Interfaces Homem-Máquina (IHMs) como parte de soluções inovadoras, aprimorando operações industriais. Esses dispositivos representam o que há de mais avançado em termos de tecnologia para automação:

  • Relé Inteligente - UMC100.3: este dispositivo realiza a proteção e o controle de motores. Com uma IHM integrada, os operadores podem configurar limites de operação, monitorar condições de sobrecarga e acessar relatórios de desempenho, permitindo maior precisão no gerenciamento de falhas e ações preditivas. A estrutura modular do UMC100.3 facilita a instalação e manutenção, reduzindo a quantidade de fiação necessária e integrando funções de proteção, monitoramento e controle em um único dispositivo.
  • Softstarter PSTX: a integração com IHMs possibilita o controle completo de partidas suaves de motores. A interface não apenas exibe dados em tempo real sobre corrente e torque, mas também permite ajustes para otimizar o desempenho do sistema. Isso é essencial em aplicações que exigem alta eficiência energética e redução de impactos mecânicos. A PSTX oferece proteção completa do motor, incluindo funções como controle de torque, freio de parada, aquecimento do motor e limpeza de bombas.
  • Monitor de arco elétrico - TVOC-2: com suporte de uma IHM, o monitoramento de riscos de arco elétrico torna-se mais eficiente. Os operadores recebem alertas visuais e sonoros, permitindo reações rápidas para evitar acidentes graves e minimizar danos aos equipamentos. O TVOC-2 detecta a luz de um arco elétrico e envia um sinal para o disjuntor em menos de 1 ms, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

Esses equipamentos não apenas simplificam o controle e o monitoramento, mas também aumentam significativamente a segurança e a produtividade das instalações industriais.

Leia também: Manutenção industrial: conheça 9 desafios

Principais benefícios da utilização de IHMs

A implementação de Interfaces Homem-Máquina em ambientes industriais traz uma série de benefícios técnicos e operacionais que impactam diretamente a eficiência, segurança e confiabilidade dos processos produtivos. 

Esses benefícios são especialmente relevantes em setores que demandam alta precisão, controle em tempo real e conformidade com normas de segurança rigorosas. Abaixo, detalhamos os principais benefícios da utilização de IHMs:

Monitoramento em tempo real

As IHMs permitem a visualização contínua e em tempo real de dados operacionais críticos, como temperatura, pressão, velocidade, vazão, consumo de energia e status de máquinas. 

Essa capacidade é derivada da integração com sensores, CLPs e sistemas de controle distribuído (DCS), que coletam e transmitem dados por meio de protocolos industriais como Modbus, Profibus ou EtherNet/IP. 

Com o monitoramento em tempo real, os operadores podem identificar e corrigir desvios de processo imediatamente, evitando paradas não programadas e minimizando perdas de produção. 

Por exemplo, em uma linha de montagem automotiva, a IHM pode alertar sobre uma queda na velocidade de esteira, permitindo ajustes antes que o problema afete a produção.

A detecção precoce de problemas, como superaquecimento ou vibração excessiva, ajuda a evitar danos aos equipamentos e reduz custos com manutenção corretiva.

Redução de erros humanos

As IHMs são projetadas com interfaces gráficas intuitivas e personalizáveis, que simplificam a interação entre operadores e sistemas complexos. Essa usabilidade avançada reduz a probabilidade de erros humanos, que são uma das principais causas de falhas em processos industriais. 

As IHMs exibem mensagens de aviso e instruções claras para orientar os operadores em situações críticas. 

Por exemplo, em uma planta química, a IHM pode indicar a sequência correta de abertura de válvulas para evitar sobrepressão.

Com interfaces padronizadas, os operadores podem executar tarefas de forma consistente, independentemente de sua experiência ou familiaridade com o sistema.

Aumento da eficiência produtiva

A capacidade das IHMs de fornecer dados precisos e insights detalhados permite a otimização contínua dos processos industriais. Isso resulta em maior eficiência produtiva, redução de custos e melhoria na qualidade do produto final.

Os operadores podem fazer ajustes finos em parâmetros de processo, como temperatura, velocidade ou dosagem de materiais, com base em dados confiáveis. 

Em uma fábrica de alimentos, por exemplo, a IHM pode ajustar automaticamente a temperatura de cozimento para garantir a qualidade do produto.

As IHMs podem gerar relatórios e gráficos de tendências, permitindo a identificação de gargalos e oportunidades de melhoria. Em sistemas integrados com IIoT (Internet das Coisas Industrial), esses dados podem ser analisados em plataformas de nuvem para otimização preditiva.

Com a capacidade de monitorar e prever falhas, as IHMs ajudam a planejar manutenções preventivas, reduzindo paradas não planejadas e maximizando a disponibilidade dos equipamentos.

Segurança operacional

A segurança é uma prioridade em ambientes industriais, especialmente em setores como petroquímica, energia e mineração, onde falhas podem resultar em acidentes graves. 

As IHMs desempenham um papel importante na garantia da segurança operacional, monitorando parâmetros críticos e fornecendo alertas preventivos.

Elas monitoram variáveis como temperatura, pressão, níveis de gases e condições elétricas, emitindo alertas em caso de desvios que possam representar riscos. Por exemplo, em uma refinaria, a IHM pode detectar um vazamento de gás e acionar automaticamente sistemas de ventilação e bloqueio. 

Com interfaces que exibem informações claras e precisas, os operadores podem tomar decisões informadas para evitar situações perigosas. Além disso, as IHMs podem ser integradas a sistemas de segurança funcional (SIL - Safety Integrity Level), garantindo conformidade com normas como a IEC 61508.

As IHMs registram logs de eventos e alarmes, facilitando a investigação de incidentes e a implementação de medidas corretivas.

Linha de proteção elétrica ABB com 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Como escolher a melhor IHM para sua operação industrial?

Selecionar uma IHM adequada é essencial para garantir a eficiência do sistema industrial. Alguns critérios devem ser considerados:

  • Complexidade do sistema: avalie a adequação da IHM às demandas específicas da operação. Sistemas mais complexos podem exigir tecnologias com maior capacidade de processamento e recursos avançados;
  • Funcionalidades: escolha modelos que ofereçam recursos como alarmes, relatórios, acesso remoto e integração com outras plataformas;
  • Integração: certifique-se de que a IHM seja compatível com os equipamentos existentes, garantindo comunicação eficiente entre dispositivos;
  • Facilidade de uso: interfaces amigáveis reduzem o tempo de treinamento dos operadores e promovem maior adesão ao uso.

Cada indústria possui necessidades únicas, e uma análise detalhada dos processos é essencial para uma escolha assertiva. Consultar especialistas pode ser um diferencial no processo de seleção.

Aplicações práticas de IHMs em diferentes setores industriais

As IHMs desempenham um papel vital em diversas indústrias. Devido às suas configurações ajustáveis, elas podem ser utilizadas em diferentes ambientes para objetivos específicos. Veja algumas das principais aplicações:

  • Setor automotivo: monitoramento de linhas de montagem, permitindo ajustes rápidos e prevenindo falhas no processo. Por exemplo, operadores podem usar IHMs para verificar o status de robôs e equipamentos em linhas de soldagem.
  • Alimentos e bebidas: controle preciso de temperatura, mistura de ingredientes e processos de embalagem, garantindo a segurança alimentar. Em indústrias de laticínios, IHMs auxiliam no controle da pasteurização e no monitoramento da qualidade do produto final.
  • Indústria química: gestão de parâmetros críticos, como pressão, temperatura e vazão, essenciais para evitar acidentes e desperdícios. A IHM também permite a simulação de cenários antes de implementar mudanças no processo.

Leia também: Conheça o sistema de distribuição de energia industrial

O futuro das IHMs na automação industrial

A evolução das IHMs segue em direção a soluções que combinam maior intuição, integração e avanços tecnológicos. Entre as tendências mais promissoras estão a realidade aumentada, que facilitará diagnósticos e manutenções por meio de projeções visuais sobre os equipamentos, e os comandos por voz, que permitirão interações mais ágeis e eficientes, eliminando a necessidade de controles manuais.

A inteligência artificial também desempenha um papel importante, automatizando decisões baseadas em dados preditivos, o que contribui para a antecipação de falhas e a otimização contínua dos processos. 

Além disso, a integração com a IIoT consolidará ecossistemas conectados, onde dispositivos e sensores trabalharão de forma colaborativa para criar operações mais sustentáveis e produtivas.

Essas inovações prometem transformar o ambiente industrial, ampliando significativamente a competitividade e a eficiência dos processos produtivos.

Transforme sua operação industrial com as IHMs da ABB

As Interfaces Homem-Máquina são ferramentas indispensáveis para indústrias que buscam inovação e eficiência, pois permitem maior controle, monitoramento e automação dos processos produtivos. Com elas, é possível reduzir falhas operacionais, otimizar o tempo de resposta e melhorar a segurança no ambiente industrial.

Conheça as soluções da ABB, como o Relé Inteligente UMC100.3, o Softstarter PSTX e o Monitor de arco elétrico TVOC, projetados para integrar-se ao seu sistema industrial com uma IHM.

Visite nossa loja virtual e conheça nosso catálogo completo de produtos e serviços!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.