O uso da iluminação indireta em ambientes tem como principais objetivos a estética e o bem-estar. Ou seja, por meio de técnicas específicas, os fachos de luz são refletidos por todo o ambiente, proporcionando um efeito aconchegante e visualmente bonito.
Vale lembrar que o efeito pode ser projetado para ambientes internos e externos. Contudo, é importante contar com a orientação e o projeto de um profissional que entenda do assunto.
Para melhor entendimento sobre o processo, elaboramos um artigo com informações relevantes. Continue a leitura e fique bem informado.
O que é iluminação indireta?
Em primeiro lugar, é válido esclarecer que a iluminação indireta é uma técnica utilizada em arquitetura e design para amenizar o reflexo direto das lâmpadas. Para que isso seja possível, a luminosidade é direcionada para o teto ou as paredes, de forma a diminuir a intensidade do efeito reflexivo.
Vale destacar que o objetivo dessa técnica é proporcionar efeitos estéticos criativos e aconchegantes. Por isso, a iluminação indireta é especialmente indicada para salas de estar e dormitórios. Contudo, existem projetos para áreas externas com resultados muito interessantes.
Outro ponto relevante sobre a iluminação indireta é que ela não oferece calor térmico, presente nas lâmpadas com foco direto, favorecendo também o conforto visual. Em contrapartida, não deve ser a iluminação principal de um cômodo, já que pode causar cansaço em uma pessoa trabalhando no computador, por exemplo.
Qual é a diferença entre iluminação direta e indireta?
Antes de destacar a diferença entre iluminação direta e indireta, é preciso explicar que existe outra condição de luminosidade, a luz difusa. Nessa situação, a lâmpada é instalada no teto em posição centralizada, produzindo reflexo homogêneo em todo o ambiente.
Em contrapartida, a iluminação direta distingue-se por ser direcionada diretamente sobre algum objeto ou superfície, como suportes de abajur ou luminárias. Desse modo, é empregada em ambientes de trabalho, como salas de reunião, escritórios e consultórios médicos, ou em espaços usados nas atividades de home office.
Portanto, a diferença entre iluminação direta e indireta ocorre fundamentalmente pela posição das lâmpadas em determinado ambiente. Enquanto a primeira tem a finalidade de contribuir com a luminosidade em uma sala de trabalho, a segunda tem um caráter mais estético e direcionado para espaços de relaxamento.
De acordo com especialistas no assunto, é possível conciliar os dois tipos de iluminação, criando assim a iluminação direta-indireta. Essa opção usa paredes e teto como superfícies de reflexão e, quando conjugadas, causam a sensação de amplitude no cômodo.
Quais fatores devem ser verificados na iluminação indireta?
Os excelentes resultados verificados em ambientes com esse tipo de iluminação provocam o desejo de modificar os ambientes doméstico e de trabalho, não é mesmo?
Mas, atenção! É necessário considerar alguns fatores importantes e, se possível, contar com uma consultoria profissional.
De qualquer forma, saiba quais aspectos precisam ser avaliados antes de instalar uma iluminação indireta.
Iluminação correta
A luz indireta não deve ser usada em ambientes que necessitam de alta luminosidade, como locais de trabalho. Apesar do conforto visual proporcionado no ambiente doméstico, a difusão causa cansaço nas pessoas que permanecem por horas no computador, trabalhando ou estudando.
Lâmpadas específicas
Para causar o efeito indireto, a iluminação deve ser feita com uso de lâmpadas adequadas às cores das paredes. O modelo LED, por exemplo, tem várias temperaturas de cor, causando efeitos distintos. Por isso, é preciso ter conhecimento do produto que vai adquirir.
Controle do brilho
Outro ponto que pode influenciar no efeito da iluminação indireta é o tipo de luminária escolhida. Se a escolha da lâmpada não atender às especificações do cômodo no qual será instalada, o resultado pode ser frustrante.
Efeitos da luz
Os dois tipos de lâmpadas mais usadas são a amarela (chamada luz quente) e a branca (luz fria). Se você ficar em dúvida sobre qual delas adquirir, é válido esclarecer que a primeira funciona melhor em salas e quartos, enquanto a segunda é ideal para cozinhas e escritórios, por aumentar a concentração dos usuários.
Vale lembrar que a luz indireta também pode ser usada para destacar móveis, quadros e outros objetos de um quarto ou sala. Por isso, são curingas para modificar a decoração, aproveitando o mobiliário já existente.
Portanto, como foi possível observar, a iluminação indireta é uma opção muito atrativa para decorar diferentes ambientes e proporcionar a sensação de bem-estar tão desejada nos ambientes domésticos.
Na ABB você encontra soluções para projetos de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Conheça nosso portfólio, acessando o link.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.