Iluminação zenital: conheça as vantagens
Profissionais da Elétrica

Iluminação zenital: conheça as vantagens

06.05.2021

Eficiência energética é uma necessidade cada vez mais presente em nosso dia a dia. Todos sabemos o quanto é importante investir em práticas para tornar os ambientes mais sustentáveis. Uma ótima forma de colocar essa ideia em ação é investindo em luz natural. E a iluminação zenital é uma opção bastante eficiente para isso.

Esse tipo de iluminação refere-se à luminosidade que vem da parte de cima de uma edificação, ou seja, do zênite — termo que significa ponto mais elevado. Ela consiste em entradas de luz por meio de aberturas na cobertura de um ambiente. Sua finalidade é possibilitar a incidência de luz natural onde não é possível ter aberturas de janela. É indicada principalmente para locais amplos e com pé-direito alto.

A iluminação zenital vem se tornando bastante popular tanto em ambientes comerciais quanto em residenciais. Então, está pensando em incluir esse conceito em seu projeto? Conheça as vantagens dele. 

 

Iluminação uniforme

As aberturas da iluminação zenital possibilitam maior uniformidade da luz natural quando comparadas com aberturas laterais. De forma mais intensa e homogênea, a luz que adentra o ambiente permite, inclusive, a exclusão da iluminação artificial em boa parte do dia. 

Por isso, esse recurso é uma excelente alternativa quando se quer ampla iluminação e de forma espalhada. Se as aberturas estiverem, ainda, voltadas para uma área com bastante incidência solar e forem em formatos favoráveis, o local aproveitará de maneira mais vantajosa a luz natural.

 

Conforto térmico

Outra grande vantagem de investir na iluminação natural zenital é que ela traz maior conforto térmico ao ambiente. A forma como as aberturas são projetadas permite que a luz do sol entre no ambiente sem prejudicar as pessoas ou danificar móveis e equipamentos.

Além disso, em alguns casos, há mecanismos que permitem abertura de ar e, com isso, ventilação natural. Além de mais bem iluminado, o local fica mais fresco e confortável para os frequentadores. Desse modo, a saúde e o bem-estar são muito beneficiados.

 

Economia de energia elétrica

Tanto em indústrias e comércio quanto em residências, um dos grandes desafios para reduzir custos é conseguir economizar energia elétrica sem prejudicar o desenvolvimento das atividades.

Isso é possível com a iluminação zenital, pois a maneira como acontece a incidência de iluminação, como vimos, possibilita que o uso de lâmpadas seja diminuído. Assim, gera-se grande economia de energia.

Também podemos destacar que, como há a possibilidade desses recursos terem abertura de ar e deixar o ambiente mais ventilado, o uso de ar-condicionado é reduzido igualmente. A economia de energia aliada, assim, colabora para as finanças e para o meio ambiente, sendo um excelente recurso para quem quer uma empresa ou casa mais sustentável.  

 

Melhoria estética

Os ambientes em que a iluminação zenital é aplicada, geralmente, ganham muito mais beleza. Afinal, a iluminação natural tem o poder de tornar o local mais agradável, gerando conforto visual.

Os objetos também acabam sendo influenciados. Quando recebem a luz do sol, têm sua cor e seus detalhes destacados, ficando com um aspecto muito mais atrativo.

As próprias aberturas, por si só, já trazem mais charme e sofisticação ao ambiente. Como prova disso, podemos lembrar dos shopping centers ou edifícios que fazem uso desse recurso. Eles chamam a atenção e fazem com que aquela construção fique em nossa memória. Até mesmo quando utilizada em casas, essa iluminação transforma o cômodo e traz bastante beleza.

 

Qualidade de vida

Além de todos os benefícios que vimos até aqui, ainda há a melhoria da qualidade de vida. Um ambiente com maior incidência de luz solar é capaz de influenciar positivamente na saúde física e mental das pessoas. Além disso, a ventilação constante ajuda a renovar o ar e limita a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde.

Independentemente do local em que for instalada, a iluminação zenital, quando utilizada de forma correta, colabora com o bem-estar de todos. Assim, as indústrias têm colaboradores mais produtivos, os comércios têm frequentadores mais satisfeitos e as residências têm moradores mais felizes. 

Como vimos, a iluminação zenital possui várias vantagens e, entre elas, a eficiência energética é a que mais chama a atenção. No entanto, antes de investir nesse projeto, é preciso avaliar não só as vantagens, mas também as desvantagens. É importante saber que os gastos iniciais com a implantação são altos e a manutenção um pouco complexa.

Diante disso, uma alternativa para quem quer mais eficiência energética é apostar em medidores de energia. O modelo M1M da ABB Eletrificação é uma ótima solução para fazer o acompanhamento do consumo e saber quais investimentos devem ser feitos para evitar o desperdício.

Gostou do conteúdo? Que tal aprender agora como reservar um espaço para seu home office?

Tags

Arquitetura

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.