Se você trabalha com elétrica ou conhece um pouco sobre o trabalho que envolve essa área, sabe que há diversas regras para seguir. Tanto para serviços de alta tensão quanto para os de baixa tensão, todos os cuidados são necessários. Afinal, há um grande risco de acidentes.
Todos os profissionais da área precisam conhecer muito bem as normas de eletricidade. Isso ajudará a realizar um serviço de qualidade e evitar danos à integridade física dos envolvidos e a de terceiros. Algumas das principais normas são: NR-10, NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419, NBR 13570, NBR 5418, NBR 13534 e NBR 14639.
Para que você possa compreender mais sobre o tema, apresentamos, a seguir, a importância dessas normas. Boa leitura!
NR-10
Uma das normas de eletricidade mais conhecidas é a NR-10. As regras são voltadas para todos os profissionais que tenham contato com instalações elétricas ou que os serviços dependam de energia elétrica. Ela é uma norma regulamentadora preventiva, mostrando os cuidados necessários, medidas de proteção e equipamentos de segurança a serem utilizados para garantir a proteção dos trabalhadores.
NBR 5410
Voltada para as instalações elétricas abaixo de 1.000 volts em tensão alternada, a NBR 5410 é uma das principais normas para os profissionais que trabalham com baixa tensão. Ela determina regras para seguir no serviços do dia a dia de um eletricista, falando sobre a elaboração do projeto, a execução, manutenção e até mesmo verificação.
NBR 14039
Essa é uma norma que, assim como a NBR 5410, trata de vários aspectos relacionados à segurança e à qualidade de trabalhos de eletricidade, desde o projeto até manutenções e verificações. No entanto, a NBR 14039 tem por objetivo abordar as regras para média tensão, ou seja, que estão entre 1.000 volts e 34,6 mil volts.
NBR 5419
Já a NBR 5419 trata de um assunto bastante importante quando estamos falando de segurança, principalmente coletiva. Ela estipula regras para trabalho em sistemas de para-raios, aqueles que fazem a proteção contra descargas atmosféricas. Nela constam diretrizes sobre projeto, execução, manutenção e verificação.
NBR 13570
Outra norma técnica que não pode ser esquecida pelos eletricistas é a NBR 13570. Ela é um complemento da NBR 5410 e estipula regras para trabalhos em baixa tensão. Porém, nesse caso, é falado sobre instalações elétricas em lugares de afluência de público. Por isso, ela é muito importante para a preservação de bens e, principalmente, das pessoas que frequentam os locais.
NBR 5418
A NBR 5418 fixa requisitos para instalações elétricas em atmosferas explosivas por gás ou vapores inflamáveis. Ela estabelece as condições necessárias para uso de equipamentos, execução do projeto e montagem nesses locais. Por se tratar de um ambiente com alto risco, vemos como essa norma é indispensável.
NBR 13534
Quando o assunto é instalação elétrica em estabelecimentos assistenciais de saúde, os requisitos para segurança estão estipulados na NBR 13534. Ela estabelece quais são os riscos envolvidos em cada ambiente e quais são os requisitos necessários para que se tenha segurança adicional.
NBR 14639
Por último, temos a NBR 14639, que mostra quais são os requisitos de segurança adicionais para realizar a instalação de materiais e equipamentos elétricos em postos de revenda de veículos e de abastecimento de combustíveis líquidos, proporcionando maior segurança para os trabalhadores e clientes.
Você percebeu como as normas de eletricidade são importantes e por que devem ser seguidas por todos os profissionais? Tanto profissionais que têm contato direto quanto os que atuam de forma indireta com a eletricidade precisam respeitar as regras. Isso trará mais segurança para todos.
Não perca tempo, aproveite para conhecer mais sobre o universo da elétrica. Veja em nosso blog o que faz o eletricista de manutenção industrial.