O que é o Índice de Proteção (IP) de um produto?
Profissionais da Elétrica

O que é o Índice de Proteção (IP) de um produto?

10.03.2023 | 7 minutos de leitura

O setor elétrico conta com uma série de definições e siglas para identificar como usar determinados equipamentos e, ainda, os cuidados necessários no manuseio. Nesse sentido, o Índice de Proteção (IP) é um dos símbolos utilizados para esclarecer sobre o nível de segurança oferecido por um dispositivo em relação a fatores externos, como umidade e poeira. 

Sendo assim, vamos conhecer as características gerais e entender em quais condições a sigla é utilizada. Continue a leitura e fique atualizado sobre a linguagem técnica de eletricidade. 

 

O que é um Índice de Proteção (IP) e para que serve?

O Índice de Proteção (IP) é um padrão estabelecido pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) para avaliar o índice de proteção de produtos eletrônicos em relação a poeira e água. Essa informação é importante, já que classifica os itens para uso interno e externo de um imóvel. 

Para diferenciar as características de cada produto, o método IP utiliza dois números, sendo que o primeiro indica o grau de proteção de pessoas, partes móveis e a proteção de equipamentos fechados contra corpos estranhos.

Enquanto isso, a segunda numeração esclarece a resistência contra tipos de umidade, como spray, submersão e gotejamento. 

Nesse sentido, é importante destacar as normas brasileiras que avaliam a definição do índice: NBR 6146 (invólucros de equipamentos elétricos) e NBR 9884 (invólucros de máquinas elétricas girantes).

De modo a facilitar a identificação dos índices de proteção IP, existe uma tabela que identifica cada número em relação aos elementos sólidos e líquidos. Veja a seguir!

 

Proteção contra sólidos:

  • 0 – Não protegido.
  • 1 – Protegido contra objetos sólidos maiores de 50 milímetros.
  • 2 – Protegido contra objetos sólidos maiores de 10 milímetros.
  • 3 – Protegido contra objetos sólidos maiores de 2,5 milímetros.
  • 4 – Protegido contra objetos sólidos maiores de 1 milímetro.
  • 5 – Protegido contra poeira, mas há possibilidade de entrada.
  • 6 – Totalmente protegido contra poeira, sem possibilidade de entrada. 

 

Proteção contra líquidos:

  • 0 – Não protegido.
  • 1 – Protegido contra quedas verticais de gotas de água.
  • 2 – Protegido contra quedas de água com inclinação de 15°.
  • 3 – Protegido contra borrifamento de gotas de água com inclinação aproximada de 60°.
  • 4 – Protegido contra projeção de gotas de água de todas as direções.
  • 5 – Protegido contra projeção de jatos de água.
  • 6 – Protegido contra projeção de jatos de água potentes.
  • 7 – Protegido contra imersão temporária em água até 1 metro de profundidade, por 30 minutos.
  • 8 – Protegido contra imersão contínua em água até 3 metros de profundidade.
  • 9 – Protegido contra jatos de água em alta pressão e alta temperatura. 

 

Quais produtos são classificados pelo IP?

Existem vários produtos elétricos e mecânicos classificados pelo sistema IP e essa informação é fundamental para que os usuários saibam em quais situações e aplicações específicas os materiais podem ser utilizados, sem riscos de acidentes ou avarias. 

Por isso, é importante ficar atento aos rótulos que destacam que o item é “à prova d’água”, mas não especificam a classificação IP. Afinal, se o profissional não tem essa especificação, não saberá o grau de proteção contra a umidade ou partículas de poeira. 

A título de esclarecimento, vamos elencar alguns produtos que contam com a sinalização do índice de proteção.

 

Fontes de alimentação

Normalmente, esse equipamento é fabricado com materiais resistentes, de modo a receber componentes de alta tensão, como transformadores. Desse modo, a classificação utilizada é IP20, para que seja possível ocorrer a transferência de calor, mas protegendo o equipamento contra uma entrada acidental de ferramentas. 

 

Caixas de parede

Geralmente usadas em sistemas elétricos domésticos e industriais, têm a função de proteger o acesso a componentes perigosos, como caixas de fusíveis. Para garantir a segurança, o equipamento conta com uma trava para que o acesso seja possível apenas a pessoas autorizadas. 

Nos casos em que a caixa esteja instalada em ambientes externos difíceis, são empregados plásticos resistentes na confecção. Por necessitar de proteção total contra umidade, deve contar com o IP67.

 

Lâmpadas

Em razão da diversidade de modelos e aplicações, as lâmpadas recebem a classificação IP. A recomendação é feita, principalmente, para espaços como: banheiros, cozinhas, áreas externas ou qualquer área do imóvel que fique exposta a partículas ou entrada de umidade.

Do mesmo modo, as lâmpadas instaladas em ambientes externos precisam de identificação IP, já que estão sujeitas a situações de neblina, chuva e ventania. 

Como foi possível observar, o Índice de Proteção é essencial para que os usuários compreendam o nível de proteção dos equipamentos elétricos e mecânicos que adquirem. Além de prevenir avarias, a identificação possibilita um serviço ou uma instalação eficiente e sem riscos de acidentes. 

Gostou do nosso conteúdo? Acesse o blog da ABB e fique por dentro das principais informações do setor elétrico. Nosso compromisso é compartilhar conhecimento com fornecedores e clientes.

Tags

NBR 6146
NBR 9884
Equipamentos elétricos

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.