A transformação mundial gerada por tecnologias, como a inteligência artificial, sensores, impressoras 3D e robôs inteligentes, é chamada de Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0. Ela representa a transição no uso de inovações tecnológicas na indústria.
Para elevar o ideal de automatização para um patamar acima do habitual é necessário compreender todas as principais tecnologias e inovações do mercado, tanto para indústrias quanto para empresas e startups.
Confira como a Indústria 4.0 está inserida no Brasil:
Conceito Indústria 4.0
Esse termo nasceu em 2011, na feira de tecnologia que ocorre anualmente em Hannover, na Alemanha. A Indústria 4.0 envolve totalmente a propagação de dispositivos inteligentes conectados um ao outro em toda a indústria e sua cadeia de produção.
Uma elevação da automação industrial em seu mais alto nível, fazendo com que robôs tenham funções cada vez mais complexas, inteligência artificial, internet das coisas, big data e machine learning. Isso não se encaixa somente nas atividades operacionais, mas também na agilidade de análise de dados.
O principal objetivo é a transformação da maneira como as máquinas se comunicam para otimizar os processos de produção, gerando autonomia e economia de custo.
Indústria 4.0 no Brasil
Para o Brasil, esse movimento ainda está muito no início. Os tradicionais modelos de produção ainda estão enraizados e dependente de intervenções humanas.
Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) indica que o conceito de Indústria 4.0 ainda é muito novo no Brasil, mas muitos especialistas enxergam uma oportunidade de crescimento e de destaque perante aos concorrentes.
Os desafios são grandes, pois é necessário não só investir em tecnologia e automação, mas também em processos integrados e uma mudança na cultura.
ABB 4.0
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em engenharia que energiza a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar o software ao seu portfólio de Electrification, Industrial Automation, Robotics & Automation e Motion, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar seu desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência de mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por 144.000 funcionários talentosos em mais de 100 países.
Eletrificação 4.0 - Tmax XT
Acompanhando toda essa evolução, recentemente a ABB lançou uma linha de disjuntores em caixa moldada Tmax XT. A linha conta com disjuntores de 1,6A até 1600A distribuídos para atender cada segmento do mercado em suas particularidades.
A conectividade é sem dúvida um grande diferencial da nova linha de disjuntores Tmax XT que possui comunicação nativa para todos os protocolos de comunicação industrial, incluindo IEC61850, além de possibilitar a conexão em nuvem com a plataforma de gerenciamento Ability EDCS™.
Um lançamento incrível que permite, por meio do aplicativo EPiC para tablet e smartphone, e o ABB Connect para computadores, parametrizar, monitorar e descarregar novas funções, tornando o disjuntor versátil e adaptável à dinâmica das instalações elétricas.
Gostou desse conteúdo? Então, continue sempre de olho no ABB+ Perto!