Instalação elétrica: 4 sinais que indicam necessidade de manutenção
14.09.2023 | 12 minutos de leituraGarantir o bom funcionamento da instalação elétrica é mais que um cuidado relacionado à eficiência. É, na verdade, investir na segurança dos ocupantes de qualquer tipo de edificação.
Mesmo as instalações mais bem-feitas precisam, em algum momento, ser avaliadas por profissionais qualificados. Mas como saber quando a manutenção é necessária? Será que existe uma regra a ser seguida?
Essas e outras perguntas sobre a manutenção das instalações elétricas serão respondidas ao longo do conteúdo. Boa leitura!
A importância de realizar a manutenção preventiva na instalação elétrica
A manutenção preventiva é fundamental para a confiabilidade, a funcionalidade e a segurança da instalação elétrica.
Diferentemente da manutenção corretiva, que acontece quando um problema maior surge, ela envolve uma inspeção regular, feita por profissionais qualificados, para identificar riscos e corrigir problemas antes que se tornem críticos.
Vale ressaltar que sua importância também está diretamente relacionada à economia de custos, uma vez que garante que os equipamentos funcionarão em sua melhor performance e evita ocorrências que poderiam ser muito custosas, como a queima de algum equipamento ou, até mesmo, um incêndio.
Portanto, investir em manutenção preventiva é uma decisão inteligente que deve ser adotada por proprietários, síndicos, gestores de instalações e responsáveis pela segurança elétrica em todos os tipos de edifícios e instalações.
Leia também: Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo
Principais indicativos que a instalação elétrica está precisando de manutenção
Alguns dos principais indícios de que está na hora de fazer uma manutenção na parte elétrica do edifício ou residência são:
1. Conexões soltas
Conexões elétricas soltas são um problema razoavelmente comum, que pode levar a episódios de mau contato, falhas no funcionamento de equipamentos e superaquecimento.
Algumas maneiras de diagnosticar esse problema são através da observação dos seguintes aspectos:
- Interruptores que faíscam: liberação de faíscas visíveis ao acionar os interruptores;
- Tomadas quentes: tomadas que ficam excessivamente quentes quando estão em uso;
- Luzes piscando: luzes que piscam quando os aparelhos são ligados.
Na manutenção, um eletricista qualificado deve inspecionar a instalação por completo e consertar todas as conexões soltas.
2. Fios e cabos desgastados
É comum que os cabos fiquem desgastados ou danificados com o tempo de uso. Entretanto, apesar de esse ser um risco já previsto, o problema é sério e merece atenção.
Afinal, fios e cabos desgastados representam um risco sério de incêndio e choque elétrico. Sinais de cabeamento danificado incluem:
- Isolamento rachado ou danificado: o isolamento quebrado ou descascado expõe os condutores internos e os deixam mais vulneráveis;
- Cabos descascados: cabos com a capa exterior removida também simbolizam riscos relevantes;
- Fios descobertos: fios que estão visíveis e não isolados também devem ser observados em uma manutenção preventiva.
Qualquer cabo danificado deve ser imediatamente substituído por um eletricista experiente.
3. Mau funcionamento dos dispositivos de proteção
Os dispositivos de proteção, como disjuntores, aterramento, diferencial residual (DR) e fusíveis, são projetados para cortar a energia em caso de sobrecarga ou curto-circuito.
Os principais alertas de que existem problemas com esses dispositivos são:
- Disjuntores que não permitem o reset: disjuntores que não podem ser reativados após um episódio de excesso de carga ou curto-circuito.
- Fusíveis que continuam queimando: fusíveis que queimam com frequência, sem motivo aparente, mesmo após diversas trocas.
Nesses casos, recomenda-se chamar um eletricista para avaliar o caso, determinar os dispositivos mais indicados para adicionar mais segurança ao quadro elétrico e substituir possíveis instrumentos de proteção defeituosos.
4. Longo período sem verificação da instalação
Uma instalação elétrica que não foi verificada por um longo período pode desenvolver problemas. Na verdade, assim como os diversos outros sistemas de uma construção, o tempo de uso pode ser um fator de risco para a qualidade dos equipamentos.
Então, se você não lembra da última vez que a instalação foi verificada, provavelmente está na hora de fazer uma manutenção preventiva.
Agende uma inspeção elétrica profissional, mesmo que não haja sinais visíveis de problemas. Isso ajudará a evitar que eles aconteçam e trará mais segurança para os seus equipamentos!
Leia também: Como saber se o disjuntor está queimado?
Normas e regulamentos de segurança para instalação e manutenção da rede elétrica
No Brasil, as normas relacionadas aos sistemas elétricos são bastante rigorosas, uma vez que o objetivo é garantir a segurança de trabalhadores e ocupantes das casas, edifícios e outras construções.
Por isso, segui-las é fundamental para manter a conformidade e a proteção de todos que podem, de alguma forma, ser impactados por problemas na rede elétrica.
Confira as normas mais importantes que tratam sobre o tema:
- NBR 5410: estabelece as condições mínimas de segurança para trabalhar com instalações elétricas de baixa tensão.
- NR-10: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho que fixa os requisitos e condições mínimas para garantir a segurança dos trabalhadores que lidam com eletricidade.
- NBR 14039: trata de instalações elétricas em média tensão, aplicável principalmente em edifícios comerciais e industriais.
Dicas de segurança necessárias para evitar acidentes com a instalação elétrica
Além de manutenção regular e aderência às normas, aqui estão algumas dicas de segurança para evitar acidentes:
- Não sobrecarregue o sistema: evite o uso de extensões e benjamins (“tês”) de forma excessiva. Priorize usar apenas um equipamento por tomada;
- Evite cabos danificados: sempre que observar esse tipo de problema, substitua cabos danificados imediatamente, antes que consequências mais complexas aconteçam;
- Profissionais qualificados: contrate eletricistas qualificados para qualquer trabalho elétrico, incluindo as manutenções preventivas;
- Desconexão: ao realizar qualquer tipo de diagnóstico ou atividade de manutenção, lembre-se de desligar a energia no quadro de distribuição e avise a todos em volta que o trabalho está em andamento, para evitar que religuem a energia acidentalmente;
- Verificação de sobreaquecimento: preste bastante atenção caso qualquer equipamento ou cabo esteja superaquecendo. Esse é um sinal de alerta importantíssimo!
Leia também: Converter BTU em watts: aprenda como fazer
Tecnologias para aprimorar os elementos da sua instalação elétrica
Assim como tem acontecido em diversos setores, a tecnologia também está transformando rapidamente a forma como as instalações elétricas são projetadas e aprimoradas, proporcionando não apenas maior eficiência e segurança, mas também recursos avançados de controle e monitoramento.
Conheça algumas das principais inovações que estão aperfeiçoando as instalações elétricas:
Medição inteligente de energia
Medidores de energia inteligentes, também conhecidos como medidores digitais, permitem o monitoramento simplificado, e em tempo real, do consumo de energia.
Isso não apenas ajuda a entender melhor os padrões de uso, como também permite a detecção de variações anormais, o que contribui para a maior durabilidade dos equipamentos elétricos e para a economia de energia.
Sensores inteligentes
Sensores avançados podem ser incorporados às instalações elétricas para monitorar condições de temperatura, umidade, presença e uma série de outros fatores ambientais.
Com isso, permitem implementar técnicas voltadas para automação residencial ou predial, abordagens que têm sido cada vez mais procuradas por consumidores de diversos perfis, que procuram aliar a eficiência da rede elétrica com o conforto desejado para o ambiente.
Integração com sistemas de automação residencial
As instalações elétricas mais modernas podem ser integradas a sistemas de automação residencial, o que permite o controle remoto e automatizado de eletrodomésticos, sistemas de entretenimento, segurança e muito mais.
Armazenamento de energia
Crescendo lado a lado com sistemas de energia solar, as tecnologias de armazenamento de energia estão cada vez mais acessíveis.
Armazenar energia permite um gerenciamento muito mais eficiente — e econômico — da energia que chega em uma residência, prédio, comércio ou indústria.
Inteligência Artificial (IA) e análise de dados
Aqui falamos, principalmente, de aplicações industriais. A IA e a análise de dados estão sendo aplicadas para prever falhas em componentes elétricos, identificar ineficiências e otimizar a operação de sistemas elétricos complexos.
No contexto da análise de dados, vale destacar o papel da análise preditiva, que usa dados históricos para prever comportamentos futuros, ajudando a prever a alocação de recursos, agendar manutenções, entre outros benefícios.
Comunicação IoT
Dispositivos e sensores voltados para aplicações de Internet das Coisas (IoT) estão sendo amplamente utilizados para coletar dados em tempo real e enviar informações para sistemas de controle, permitindo uma resposta rápida a condições e eventos não planejados.
Isso permite um gerenciamento muito mais eficiente, ágil e eficaz.
A ABB oferece diversas soluções nesse sentido, capazes de elevar as instalações elétricas para um outro nível. No nosso site, você encontra soluções para sistemas elétricos residenciais, smart house, aplicações industriais, e muito mais!
Garanta a confiabilidade e a segurança da sua instalação elétrica
A manutenção preventiva da instalação elétrica é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento de qualquer edifício. Ignorar os sinais de que algo está errado pode levar a problemas graves, como incêndios, perdas financeiras e choques elétricos.
A qualidade e a efetividade dependem diretamente do respeito às diretrizes de segurança, da contratação de pessoal qualificado e do uso de produtos de boa qualidade.
Se você precisa de produtos e soluções confiáveis para sua instalação elétrica, a ABB oferece uma ampla gama de opções. Visite nosso site para conhecer nosso catálogo e como podemos ajudar a melhorar a segurança e a eficiência da sua instalação elétrica.