Interruptores Diferenciais DR: saiba como identificar fuga de corrente
31.05.2022 | 6 minutos de leituraA fuga de corrente elétrica é provocada por defeitos no isolamento de um fio, desgastes dos cabos ou instalações incorretas. Essa condição resulta em riscos às instalações e a vida das pessoas, por isso, o uso do Interruptor Diferencial Residual (IDR) atua preventivamente, evitando acidentes e choques elétricos.
Por esse motivo, elaboramos um artigo para detalhar a função do aparelho e como é possível agir para identificar o vazamento de energia elétrica, nas edificações residenciais e comerciais. Acompanhe o texto e fique bem-informado.
Para que serve o Interruptor Diferencial DR?
Inicialmente é preciso esclarecer que o Interruptor Diferencial Residual (IDR ou DR) é um componente que identifica fuga de corrente elétrica, desarmando o circuito, caso o fluxo ultrapasse 30mA. Com essa ação, o dispositivo tem a característica de proteger os moradores de uma edificação contra a ocorrência de choques.
Por esse motivo, os Interruptores Diferenciais DR têm a dupla função de detectar e evitar fugas de energia em uma instalação elétrica. Vale lembrar que existe uma confusão entre esse dispositivo e o Disjuntor Diferencial Residual. Enquanto o primeiro tem ação pontual nos circuitos, o segundo monitora e controla a corrente elétrica, impedindo de imediato a circulação, em casos de descargas acima do normal.
Em outras palavras, o interruptor protege as pessoas e o disjuntor, a instalação de um imóvel. Ainda assim, os dois dispositivos são fundamentais na segurança contra acidentes elétricos.
Como identificar uma fuga de corrente?
As fugas de corrente elétrica acontecem por vários motivos, conforme já citados anteriormente. Por isso, é preciso reforçar que essa condição é altamente perigosa e apresenta várias consequências negativas, entre elas: aumento no consumo de energia, aquecimento indevido dos cabos e fios, riscos de choque elétricos e incêndios.
Desse modo, o uso de dispositivos DR são essenciais em uma instalação com vários circuitos, já que o trabalho de identificar o local exato da fuga pode demorar e ser ineficiente. Por outro lado, com a instalação do componente, é possível saber a origem do problema.
Sendo assim, a atuação dos Interruptores Diferenciais DR é verificada quando a corrente que entra pelo cabo fase é a mesma que sai pelo cabo neutro. Caso a averiguação comprove que o fluxo de energia é igual nas duas situações, o dispositivo permanecerá armado.
Em contrapartida, se houver diferença entre as correntes, é identificada a fuga de energia. A recomendação dos especialistas é de que seja instalado um interruptor DR para cada circuito da instalação de um imóvel.
Quais as principais aplicações dos interruptores DR?
Conforme esclarecido, os interruptores DR podem ser instalados em vários circuitos de uma edificação residencial ou comercial. Desse modo, confira os locais que precisam do reforço de segurança oferecido pelo componente elétrico:
- Circuitos que tenham banheira ou chuveiro;
- Circuitos que alimentem tomadas localizadas em áreas internas e externas da edificação;
- Circuitos que sirvam a pontos de utilização, situados em cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais cômodos com alta umidade.
Complementando as recomendações de aplicação, os interruptores DRs podem ser instalados por pontos ou até em grupos de circuitos, porém não com o disjuntor geral do imóvel. Isso é feito, a fim de que o profissional tenha mais condições de identificar em qual circuito está acontecendo a fuga de corrente.
Como são classificados os Interruptores Diferenciais?
A princípio, os interruptores diferenciais DR são empregados em instalações de corrente alternada já que o princípio de funcionamento é incompatível com uma alimentação em corrente contínua.
Desse modo, existem algumas distinções relevantes que precisam ser conhecidas pelos profissionais de eletricidade, no que se refere as classes de interruptores. Saiba quais são, a seguir:
Interruptores classe A: os dispositivos desse grupo se caracterizam por detectar fugas de corrente alternadas e com componente contínuo (pulsantes), geradas por cargas não lineares, como, por exemplo, retificadores de onda (como Ponte de Wheatstone, por exemplo).
Interruptores classe AC: esse modelo de interruptor detecta fugas, somente em correntes alternadas. Em geral, são aplicados em instalações de imóveis nos países do continente europeu.
Interruptores classe B: os interruptores classe B conseguem detectar fugas de corrente alternada, com componente contínua e correntes contínuas alisadas. A indicação é de que sejam empregados em variadores trifásicos, inversores, ascensores, equipamentos médicos, entre outros.
Conforme a norma NBR 5410, o uso dos interruptores são obrigatórios em espaços da edificação que apresentem maior umidade ou em áreas externas. Apesar da recomendação, muitas residências não contam com a proteção que pode reduzir em até 30% o número de incidentes oriundos de fuga de corrente.
Em resumo, foi possível verificar que os interruptores residuais DR são essenciais para proteção das edificações residenciais e comerciais, e a aplicação é obrigatória pela norma NBR 5410. A recomendação técnica é solicitar uma avaliação das instalações e proceder com a fixação dos dispositivos, a fim de impedir a ocorrência de fuga de corrente.
No blog da ABB você terá acesso a todos os assuntos referentes a instalações elétricas, aparelhos e eletricidade. Clique no link e mantenha-se informado.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.