O setor de construção civil conta com uma série de produtos que são utilizados para oferecer mais conforto, qualidade e segurança nas edificações. Um dos mais relevantes são os isolantes térmicos, que, além de diminuírem a temperatura interna nos ambientes, ajudam a reduzir o consumo de energia elétrica.
Nesse sentido, é importante esclarecer detalhes a respeito deles, os materiais empregados, aplicações e benefícios para os imóveis residenciais e comerciais. Então, com o objetivo de compartilhar informações relevantes, elaboramos este texto para aumentar o conhecimento sobre a técnica. Boa leitura!
O que são isolantes térmicos e como funcionam?
Isolantes térmicos são soluções apresentadas para manter a temperatura de um ambiente, utilizando materiais que reduzem a entrada e saída de calor. Dessa maneira, é possível tornar a temperatura mais agradável e diminuir o consumo de eletricidade em aparelhos para esse fim.
Na construção civil, isso é feito com técnicas e materiais de baixa condutibilidade, de modo a aumentar o isolamento térmico em casas e prédios. Sendo assim, a aplicação pode ser feita nas seguintes estruturas: forros, telhados, pisos, paredes e janelas.
Os materiais mais empregados como isolantes térmicos são: lãs de poliéster e rocha, fibra de vidro, manta de fibra cerâmica, vidro celular, isopor, espuma, poliestireno extrudado, aglomerados de cortiça, entre outros elementos.
Quais são os tipos mais comuns de isolantes térmicos?
Depois de ver os detalhes sobre as características e funções dos isolantes térmicos, é relevante conhecer os tipos e aplicações desses recursos em obras de edificações em construção ou já prontas (reformas).
Telhados
Essa estrutura recebe diretamente os raios solares e chuvas e, dependendo do tipo de telha, não consegue deter o excesso de calor e umidade. De modo geral, as indicações mais eficientes de isolantes térmicos são: cerâmicas claras e termoacústicas, mantas térmicas de alumínio, placas de poliuretano e lãs de vidro ou rocha.
Paredes
As opções de isolamento em paredes contemplam estruturas de alvenaria, madeira (wood frame) e aço galvanizado (steel frame). Ao instalar a proteção térmica, o imóvel fica protegido do excesso de calor, frio ou umidade. Por esse motivo, os materiais mais empregados são: lãs de vidro ou rocha, vermiculita expandida e painéis de EPS externos.
Janelas
Existem opções de vidros de segurança no mercado para atender às necessidades de isolamento térmico e acústico. Por isso, é importante escolher opções que reúnam as características isolantes e impermeabilizantes. Nesse sentido, os materiais com maior eficiência são: vidros insulados, laminados, temperados, entre outros.
Quais são os benefícios diretos de investir em isolamento térmico?
É importante reforçar que os isolantes térmicos são recursos importantes no conceito de sustentabilidade na construção civil. Por ser um setor que utiliza e gera alto volume de resíduos sólidos, os profissionais vêm desenvolvendo, cada vez mais, respostas que sejam ambientalmente, economicamente e socialmente sustentáveis.
Sendo assim, ao optar pelo uso de isolantes térmicos em projetos construtivos, o profissional e o cliente podem definir, de acordo com o local e o clima, as alternativas mais viáveis.
Com esse entendimento, detalharemos a seguir os principais benefícios de utilizar as soluções oferecidas pelos isolantes térmicos. Acompanhe!
Economia de gastos
As opções de isolamento para telhados, janelas e paredes são fundamentais no fortalecimento da cultura da eficiência energética. Em outras palavras, um imóvel com essas características terá uma expressiva redução no consumo de energia elétrica necessária para o funcionamento de aparelhos de aquecimento ou refrigeração.
Conforto acústico
É um recurso altamente demandado nas edificações atuais, principalmente nas grandes cidades ou em áreas próximas a empreendimentos como aeroportos, ferrovias e indústrias. Aqui também é essencial o uso de isolantes térmicos, para reduzir os ruídos e proporcionar bem-estar aos moradores.
Consumo consciente
Pesquisas atuais de mercado revelam que casas e prédios com isolantes térmicos, ao economizarem energia elétrica, reduzem a produção de CO2 em até 45%. Esse dado está diretamente ligado à geração de energia termelétrica que usa combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, para produzir eletricidade.
Portanto, os isolantes térmicos são fundamentais na construção civil, por proporcionarem soluções eficientes e sustentáveis, no sentido de reduzirem a necessidade de consumo de energia elétrica. Dessa maneira, toda a sociedade sai ganhando ao contribuir para a eficiência energética e conservação dos recursos naturais do planeta.
No blog da ABB você encontra vários assuntos relacionados ao setor de eletricidade. Acesse o site para saber como é possível melhorar o desempenho das instalações elétricas de sua casa ou empresa e, ainda, economizar no consumo de energia.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.