Jardim seco: saiba o que é e como implementar
30.11.2022 | 3 minutos de leituraEm 2022, uma das opções mais solicitadas em termos de jardinagem foi a do jardim seco, por causa da praticidade de manutenção e por oferecer opções criativas para diferentes estilos de decoração.
Com um projeto adequado, é possível criar um cantinho acolhedor e com espécies naturais. Outros fatores que destacam o espaço são a facilidade de limpeza, a economia de água e a não utilização de defensivos nas plantas.
No artigo a seguir, destacamos os principais pontos de atenção desse projeto e as espécies com maior adaptação. Acompanhe e fique atualizado.
O que é um jardim seco?
É uma técnica criada para projetar um jardim em ambientes internos ou externos, mas que demande menor quantidade de água ou necessidade de manutenção. Pode ser implementada em espaços comerciais ou residenciais e atende a diferentes estilos de decoração.
Para que isso seja possível, as plantas selecionadas são as que apresentam melhor adaptação a climas áridos e com pouca oferta de água. As opções podem variar de cactos a suculentas, mas também existem espécies de flores e árvores que podem compor um visual harmonioso.
De acordo com especialistas, ao planejar um jardim seco é fundamental compreender as condições climáticas do local onde será construído, a quantidade de insolação e luz natural, o volume de chuvas e a temperatura média durante a maior parte do ano.
O que é preciso saber para construir um jardim seco?
Inicialmente, é preciso avaliar a área onde se pretende construir o jardim seco e essa tarefa será mais fácil e eficiente se contar com a ajuda de um profissional especializado. Com uma consultoria é possível verificar se o local é apropriado, quais espécies se adaptarão melhor e os complementos necessários, como drenagem, pedras e vasos.
Um ponto de atenção é pesquisar as plantas locais da região onde será realizado o projeto, já que quando transplantadas para um espaço projetado terão uma ambientação mais segura.
Algumas espécies são particularmente eficientes em um projeto de jardim seco:
- Babosa (Aloe vera)
- Pata-de-elefante
- Cacto-candelabro
- Palma-brava
- Rosa-de-pedra
Tão importante quanto escolher as espécies de plantas é observar se o espaço do jardim recebe raios solares por tempo suficiente. Os vegetais necessitam da iluminação natural para que possam desenvolver-se e produzir flores, por exemplo.
Quais são os principais cuidados do jardim seco?
Vale destacar que o jardim seco é uma alternativa sustentável para quem deseja ter esse espaço em casa ou para compor um ambiente profissional. Apesar de exigir menos cuidados de manutenção, é preciso ficar atento à limpeza, retirar folhas amareladas ou secas e, principalmente, criar um cronograma para regar as plantas.
Outra recomendação relevante é optar por regar com maior intensidade, mas poucas vezes por semana. Afinal, existem tipos que murcham e morrem se molhadas no verão e outras que viverão menos tempo se não forem hidratadas. Daí a importância de contar com um profissional que poderá indicar a opção mais adequada para o jardim.
Ao comprar as mudas, observe as condições fitossanitárias de folhas, caule e raízes, por exemplo. Essa averiguação já é uma indicação, ainda que superficial, da qualidade do produto. Além disso, evite comprar as plantas maiores e em fase de floração. É melhor optar por tamanhos menores e plantas mais robustas.
A drenagem do jardim seco também é importante. Como mencionado anteriormente, não se pode deixar as raízes muito úmidas. Sendo assim, misture areia grossa, cascalho ou lascas pequenas de madeira no solo para que a drenagem seja mais eficiente.
Dicas para criar um jardim seco saudável
Uma das principais recomendações para projetar um jardim seco é optar por espécies resistentes a pouca quantidade de água, ou com adaptação ao clima quente e seco. De modo geral, as opções nativas da região oferecem essas particularidades, com belos exemplares de folhagens e flores.
Contudo, agrupar as plantas por similaridade de características é uma boa alternativa. Esse recurso tem a ver com a resistência à sombra e menor necessidade de água. Com esse entendimento é possível criar harmonia no jardim e manter as flores e arbustos em boas condições.
Outra recomendação relevante é conhecer o ciclo de vida das plantas, já que algumas desenvolvem-se melhor quando plantadas na primavera; enquanto outras, no inverno. No último caso, são espécies chamadas mediterrâneas e cultivadas em algumas regiões dos continentes europeu e norte-americano.
Quando o jardim seco fica na área externa do imóvel, é comum implantar passarelas calçadas. No entanto, essa impermeabilização da área não é boa para as plantas e deve ser evitada. A indicação é escolher uma cobertura de cascalhos ou granito decomposto.
Em resumo, um jardim seco é uma opção excelente para quem deseja ter um espaço que faça conexão com a natureza, mas sem exagerar nos recursos naturais. A praticidade e beleza dessa técnica tornou-a apreciada em diferentes partes do mundo.
No blog da ABB você encontra conteúdos sobre as principais tendências em arquitetura e design sustentável. Acesse o link e confira o que preparamos para você.