Malha de aterramento elétrico: saiba o que é
Profissionais da Elétrica

Malha de aterramento elétrico: saiba o que é

28.12.2022 | 6 minutos de leitura

Um dos serviços essenciais nos projetos de eletricidade é a malha de aterramento elétrico, que tem como principal objetivo garantir a segurança das instalações, evitando a ocorrência de acidentes graves. 

Desse modo, é importante conhecer as regras e normas estabelecidas no procedimento para ter a segurança de que o trabalho é realizado corretamente e atendendo às especificações do setor elétrico. Continue a leitura e fique bem informado!

 

Para que serve a malha de aterramento elétrico?

Em primeiro lugar, é válido esclarecer que a malha de aterramento elétrico é um procedimento técnico realizado para canalizar cargas elétricas recebidas em uma edificação e enviá-las para o solo. Vale reforçar que, dependendo da potência da descarga, há perigo de diversos tipos de acidentes e riscos para o local e as pessoas nele. 

O princípio de funcionamento consiste na ligação do equipamento à terra, intermediado por um componente condutor específico. A instalação da malha de aterramento elétrico atua diretamente no bom funcionamento do sistema elétrico, além de proteger os profissionais, usuários e animais. 

Os especialistas explicam que, para o aterramento ser eficiente, é necessário dimensioná-lo corretamente, pois erros na execução podem causar prejuízos irreversíveis caso aconteça uma descarga direta ou indireta no local. 

Sendo assim, é fundamental que o serviço seja realizado por profissional ou empresa especializada, com o devido conhecimento da norma NBR 5419/2015. As recomendações apresentadas no documento apontam as melhores soluções de proteção e aterramento, considerando a disponibilidade física e os recursos da obra.

 

Como é feito o dimensionamento da malha de aterramento?

De acordo com a NBR 5419/2015, a proteção ideal das estruturas é feita por meio de uma blindagem perfeitamente condutora, aterrada e de espessura adequada. Além disso, o sistema precisará de ligações equipotenciais apropriadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas presentes na estrutura do aterramento. 

Nesse sentido, o correto dimensionamento da malha de aterramento elétrico é responsável pela eficiência na proteção da instalação, tendo em vista que suportará esforços mecânicos, como compressão, tração e cisalhamento térmicos e eletromagnéticos.

A título de esclarecimento, detalhamos os principais tipos de dimensionamento:

  • Dimensionamento mecânico: os condutores que serão instalados na malha de aterramento devem ter bitolas mínimas de 50 milímetros quadrados (material de cobre) ou 38 milímetros quadrados (material de aço) e contar com proteção para corrosão.
  • Dimensionamento térmico: os condutores precisam ter uma seção transversal, de modo que suportem uma circulação de corrente de falta, ainda que a temperatura exceda o limite padrão no período determinado. Em outras palavras, a energia térmica deve ficar armazenada no próprio condutor. 

 

Como é feita a instalação da malha de aterramento elétrico?

É preciso destacar que, para realizar a instalação da malha de aterramento elétrico, é fundamental ter informações sobre a capacidade do solo de receber descargas. Esse levantamento é feito com um equipamento chamado terrômetro, empregado na medição de resistência em indústrias, edifícios e residências. 

O aparelho utiliza códigos elétricos para estabelecer a impedância mínima suportada pelos eletrodos. Cabe ressaltar que os valores obtidos definirão a capacidade do sistema de conduzir a corrente elétrica até a terra, lembrando que quanto menor a resistência do solo, maior a capacidade de dissipação da descarga. 

Em relação à malha de aterramento elétrico, o procedimento pode ser feito com sapatas, colunas, baldrames e estruturas de aço existentes nas fundações do imóvel. Caso não seja possível aproveitar as armaduras da fundação, é recomendado um arranjo chamado condutor em anel, instalado na área externa. 

Tão importante quanto a fase inicial do serviço, que inclui a avaliação do solo e o local da instalação, é fundamental conhecer algumas recomendações dos materiais utilizados. 

Um exemplo disso são as hastes empregadas na malha de aterramento elétrico, que devem ter 2,5 metros, em média, de modo a evitar a chance de atingir dutos subterrâneos no processo de instalação.

Outra informação relevante é o valor da resistência indicada para um aterramento, que deve ser abaixo de 5 Ω (ohms). Contudo, em prédios maiores e de uso empresarial, o limite pode chegar a 10 Ω. 

Em resumo, a instalação da malha de aterramento elétrico é de suma importância para todas as edificações, já que protege vidas e bens materiais. Trata-se de um trabalho detalhado e que requer experiência e conhecimento das principais normas do setor elétrico. 

No blog da ABB você tem acesso a conteúdos relevantes sobre eletricidade, desde a função até os documentos mais importantes sobre os serviços elétricos. Acesse o site e veja os artigos que preparamos para você.

Tags

Malha de aterramento elétrico

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.