Manutenção preditiva: o que é, como fazer e benefícios
09.04.2024 | 12 minutos de leituraA eficiência da performance dos equipamentos depende do uso correto de cada ativo, de boas práticas de conservação e também de um bom planejamento de manutenção preditiva, com investimentos em tecnologia.
Não à toa, o Brasil está no 10º lugar em um ranking global de investimentos em tecnologia. Sinal de que muitos empreendedores já estão de olho em alternativas para tornar a rotina industrial mais ágil, eficiente e sem imprevistos.
Isso passa diretamente pela atenção dada ao cuidado com o maquinário. Por isso, vamos explicar o que é manutenção preditiva, como ela funciona e os impactos dela para o seu negócio.
O que é manutenção preditiva?
Manutenção preditiva é uma abordagem técnica utilizada para monitorar a qualidade dos equipamentos e prever quando eles podem falhar.
Assim, em vez de agir apenas quando ocorre uma falha, você consegue utilizar dados e tecnologias para identificar sinais de desgaste ou problemas antes que eles se tornem grandes demais.
Isso permite que as empresas programem a manutenção antecipadamente, o que evita paradas não planejadas e reduz custos excessivos com reparos.
Diferenças entre manutenção preditiva, preventiva e corretiva
A manutenção corretiva é realizada apenas após a ocorrência de uma falha ou quebra em um equipamento.
Nesse caso, as ações de reparo são reativas e visam restaurar o equipamento ao seu estado de funcionamento normal o mais rápido possível.
No entanto, a manutenção corretiva geralmente resulta em tempo de inatividade não planejado e pode ser mais cara.
Já a manutenção preventiva envolve a realização de inspeções e reparos regulares em equipamentos, mesmo sem sinais de falha.
Ela é realizada com base em intervalos de tempo predeterminados. O objetivo é evitar falhas inesperadas e prolongar a vida útil dos equipamentos.
A manutenção preditiva envolve o monitoramento contínuo dos equipamentos a partir de dados e tecnologia avançada.
Essa abordagem visa antecipar o risco de falhas antes que qualquer problema ocorra. Assim, a empresa ganha tempo para uma manutenção programada e que vai minimizar o período de inatividade dos equipamentos.
Leia também: Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados
Como fazer manutenção preditiva?
A implementação de um planejamento estratégico para manutenção preditiva envolve a aplicação de técnicas para monitorar continuamente o estado dos equipamentos e prever possíveis problemas.
Para isso, identifique as máquinas mais críticas para as operações da empresa. Depois, escolha os parâmetros de monitoramento adequados para cada uma, como:
- Corrente elétrica;
- Temperatura;
- Vibração;
- Pressão.
Esses e outros indicadores podem apontar possíveis problemas ou desgastes e, com isso, alertar sobre riscos.
Para melhorar ainda mais as suas decisões, a manutenção preditiva conta com o uso de sensores e monitoramento, além de softwares de análise de dados ou algoritmos de aprendizado de máquina para processar e analisar as informações coletadas.
Em seguida, com base nos alertas gerados pelo sistema de monitoramento, programe a manutenção de forma proativa, como substituição de peças desgastadas, lubrificação e reparos.
Benefícios da manutenção preditiva
Um tempo imprevisto de inatividade custa caro para as empresas. Por isso, a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos devem estar entre suas principais preocupações.
É importante destacar, entretanto, que os benefícios da manutenção preditiva vão além da prevenção de falhas.
A seguir, vamos explicar outras vantagens importantes para as operações industriais e o ambiente de trabalho.
Redução de custos de manutenção
As empresas podem evitar reparos desnecessários e substituições prematuras de peças. Por exemplo, ao monitorar um disjuntor, é possível detectar problemas antes que eles causem danos mais graves ao equipamento.
Consequentemente, é possível obter uma boa economia de custos ao evitar reparos emergenciais e maximizar o tempo de funcionamento dos equipamentos.
Minimização de tempo de inatividade não planejado
Ao identificar precocemente sinais de falha nos equipamentos, a manutenção preditiva permite que as empresas programem intervenções durante períodos de baixa produção.
Assim, é possível reduzir o tempo de inatividade não planejado e manter a produção em andamento.
Prolongamento da vida útil dos equipamentos
Corrigir problemas antes que causem danos graves aos equipamentos permite que eles operem em condições ideais por mais tempo. É o caso da substituição de correias e outros componentes antes do rompimento.
Assim, a vida útil do maquinário é prolongada e é possível economizar despesas por agir preventivamente, evitando a necessidade de substituição completa de equipamentos antes do tempo.
Impacto na segurança do trabalho
A capacidade de identificar e corrigir problemas de segurança antes que ocorram acidentes ajuda a proteger os trabalhadores, reduzindo o risco de lesões e outros imprevistos no local de trabalho.
Aumento da qualidade do produto
Equipamentos em boas condições de funcionamento tendem a produzir produtos de melhor qualidade. É o que acontece quando a empresa mantém a uniformidade de performance do maquinário e, com isso, consegue atingir o nível esperado de qualidade.
Contribuição para a sustentabilidade e o meio ambiente
A manutenção preditiva também impacta o meio ambiente positivamente. Ao evitar falhas graves nos equipamentos, as empresas reduzem a quantidade de resíduos gerados por reparos de emergência e substituições.
Além disso, máquinas que operam de forma mais eficiente consomem menos energia — fatores que também contribuem para a sustentabilidade ambiental.
Leia também: Manutenção preventiva elétrica industrial
Tecnologias para manutenção preditiva
O uso de tecnologias avançadas justifica vários dos benefícios da manutenção preditiva. Por isso, ao entender como essas soluções podem ser aplicadas, a empresa pode implementar programas eficazes para melhorar a confiabilidade dos equipamentos e reduzir os custos operacionais.
Confira, a seguir, como a tecnologia digital está transformando a manutenção industrial:
Softwares de análise de dados
Os softwares de análise permitem que as empresas processem grandes volumes de informações, que são coletadas por sensores e outros dispositivos de monitoramento, como os dados de vibração de uma máquina.
Assim, é possível identificar padrões que indicam desgaste ou falha iminente de um componente. Além disso, esses softwares podem prever a vida útil restante dos equipamentos com base em tendências históricas e dados em tempo real.
ABB Ability é uma solução em nuvem de última geração que integra gerenciamento de energia e ativos em um único painel intuitivo, com visibilidade remota completa do comportamento dos ativos e do sistema elétrico.
A solução ABB Ability fornece insights que ajudam a minimizar custos e riscos e a maximizar o desempenho e a segurança das operações.
Sensores e dispositivos de monitoramento
Os sensores e dispositivos de monitoramento são como os olhos e ouvidos da manutenção preditiva, porque é a partir deles que os dados são coletados em tempo real.
Um exemplo disso é o sensor de temperatura que citamos anteriormente. Assim, ele monitora a temperatura do painel elétrico para detectar superaquecimento. Ou, ainda, o sensor de vibração, que pode identificar oscilações anormais que indicam desalinhamento ou desgaste de peças.
Plataformas de IoT
As plataformas de IoT desempenham um papel crucial na integração e gerenciamento de dispositivos de monitoramento em rede. Com isso, é possível conectar todos os sensores e transmitir os dados coletados para um software central de análise.
O resultado é a melhora da gestão em tempo real de todos os equipamentos, o que facilita a detecção precoce de problemas e a tomada de decisões informadas.
Leia também: Fusível: o que é e para que serve?
Futuro da manutenção preditiva
Novas abordagens e tecnologias prometem um futuro cheio de possibilidades para a manutenção preditiva. É o caso da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (machine learning). Essa integração pode ser usada para analisar dados, identificar padrões sutis e gerar previsões precisas de falhas.
Além disso, a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) têm avançado no mercado, pois permitem que profissionais visualizem informações em tempo real sobre o estado dos equipamentos e recebam orientações para realizar tarefas de manutenção.
Isso tende a melhorar a eficiência e a precisão das operações de manutenção, além de fornecer treinamento mais eficaz para os técnicos.
Melhore a operação da sua indústria com a ABB
A manutenção preditiva está sendo cada vez mais aplicada para garantir a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos na indústria.
Para isso, um planejamento estratégico, apoiado em tecnologias avançadas, oferece às empresas a capacidade de antecipar falhas, minimizar o tempo de inatividade não planejado e prolongar a vida útil das máquinas.
Além disso, essa abordagem proativa reduz os custos com reparos e também melhora a segurança do trabalhador, a qualidade do produto e a sustentabilidade ambiental.
Com o contínuo avanço das tecnologias, como inteligência artificial, Internet das Coisas e realidade aumentada, mostramos que o futuro da manutenção preditiva será repleto de possibilidades, com oportunidades para impulsionar a eficiência operacional e ganhar destaque no mercado industrial cada vez mais competitivo.
Quer melhorar a operação da sua indústria? Acesse o site da ABB e confira nossas soluções para o setor industrial.