Materiais elétricos: como escolher e comprar com segurança
Eletrificação

Materiais elétricos: como escolher e comprar com segurança

28.09.2023 | 10 minutos de leitura

A escolha dos materiais elétricos é um fator decisivo para a eficiência, durabilidade e segurança de trabalhos que envolvem a parte elétrica de uma edificação.

Seja você um eletricista, engenheiro ou alguém que precisa realizar reparos elétricos em casa, saber como selecionar e comprar materiais elétricos é essencial.

Além de garantir a qualidade e a segurança do projeto, avaliar quais materiais devem ser comprados permite ter uma visão mais clara em relação ao orçamento e encontrar oportunidades com melhor custo-benefício.

Neste guia, apresentamos dicas valiosas para garantir que você adquira os materiais certos, evitando os principais problemas associados a esse tipo de projeto. Boa leitura!

Materiais elétricos básicos: o que é necessário ter na lista

Antes de iniciar qualquer projeto elétrico, é importante criar uma lista completa dos materiais necessários. Esse levantamento faz parte da fase de planejamento.

Esta etapa não apenas ajuda a evitar compras desnecessárias, mas também garante que você tenha em mãos todos os elementos indispensáveis para iniciar, conduzir e concluir o trabalho, de maneira eficiente e segura.

Aqui estão alguns dos materiais elétricos básicos que você deve considerar em, praticamente, todos os projetos:

Fios e cabos

Estes materiais formam o “esqueleto” da sua instalação elétrica. Escolher os fios adequados é uma decisão crítica, que depende, principalmente, da carga elétrica que eles precisarão suportar.

Atente-se às especificações de bitola e isolamento e, claro, à certificação. Cabos com bitola inadequada podem superaquecer e causar problemas graves.

Interruptores e tomadas

São componentes essenciais para viabilizar o uso de dispositivos elétricos e iluminação.

Opte por interruptores e tomadas de alta qualidade para evitar problemas de conexão e garantir a segurança.

Certifique-se de que sejam compatíveis com os padrões locais e com as necessidades dos equipamentos que serão usados no cômodo, para evitar complicações durante a instalação e o uso.

Leia também: Dicas de como emendar fio elétrico de forma correta

Disjuntores e fusíveis

Estes dispositivos desempenham um papel indispensável à proteção da sua instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos, bem como à segurança dos usuários e visitantes da residência.

É fundamental dimensioná-los corretamente com base na carga que protegerão.

Confira, também, as classificações de corrente e tensão, pois cada disjuntor ou fusível tem especificações técnicas particulares.

Caixas e eletrodutos

As caixas elétricas têm a importante função de manter a fiação protegida contra danos físicos e garantir que a instalação esteja organizada.

Os eletrodutos, por sua vez, fornecem uma rota segura para os fios e cabos, protegendo-os de agentes externos. Escolha materiais resistentes à corrosão e que sejam adequados ao ambiente em que serão instalados.

Luminárias e lâmpadas

A iluminação é uma parte crucial de qualquer projeto elétrico. Ao escolher luminárias, leve em consideração o ambiente em que serão instaladas. Opte por lâmpadas eficientes em termos de energia, como as lâmpadas LED, que proporcionam economia a longo prazo.

Vale reforçar que podem ser escolhidas lâmpadas com cores mais quentes, que dão maior sensação de conforto em ambientes como quartos e salas de estar. Por outro lado, em ambientes como escritórios e cozinhas, pode ser necessário usar lâmpadas com luz mais fria.

Confira, por fim, se essas luminárias e lâmpadas escolhidas são compatíveis com a tensão local.

Ferramentas Um conjunto de ferramentas elétricas de qualidade é indispensável para a realização de qualquer projeto elétrico. Isso inclui alicates, multímetros, testadores de circuito, fita isolante, equipamentos de proteção individual e outras ferramentas essenciais.

Investir em ferramentas confiáveis não apenas facilita o trabalho, mas também garante sua segurança pessoal! A maioria das instruções está listada nas normas de eletricidade. Algumas das principais são: NR-10, NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419, NBR 13570, NBR 5418, NBR 13534 e NBR 14639.

Leia também: A importância das normas de eletricidade

Certifique-se de que todos esses materiais elétricos sejam adquiridos de fontes confiáveis e atendam às normas e regulamentos locais.

A necessidade de ter cuidado ao comprar materiais elétricos

A importância dos critérios para a compra de materiais elétricos não deve ser subestimada. Comprar produtos de qualidade é essencial para garantir a segurança do projeto e evitar problemas futuros.

Afinal, é a segurança da edificação e dos ocupantes que está em jogo. A seguir, confira um checklist completo com o que você deve avaliar ao comprar materiais elétricos:

  • Segurança: materiais de má qualidade podem representar riscos graves, como incêndios ou choques elétricos. Por isso, sempre compre produtos de fornecedores confiáveis e verifique as certificações de segurança de cada produto que adquirir.
  • Eficiência energética: produtos de qualidade, ainda que sejam um pouco mais caros, frequentemente são mais eficientes em termos energéticos, o que pode levar a economia a longo prazo. Para tanto, escolha lâmpadas LED e dispositivos de menor consumo de energia.
  • Conformidade com as normas técnicas: materiais elétricos de boa procedência certamente atenderão às normas de eletricidade, de segurança e outros regulamentos, mantendo seu projeto em conformidade com os padrões nacionais. Essa informação deve estar disponível nas embalagens dos produtos e nos sites das marcas fornecedoras.
  • Durabilidade: projetos elétricos são feitos para durarem bastante tempo e, claro, materiais de qualidade tendem a durar mais, reduzindo a necessidade de substituições frequentes. Invista em produtos que ofereçam as garantias adequadas para conferir longevidade à instalação.
  • Suporte pós-venda: um outro aspecto, frequentemente ignorado pelos compradores, é a existência de um suporte especializado após a compra dos materiais. É comum surgirem dúvidas durante e depois da instalação, e ter algum especialista para consultar e evitar erros é um diferencial importante.

Leia também: Iluminação funcional X iluminação decorativa

Dicas e sugestões para escolher os melhores materiais elétricos para seu projeto!

Agora que você já sabe quais são os materiais básicos que compõem uma instalação elétrica e os cuidados importantes na hora de comprá-los, chegou a hora conhecer algumas dicas de como escolher os melhores produtos para o seu projeto. Confira:

Pesquisa prévia

Antes de fazer as compras, pesquise as melhores marcas e produtos de acordo com sua necessidade específica. Para isso, você pode usar alguns recursos como ler as avaliações de clientes, pedir recomendações a profissionais do setor, ver tutoriais em texto e vídeo etc.

Verifique as especificações técnicas

Esse passo parece até um tanto quanto óbvio, mas não é incomum que profissionais confiem mais na sua experiência do que nas especificações técnicas.

Ambas são importantes para garantir o sucesso de um projeto. Por isso, seja você uma pessoa experiente em projetos elétricos ou não, consulte as especificações técnicas dos produtos, como capacidade de corrente, voltagem, grau de segurança, entre outras.

Certifique-se de que elas se adequam às necessidades do projeto. Assim, você evita comprar algum produto desnecessário.

Avalie as certificações

Como mencionado anteriormente, as certificações são uma forma de garantir que o material elétrico esteja em conformidade com as normas e regulamentações mais atuais sobre o tema.

Verifique se os produtos que escolheu possuem certificações de segurança e qualidade. Isso serve para todos os materiais, mas é particularmente importante para disjuntores, cabos e outros dispositivos críticos.

Orçamento adequado e realista

Nem sempre a opção mais barata é a melhor. Você, provavelmente, já ouviu alguém dizer que existem situações em que “o barato sai caro”.

Isso não significa que você precisa comprar os produtos mais caros das prateleiras. Significa, na verdade, que é importante considerar o custo-benefício a longo prazo, levando em conta a durabilidade e a eficiência energética.

Por isso, é importante fazer um orçamento do valor disponível para aquisição dos produtos e, a partir disso, escolher as melhores opções para o seu projeto elétrico.

Consulte um profissional

Em projetos complexos ou em casos de dúvida, é sempre aconselhável consultar um eletricista ou um engenheiro qualificado e experiente. Eles podem oferecer orientações específicas com base em seus estudos e know-how sobre esse tipo de projeto.

Leia também: Instalação elétrica: 4 sinais que indicam necessidade de manutenção

Como armazenar os materiais elétricos de forma correta

Após a compra, o armazenamento adequado dos materiais elétricos é essencial para mantê-los em bom estado de conservação.

Seguem algumas recomendações para não errar na hora de armazená-los:

  • Ambiente seco e protegido de intempéries: guarde os materiais em um local seco, protegido da exposição direta à luz solar, ventos, chuva e umidade. Eletrodutos e fios, principalmente, devem ser mantidos em locais livres de água.
  • Organização e identificação: mantenha os materiais organizados e rotulados para facilitar a identificação. Uma estratégia interessante é usar prateleiras e caixas para evitar deterioração, além de agilizar a busca do produto certo quando necessário.
  • Temperatura controlada: mantenha os materiais em um almoxarifado ou em um local onde a variação de temperatura é controlada, uma vez que variações extremas podem causar danos aos produtos.

Faça a sua instalação elétrica com os materiais de melhor custo-benefício do mercado!

Comprar materiais elétricos com segurança é crucial para qualquer projeto elétrico, seja grande ou pequeno, residencial, predial ou industrial.

Priorize a qualidade e a conformidade com as normas técnicas de regulamentação, faça pesquisas e, se necessário, consulte um profissional. Lembre-se de que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar!

Conheça os produtos e soluções da ABB, que atendem às suas necessidades em instalações elétricas e mantêm seu projeto protegido, eficiente e confiável.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.