Você sabe o que é um medidor de energia e quais as aplicações dele?
25.01.2021O medidor de energia elétrica, popularmente conhecido como relógio de luz, gera dúvidas em muitas pessoas. Afinal, são vários tipos existentes, com diversas funcionalidades e aplicações. Entender as características dele é importante para saber quando e como utilizá-lo da melhor forma.
Toda residência, comércio ou indústria precisa fazer o controle da energia elétrica que recebe, por isso, esse aparelho é essencial. Ele pode ser um grande aliado quando se trata de economia de energia, pois exibe as informações de consumo em tempo real, possibilitando maior controle. Além disso, ajuda a verificar se os valores cobrados estão corretos.
Quer saber mais sobre esse importante dispositivo e as aplicações dele? Então confira o que preparamos neste artigo.
Entenda o que é um medidor de energia
O medidor de energia elétrica é um medidor de consumo que verifica a tensão, a potência e a corrente elétrica da rede de energia. Por meio desse equipamento é realizada a medição de energia elétrica de corrente alternada.
A função mais comum desse tipo de aparelho é a medição de consumo. Dessa maneira, é verificada a potência acumulada em determinado período, podendo variar entre 27 e 33 dias. Após a aferição, com esses dados, faz-se o cálculo e é registrado o consumo em quilowatt por hora (kw/h). Assim, gera-se a fatura de energia elétrica, ou seja, a conta de luz.
Outra utilização possível para o medidor de energia é a realização de um gráfico entre tensão e corrente elétrica. Isso possibilita ao consumidor compreender o comportamento dessas referências e observar momentos de queda de tensão ou picos no consumo de energia, por exemplo.
Veja quais são as características desse equipamento
Esse dispositivo, que mede a quantidade de energia elétrica consumida, está presente na maioria das edificações pelo mundo. Ele pode ser diretamente acoplado entre a rede de energia e a construção, ou por meio de ligação a um transformador, para fazer o controle e solucionar problemas na distribuição de energia.
Para entender como funcionam os medidores, é importante conhecer as características dele e entender quais são os seus principais componentes, conforme especificado a seguir:
- base que suporta todos os outros elementos do equipamento;
- bloco de terminais que recebem as cargas de entrada e saída;
- sensor para medição de corrente da rede;
- sensor de tensão elétrica na rede;
- tampa com selo de inviolabilidade para proteção dos componentes internos;
- mostrador para exibição das grandezas registradas, podendo ser digital ou por ponteiros;
- registrador para armazenar os valores verificados;
- disco de metal, parte que fica girando quando o equipamento está ligado, para que, com a contagem de voltas, seja verificada a quantidade de energia consumida. Nos medidores eletrônicos, esse disco é substituído por um simulador que faz a contagem por pulsos.
Conheça os tipos de medidores e respectivas aplicações
Há diversos tipos de medidores de energia elétrica, sendo que, no Brasil, o mais comum é o medidor bifásico de três fios. Assim, podemos dividi-los em dois grupos principais, os eletromecânicos e os eletrônicos.
Medidor eletromecânico
Esses tipos de medidores são os mais antigos e são aqueles que funcionam por meio de indução eletromagnética. Nesse caso, quando a energia passa pela bobina, gera-se um campo magnético, levando o disco a girar. Com a movimentação do disco, ocorre o deslocamento da engrenagem e dos ponteiros do medidor.
A contagem de energia consumida é feita por meio dos giros do disco. Quanto maior a quantidade de energia, mais forte será o campo magnético e, consequentemente, mais rápido o disco dará as voltas. Mesmo sendo um modelo antigo, esse tipo de medidor ainda continua sendo utilizado em muitos locais, pois é bastante eficiente.
Medidor eletrônico
Já o medidor de energia eletrônico funciona de forma digital. Nele não há a movimentação mecânica de um disco, mas a contagem é realizada por meio de pulsos, acompanhados ou não por leds. Dessa forma, a energia consumida aparecerá no visor digital e poderá ser automaticamente enviada à concessionária, por meio de um sinal de alta frequência.
Esse é o modelo com tecnologia mais avançada e, também, o que proporciona uma leitura mais fácil. Além disso, ele é mais preciso e, por possibilitar que o valor seja enviado diretamente à concessionária, garante mais segurança ao consumidor.
O medidor de energia elétrica, sem dúvidas, é um componente essencial para casas, comércios, edificações públicas, indústrias e muitos outros locais.
Se você deseja conhecer mais sobre esse e outros equipamentos de medição elétrica, visite nosso site e conheça alguns de nossos produtos.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.