Preços para: Informe o seu CEP
Mobilidade elétrica ao redor do mundo
Arquitetura e Design

Mobilidade elétrica ao redor do mundo

05.05.2021

Nos últimos anos, o mercado mundial de veículos elétricos tem passado por um forte aquecimento. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, mais de 1 milhão de carros elétricos foram vendidos em 2017. Esse número pode até parecer baixo, mas representa um recorde, com número total de carros elétricos ultrapassando os 3 milhões ao redor do planeta, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A escalada da mobilidade sustentável e a infraestrutura de carregamento necessária para manter os veículos elétricos em movimento são evidentes pelo crescente número de projetos da ABB em todo o mundo.

A maior eletrovia do país, localizada na BR–277, que liga o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, tem 740 km de extensão e 12 eletropostos, sendo 8 deles carregadores universais da ABB de recarga rápida para veículos elétricos. Eles carregam 80% da bateria em cerca de 15 a 30 minutos, permitindo rodar de 150 a 300 km com total autonomia.

No plano ambicioso da Islândia para aumentar a adoção de energia renovável, mais de 20 carregadores rápidos da ABB foram instalados ao longo da famosa Rota 1 daquele país. Embora os combustíveis fósseis ainda respondam por 20% do consumo total de energia, o governo islandês implementou um programa de incentivos financeiros pelo estado para aumentar o uso de veículos elétricos.

Outro projeto de destaque da ABB é a parceria no título da ABB Formula E, a classe internacional de automobilismo totalmente elétrico da FIA. Com isso, reforçamos o compromisso da ABB em ampliar as fronteiras da mobilidade e contribuir para um futuro sustentável.

A tecnologia ABB Ability garante que os carregadores estejam operacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. A conectividade digital remota permite o monitoramento contínuo do dispositivo em qualquer local. Isso viabiliza o acesso a dados em tempo real para o monitoramento remoto e o controle proativo do estado operacional e técnico dos carregadores.

O mais recente lançamento da ABB para impulsionar a revolução da mobilidade elétrica na próxima década é a Terra AC Wallbox. A wallbox foi projetada não apenas para atender à crescente procura por qualidade, a preços acessíveis, em residências e empresas, mas também para apoiar a crescente geração de utilizadores de energias renováveis que desejam aproveitar e gerir o consumo da sua energia.

O novo Terra AC Wallbox está disponível em diversas potências, até 22 kW para garantir a compatibilidade com o sistema elétrico de residências e edifícios em todo o mundo. Oferece uma solução de carregamento segura, inteligente e sustentável, que apoia a “Mission to Zero” da ABB Eletrificação para cidades inteligentes. Saiba mais sobre a Terra AC Wallbox aqui.

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.