A importância da modernização do data center para empresas
14.07.2022 | 8 minutos de leituraAs transformações tecnológicas dos últimos anos demonstraram a importância da modernização do data center em indústrias, empresas e instituições. O local foi desenvolvido para centralizar as atividades de computadores corporativos e, assim, armazenar ou realizar vários serviços.
Tendo em vista que todos os segmentos da economia estão digitalizados, é fundamental que os processos estejam alinhados, em termos de segurança e atualização, de forma a garantir a proteção dos dados internos. Neste artigo vamos explicar quais são os pontos de maior prioridade. Acompanhe!
O que é um data center?
O data center de uma empresa ou instituição é o local no qual estão reunidos todos os recursos para armazenagem e gestão da rede, servidores e telecomunicações. O tamanho ocupado pela estrutura varia de acordo com o tamanho da empresa e, na atualidade, algumas corporações optam por alugar espaços nos servidores, terceirizando a manutenção das atividades.
Vale lembrar que a principal função da estrutura é controlar os equipamentos, de forma que os sistemas funcionem sem problemas ou interrupções. Nesse sentido, os recursos tecnológicos contribuíram para a modernização das entregas e as informações do data center podem ser armazenadas em nuvem, empregando servidores remotos.
Um estudo publicado pela consultoria McKinsey & Company aponta que empresas com foco em mudanças nas estratégias digitais têm três vezes mais chances de serem bem-sucedidas do que as mais conservadoras. No Brasil, os setores que mais se destacam na maturidade digital são: serviços financeiros, varejo, telecomunicações e tecnologia.
Quais são as vantagens de modernizar o data center?
Quando uma organização investe na modernização do seu data center, ela está se adequando à realidade global dos negócios. Independentemente do setor econômico, uma empresa que não esteja atualizada sobre as principais tecnologias do seu campo de atuação está fadada a ficar atrás no quesito competitividade.
Com esse entendimento, a atualização tecnológica será fundamental para atender às demandas de produtos, serviços e crescimento corporativo. A migração dos negócios para o ambiente digital requer a maior conectividade possível e isso acontecerá por intermédio de uma infraestrutura operacional que ofereça o maior número de soluções on-line.
Outro ponto que é decisivo para essa remodelagem dos negócios é a eficiência energética. A maioria dos projetos desenvolvidos para modernização do data center confirma a importância de reduzir o consumo de eletricidade e, consequentemente, diminuir os custos operacionais.
Um dos melhores exemplos vem do Google, que investiu na eficiência do data center ao construir as próprias instalações, de forma a ter condição de monitorar as novas tecnologias desenvolvidas para resfriamento e estratégias de operação. O resultado conquistado pela organização foi uma economia de 50% no consumo de energia em relação à média de outras empresas do setor.
Por onde começar a modernização do data center?
É preciso esclarecer que qualquer projeto de mudança em uma organização necessita de um planejamento detalhado. Desse modo, compreender os processos existentes e os que precisam de atualização é o primeiro passo a ser avaliado em detalhes.
Em seguida, deve-se pesquisar as soluções tecnológicas mais recentes do mercado e realizar uma comparação de custo-benefício. Lembrando que as novas ferramentas, quando bem aplicadas ao negócio, são responsáveis pela vantagem competitiva em relação aos concorrentes.
Então, fique atento para três passos fundamentais na modernização do data center:
- Infraestrutura: invista em processos baseados na Internet das Coisas (IoT), ou seja, em redes com alta capacidade de conectividade e transmissão de dados.
- Automação: a automação dos serviços já é realidade em diversos setores e na tecnologia da informação ela oferece soluções avançadas. Por isso, considere esse procedimento como algo de primeira necessidade no seu projeto.
- Softwares: o data center definido por softwares é representado pela sigla SDDC e significa que a estrutura é virtualizada com um pool de recursos e automação, de forma a garantir maior agilidade e eficiência na gestão dos administradores.
Além disso, não podemos deixar de apontar que a modernização do data center proporcionará um incrível ganho de segurança para o sistema. Já existem soluções que utilizam dispositivos de monitoramento e gerenciamento das atividades de tecnologia, bem como nos sistemas individuais de cada empresa.
Em outras palavras, os serviços de segurança disponíveis garantem a supervisão de toda a estrutura do data center, medindo o desempenho, detectando falhas e evitando ataques virtuais e roubos de dados.
Por fim, é preciso lembrar que a modernização do data center já não pode mais ser adiada ou desenvolvida de forma fragmentada. As ferramentas existentes no mercado aperfeiçoam-se rapidamente e são substituídas constantemente. Por isso, invista na mudança e confira os resultados positivos na receita da empresa.
No blog da ABB você fica atualizado sobre os principais temas relacionados à eletricidade, às práticas sustentáveis das empresas e à eficiência energética. Acesse e veja nossos destaques.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.