Entenda a importância do monitoramento de corrente
27.03.2023 | 6 minutos de leituraO monitoramento de corrente elétrica é fundamental para empresas e indústrias que desejam ter uma gestão energética eficiente e sustentável. Com a adoção do processo, então é possível acompanhar informações sobre consumo, identificar equipamentos mais onerosos e evitar perdas resultantes de problemas ou falhas na manutenção das instalações.
Desse modo, é preciso compreender a importância de adotar o acompanhamento dos gastos, a fim de otimizar as atividades e, consequentemente, conquistar a eficiência energética, essencial para a competitividade dos negócios.
No artigo a seguir, vamos detalhar os principais fatores do monitoramento de corrente elétrica e compartilhar dicas que podem ser adotadas na sua empresa. Continue a leitura e fique por dentro do assunto.
O que é monitoramento de corrente elétrica?
O monitoramento de corrente elétrica é o método utilizado para registrar, processar e analisar uma rede, em período integral. Esse procedimento permite acompanhar os dados de consumo, potência e tensão, apresentando um diagnóstico detalhado para empresas, indústrias e residências.
Vale destacar que o acompanhamento integral permite que os gestores identifiquem pontos de maior consumo, fugas de corrente e, ainda, os setores que mais utilizam o recurso. A partir dessas informações, pode-se desenvolver um planejamento para economizar as despesas contínuas, visando a implantação de um sistema de eficiência energética.
Considerando o setor empresarial, é importante ressaltar que problemas na qualidade da energia elétrica implicam desde a avaria de equipamentos até sobrecargas perigosas para todo o sistema. Os resultados disso são o aumento no uso da eletricidade e na fatura mensal, a queda na produtividade e o tempo desperdiçado com a manutenção de máquinas estragadas por curtos-circuitos.
Como é feito o monitoramento de corrente?
O monitoramento de corrente em tempo real pode ser realizado com sistemas de automação que utilizam softwares específicos, além de sensores de medição, conectividade e inteligência computacional. Os dados são transmitidos para plataformas que analisam os resultados e geram indicadores sobre o consumo de um negócio.
Com a aplicação da mensuração e acompanhamento especializado, então é possível obter informações importantes e identificar as correções que devem ser efetuadas para melhorar o funcionamento dos circuitos elétricos de uma empresa. A título de esclarecimento, o monitoramento permite a identificação dos seguintes cenários:
- desequilíbrio de tensões e correntes;
- fator de potência em desacordo com a indicação da concessionária;
- oscilações nas instalações;
- distorções na forma de onda;
- surtos de tensão elétrica.
É importante acrescentar outro método eficiente de monitoramento: a medição setorizada. Ela é responsável pela identificação de equipamentos que não apresentem a eficiência inicial e, por isso, precisem de atualização. Nesse processo, os responsáveis têm acesso à identificação e correção dos picos de consumo, eliminando desperdícios assim que forem identificados.
Quais são os principais benefícios do monitoramento de corrente?
Antes de compartilhar os principais benefícios do monitoramento de corrente, é importante destacar uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ela mostra que o consumo de energia industrial no Brasil corresponde a quase 40% do total produzido no país.
Além disso, a maior parte da fonte de geração de eletricidade provém das hidrelétricas, impactando os recursos naturais do país.
Ressaltamos também que a eficiência energética realizada pelo setor industrial está ligada diretamente à redução de energia para produzir a mesma quantidade de bens.
Então, investindo em produtos e processos energeticamente eficientes, como o monitoramento de corrente, é possível otimizar os custos mensais e contribuir com a sustentabilidade do planeta.
Veja agora mais benefícios do monitoramento de corrente no seu negócio.
Identificação de pontos de melhoria
Com um bom sistema de monitoramento de energia é possível acompanhar o desempenho de todo o parque industrial. Isso é importante para localizar pontos de ineficiência das instalações e conhecer as características operacionais dos equipamentos.
Redução da demanda de pico
A demanda ou carga de pico é o período no qual a energia elétrica precisa ser fornecida acima do nível médio consumido. O monitoramento de corrente permite verificar quando o sistema está atingindo a capacidade máxima e equilibrar as operações, a fim de reduzir essa condição.
Benefícios ambientais
O monitoramento de corrente pode auxiliar a identificar os pontos de melhoria e encontrar formas para reduzir o consumo de eletricidade. Sendo assim, o resultado pode surpreender os responsáveis que antes não conseguiam localizar o que provocava o pico de utilização ou desperdícios, como a fuga de corrente.
Alerta de manutenção
Os dados coletados no monitoramento servem para criar uma rotina de alerta sobre a manutenção do maquinário. O processo é fundamental para evitar falhas ou desligamento do equipamento por motivo de avarias, manutenção necessária ou sobrecargas.
Redução de despesas operacionais
O monitoramento de corrente é a principal forma de otimizar o uso da energia e reduzir os custos operacionais. Afinal, identificando pontos que necessitam de manutenção ou adequação, diminui-se o gasto energético.
Como foi possível observar, o monitoramento de corrente é fundamental nas atividades industriais. Por isso, é importante definir um projeto que possa atender às demandas do negócio e colaborar para o uso responsável de energia.
No blog da ABB você acessa informações relevantes do setor elétrico. Clique aqui para atualizar-se sobre os principais assuntos e novidades da área.