Como funciona o multimedidor de energia?
Eficiência Energética

Como funciona o multimedidor de energia?

24.10.2024 | 12 minutos de leitura

Com a necessidade de monitorar e otimizar o consumo energético, o multimedidor de energia tem ganhado destaque como uma solução prática e moderna. 

Esse aparelho permite acompanhar o consumo de energia de maneira completa e em tempo real, sendo utilizado tanto em residências quanto em indústrias e comércios.

Dessa maneira, entender como essa tecnologia funciona e suas aplicações pode ajudar a identificar desperdícios e a tomar decisões mais inteligentes sobre o uso da eletricidade.

Por isso, ao longo deste artigo, você verá o que é um multimedidor, seus principais tipos, onde ele é mais utilizado e os benefícios que traz. Acompanhe a leitura para saber mais!

O que é um multimedidor de energia?

O multimedidor de energia é um dispositivo utilizado para medir e monitorar o consumo elétrico em tempo real

Ele vai além dos medidores tradicionais, pois permite acompanhar o uso de energia de forma mais detalhada, coletando dados de diferentes circuitos ou áreas de um espaço. 

Logo, suas funções incluem registrar, principalmente, o consumo em kWh, a demanda de energia e a qualidade da energia elétrica — como tensões e correntes.

Sendo assim, ele é ideal para quem busca maior controle sobre o uso de eletricidade, já que consegue identificar desperdícios e otimizar o consumo.

Leia também: Proteção elétrica: entenda como funciona

Tipos de multimedidores de energia

Existem diferentes tipos de multimedidores de energia no mercado, cada um voltado para algumas necessidades de medição

Abaixo, vamos explorar os principais modelos disponíveis, como os monofásicos, trifásicos e de alta precisão, destacando suas características e aplicações. Confira:

Multimedidor monofásico

Ideal para residências e pequenas instalações, o multimedidor monofásico mede o consumo de energia em sistemas de uma única fase.

Ele monitora cargas menores, como iluminação e aparelhos eletrônicos comuns, sendo mais utilizado em ambientes domésticos. 

Sua instalação é simples e seu custo-benefício o torna uma escolha popular para quem busca controle sobre o consumo residencial.

Multimedidor trifásico

Projetado para indústrias e grandes estabelecimentos, o multimedidor trifásico monitora o consumo em sistemas de três fases.

Por causa disso, ele é mais robusto e adequado para cargas elétricas maiores, como máquinas pesadas e sistemas de climatização. Esse tipo de multimedidor é vital em locais que precisam de um fornecimento de energia mais estável para evitar sobrecargas.

Multimedidor de alta precisão

Utilizado em ambientes que exigem medições extremamente detalhadas, o multimedidor de alta precisão oferece leituras mais exatas de parâmetros elétricos, como tensão, corrente e potência.

Ele é comum em pesquisas, laboratórios e monitoramento especializado de grandes sistemas elétricos, garantindo uma análise completa do desempenho energético, inclusive em condições de alta demanda.

Leia também: Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados

Funcionamento do multimedidor

O multimedidor de energia realiza a medição de parâmetros elétricos. Com esses dados coletados, é possível identificar desperdícios, prevenir sobrecargas e melhorar a eficiência energética.

É o que os multimedidores de energia da ABB fazem! Toda a linha M4M é 100% compatível com o sistema de gerenciamento de energia InSite para a centralização das informações da sua planta. 

Com isso, é possível fazer uma análise do consumo e qualidade de energia para trazer maior inteligência e melhoria contínua dos edifícios, sejam eles quais forem.

Quer garantir aparelhos de qualidade e com quem entende do assunto? Conheça os multimedidores de energia da ABB.

Visite a loja virtual ABB e ganhe 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Aplicações dos multimedidores em diferentes setores

Sem dúvidas, os multimedidores de energia têm grande utilidade em diversos setores, auxiliando no controle e otimização do consumo elétrico. 

No setor industrial, eles monitoram o consumo de máquinas e equipamentos, ajudando a identificar picos de demanda e possíveis ineficiências. 

Assim, os multimedidores permitem otimizar processos, evitar sobrecargas e reduzir os custos operacionais com energia — além de auxiliar na manutenção preventiva de equipamentos.

Já em comércios, os multimedidores ajudam a gerenciar o uso de energia em iluminação, climatização e sistemas eletrônicos

O controle detalhado contribui para reduzir despesas, melhorar a eficiência energética e garantir que o ambiente comercial funcione dentro dos padrões de consumo, sem desperdícios ou falhas que possam impactar a operação;

Por fim, no setor residencial, o multimedidor permite rastrear o consumo de eletrodomésticos e eletrônicos, ajudando a identificar desperdícios e ajustar hábitos de uso para economizar energia.

Benefícios dos multimedidores de energia

Para quem deseja otimizar o uso da energia elétrica, independente do setor, os multimedidores são a escolha certa. No entanto, essa não é a única vantagem. Veja abaixo.

1. Eficiência energética

Com o monitoramento em tempo real, o multimedidor consegue identificar pontos de desperdício, ajustar processos e distribuir a carga elétrica de maneira mais equilibrada. 

Com base nisso, ganha-se eficiência em residências, comércios e indústrias. Assim, não só reduzimos o consumo, mas, também, aumentamos a vida útil dos equipamentos, gerando um impacto positivo na sustentabilidade.

2. Redução de custos operacionais

Ao monitorar e controlar o consumo de energia, o multimedidor auxilia na redução de custos ao eliminar desperdícios e otimizar o uso de equipamentos

O acompanhamento em tempo real possibilita ajustes imediatos, evitando gastos desnecessários e prevenindo o uso excessivo de eletricidade, o que impacta diretamente nas despesas operacionais. 

Essa redução de gastos pode ser reinvestida em melhorias internas ou na aquisição de novas tecnologias, aumentando a competitividade do negócio.

Critérios para seleção de um multimedidor

Escolher o multimedidor de energia adequado pode impactar toda a gestão do consumo elétrico e, por isso, a sua seleção precisa ser muito bem pensada. 

Para facilitar esse processo, existem alguns critérios para considerar na hora de escolher um multimedidor. Veja quais são:

  1. Classe de precisão: Para garantir medições precisas, é essencial escolher um modelo com a classe de precisão adequada. Para aplicações críticas que exigem alta precisão, é recomendável optar pelas versões com classe 0,5.
  2. Amplitude de medição de tensão e corrente: Os multimedidores possuem diferentes faixas de tensão e opções de medição de corrente. A escolha deve considerar a tensão do sistema onde o equipamento será instalado.
  3. Monitoramento da qualidade da energia: Avalie os recursos de monitoramento da qualidade da energia, como Total Harmonic Distortion (THD) e medição de harmônicos até o 40º grau. Esses recursos são úteis para análise e correção de problemas de qualidade de energia.
  4. Recursos de armazenamento e visualização: Os multimedidores variam em capacidade de armazenamento de dados e tipos de exibição. Modelos com maior capacidade de memória e visualização avançada são ideais para monitoramento contínuo e análises detalhadas.
  5. Conectividade e protocolos de comunicação: A integração com sistemas de gerenciamento é facilitada pela compatibilidade com protocolos como Modbus RTU, TCP/IP, Profibus DP e BACnet/IP. A escolha do protocolo depende do sistema de automação existente e das necessidades de integração.
  6. Interface e usabilidade: Modelos com interface LED, LCD e telas coloridas touch proporcionam maior facilidade de uso e navegação. A interface pode influenciar a escolha, especialmente se o equipamento for operado diretamente pelo usuário.
  7. Recursos de alarmes e I/O: Para instalações que exigem monitoramento de eventos, os alarmes configuráveis e as saídas digitais, disponíveis em várias versões, permitem notificações rápidas de anomalias no sistema.

Clique aqui e veja nossa tabela com as características detalhadas dos multimedidores da ABB. 

Leia também: Entenda a importância do monitoramento de corrente

Manutenção de multimedidores de energia

Primeiramente, realize inspeções visuais periódicas para verificar a integridade do dispositivo e identificar possíveis danos físicos, como fios soltos ou conectores desgastados. 

Em seguida, limpe o multimedidor sempre com um pano seco e macio para remover poeira e sujeira que possam interferir nas medições.

Economize ainda mais com os multimedidores da ABB

O multimedidor de energia é uma ferramenta importante para otimizar o consumo elétrico, melhorar a eficiência energética e contribuir para a redução de custos operacionais. 

Ao monitorar parâmetros como tensão, corrente e potência, esses dispositivos ajudam a identificar desperdícios e a ajustar processos, promovendo um uso mais consciente da energia. 

Para engenheiros, eletricistas e revendedores que buscam qualidade e confiabilidade, a ABB oferece uma ampla gama de multimedidores de energia. 

Conheça o catálogo completo de produtos e garanta economia, otimização e sustentabilidade no consumo de energia agora mesmo!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.