Preços para: Informe o seu CEP
NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão
Profissionais da Elétrica

NR-10: O que você precisa saber sobre classificação de tensão

11.06.2021

A norma regulamentadora NR-10 é uma das mais importantes orientações para trabalhadores que exerçam atividades relacionadas à eletricidade. Ela estabelece as condições mínimas para implementação de medidas preventivas, evitando choques elétricos e outros acidentes. Assim, garante a saúde e a segurança dos profissionais que, diretamente ou indiretamente, interajam com sistemas elétricos.

Quando o assunto é classificação de tensão, evidencia-se ainda mais a importância das observações da NR-10. Isso porque ela define conceitos e classifica as faixas de tensão, ajudando a assegurar que apenas profissionais capacitados poderão exercer atividades que oferecem maiores riscos.

Confira as principais informações que você precisa saber sobre a classificação de tensão segundo a NR-10.

 

Entenda a classificação de tensão

A classificação de tensão é a especificação dos tipos de tensão quanto ao potencial de uma corrente elétrica. Dessa maneira, a classificação estabelece quais são os níveis aceitáveis para determinados trabalhos.

De maneira geral, essa especificação tem o papel de direcionar para a adoção de medidas de segurança conforme a necessidade.

É necessário saber que, além da NR-10, há outras normas com orientações semelhantes sobre o tema. Isso pode gerar confusão, visto que há algumas diferenças na classificação. Portanto, é preciso conhecer o que diz a NR-10 para evitar confusões e aplicar a norma correta ao tipo de serviço. 

 

Conheça a classificação de tensão da NR-10

A NR-10 classifica as tensões em quatro grupos, os quais são de grande importância para que se estabeleçam medidas de segurança adequadas. Entenda, a seguir, as características de cada nível.

 

Extra-baixa tensão — EBT

A primeira classificação de tensão, segundo a NR-10, não deve ultrapassar o valor de 50 volts para tipos de corrente alternada, ou, nos casos de corrente contínua, não pode ser maior que 120 volts, entre fases ou entre fase e terra.

 

Tensão de segurança

Esse nível é o estabelecido para garantir a segurança coletiva. Dessa maneira, ele compreende a extra-baixa tensão que tenha se originado em uma fonte segura. Ela toma como base diversos fatores, como a natureza da corrente e influências ambientais.

 

Baixa tensão — BT

Outra classificação da NR-10 é a baixa tensão. Neste ponto, a tensão está entre 50 volts e 1.000 volts para corrente alternada e entre 120 volts e 1.500 volts para corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

 

Alta tensão — AT

Por último, temos a alta tensão, que compreende o valores superiores a 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts para corrente contínua. Dessa forma, estabelece que nessas condições um trabalhador não pode executar as atividades sozinho nem sem a capacitação necessária.

A NR-10 não menciona a classificação média de tensão. No entanto, o termo é bastante utilizado no Sistema Elétrico de Potência, na NBR 14039 e em outras normas.

 

Saiba por que essa classificação é importante

Como vimos, para trabalhar com serviços de eletricidade, o trabalhador precisa ter as qualificações necessárias e cumprir todas as orientações estabelecidas pelas diretrizes de segurança.

Nesse sentido, a NR-10, quando faz essa classificação, traz ainda mais limitações importantes para que a atividade seja realizada de maneira segura, evitando riscos e ajudando na adoção de medidas preventivas. 

Há, inclusive, multas caso empregador e colaborador não cumpram as exigências. Elas existem para que se tenha um ambiente seguro e que preserve a integridade física do eletricista e de todos os demais profissionais da empresa.

Entender sobre a classificação de tensão é muito importante e, para que seja possível adquirir esse conhecimento completo, é necessário que o profissional participe de treinamentos de NR-10.

Agora que você já sabe mais desse tema, veja nosso artigo com informações importantes sobre choques elétricos.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.