O que é e como dimensionar contatores elétricos?
Profissionais da Elétrica

O que é e como dimensionar contatores elétricos?

11.04.2024 | 12 minutos de leitura

Contatores elétricos são fundamentais para o controle de sistemas de alimentação, cujo papel é a comutação de circuitos elétricos de alta potência, sendo responsáveis por sua abertura e fechamento.

A precisão do dimensionamento e a correta seleção dos contatores elétricos são essenciais para assegurar a integridade operacional, a eficiência energética e a longevidade dos sistemas elétricos em ambientes industriais e comerciais.

Saiba mais sobre o tema neste artigo.

O que são contatores elétricos?

Contatores elétricos são dispositivos eletromecânicos utilizados em sistemas elétricos para controlar a alimentação de energia de cargas de alta potência.

Eles operam sob o princípio de eletromagnetismo, permitindo que uma pequena corrente de controle, quando aplicada a sua bobina, ative ou desative a conexão elétrica de cargas maiores.

Os contatores são amplamente utilizados em aplicações industriais e comerciais para controlar equipamentos como:

Os contatores são escolhidos com base em vários fatores, como a capacidade de corrente, a tensão de operação, a frequência de manobra e o tipo de carga a ser controlada.

Eles são capazes de interromper correntes em caso de sobrecarga ou curto-circuito, frequentemente em combinação com dispositivos de proteção como relés térmicos ou fusíveis.

Tipos de contatores elétricos

Os contatores elétricos podem ser classificados de acordo com vários critérios, como o tipo de carga que controlam, a natureza de sua operação, ou o modo de fabricação. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns:

  • Contatores de potência: são os mais comuns, projetados para controlar diretamente cargas de alta potência, como motores elétricos, grandes sistemas de iluminação e equipamentos de aquecimento. Eles geralmente têm vários contatos para lidar com altas correntes;
  • Contatores auxiliares: são usados principalmente para controlar circuitos de sinal ou auxiliares, em vez de carregar diretamente grandes correntes. Eles são frequentemente utilizados em sistemas de controle e automação para operar relés, intertravamentos e outras funções de controle lógico;
  • Contatores de Corrente Alternada (AC) e Corrente Contínua (CC): são especificados também pelo tipo de corrente que controlam. Contatores AC são projetados para sistemas que operam com corrente alternada, enquanto os contatores CC lidam com sistemas de corrente contínua. A principal diferença entre eles está na forma como extinguem o arco elétrico, que pode se formar ao desligar a corrente.

Leia também: Rede elétrica: importância da eletrificação para indústria

Para que servem os contatores elétricos?

Os contatores elétricos servem principalmente para controlar a conexão e desconexão de circuitos elétricos de alta potência de maneira segura e automatizada.

Eles são utilizados em diversas aplicações em que é necessário controlar grandes cargas elétricas.

A seguir, veja as principais aplicações dos contatores elétricos:

  • Controle de motores elétricos;
  • Sistemas de iluminação;
  • Equipamentos de aquecimento e refrigeração;
  • Proteção de circuitos e equipamentos;
  • Automação e controle de processos;
  • Correção do fator de potência.

Por que dimensionar os contatores elétricos é importante?

O dimensionamento correto de contatores elétricos é fundamental para garantir a eficiência, a segurança e a durabilidade de sistemas e equipamentos.

Esse processo envolve a escolha de um contator com especificações adequadas para a carga que ele controlará.

O dimensionamento incorreto, seja por subdimensionamento ou sobredimensionamento, pode levar a uma série de problemas, afetando não apenas o desempenho do sistema, mas também sua eficiência energética e vida útil.

Veja os principais riscos do subdimensionamento e do sobredimensionamento:

Riscos do subdimensionamento

  • Sobreaquecimento: um contator subdimensionado pode não ser capaz de lidar com a corrente exigida pela carga, resultando em superaquecimento. Isso aumenta o risco de falhas, danos ao equipamento e até incêndios;
  • Desgaste prematuro: a operação constante em condições de sobrecarga contribui para acelerar o desgaste dos componentes do contator, reduzindo sua vida útil;
  • Quedas de desempenho: a incapacidade de fornecer a corrente necessária resulta em operação inadequada do equipamento controlado, como arranque deficiente de motores.

Riscos do sobredimensionamento

  • Custo inicial mais alto: contatores maiores são, geralmente, mais caros. O sobredimensionamento sem necessidade leva, portanto, a gastos desnecessários na aquisição de componentes;
  • Ineficiências operacionais: um contator sobredimensionado pode não operar eficientemente em cargas muito abaixo de sua capacidade máxima. Isso resulta em desperdício de energia e, possivelmente, maior desgaste;
  • Problemas de espaço e instalação: equipamentos maiores tendem a exigir mais espaço para instalação e podem ser incompatíveis com o layout existente.

Leia também: Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados

Benefícios do dimensionamento dos contatores elétricos

Além de mostrar os riscos de errar na escolha do dispositivo, vamos detalhar, agora, alguns benefícios de dimensionar os contatores corretamente. Acompanhe:

Eficiência energética

O dimensionamento correto assegura que o contator opere dentro de sua faixa de eficiência ideal, de modo a reduzir as perdas de energia e contribuir para uma operação mais econômica e sustentável.

Leia também: Como usar os dados da digitalização para aumentar a produtividade e reduzir o custo de energia

Redução de custos operacionais

Evitando sobrecargas e operação ineficiente, o sistema consome apenas a energia necessária, diminuindo os custos com eletricidade.

Sustentabilidade

Através da otimização do consumo de energia e da redução da necessidade de substituição de componentes, o dimensionamento correto reforça práticas mais sustentáveis, alinhando-se com objetivos de eficiência energética e redução do impacto ambiental.

Normas e regulamentações para dimensionamento de contatores elétricos

O dimensionamento correto de contatores elétricos é regido por uma série de normas e regulamentações internacionais e nacionais.

Uma das normas mais relevantes para o dimensionamento de contatores elétricos é a NBR IEC 60947, que faz parte de uma série de normas internacionais desenvolvidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC).

Essa norma é especificamente voltada para equipamentos de baixa tensão e define os requisitos para dispositivos de manobra e controle, incluindo contatores e dispositivos de proteção.

Ela abrange diversos aspectos, como:

  • Classificações: define os critérios para a classificação de contatores, incluindo capacidade de corrente, vida útil mecânica e elétrica e categorias de utilização;
  • Ensaios: estabelece os procedimentos de ensaio para verificar se os contatores atendem aos requisitos especificados;
  • Marcas e informações para instalação: orienta sobre as informações que devem ser fornecidas com os contatores para garantir uma instalação e operação seguras.

Importância da conformidade com as normas

Veja a importância de seguir as normas referentes aos contatores elétricos:

  • Segurança: a principal vantagem de seguir as normas técnicas é a segurança. Elas são elaboradas considerando uma vasta experiência operacional e testes rigorosos, visando prevenir acidentes e garantir a proteção tanto dos usuários quanto dos sistemas elétricos;
  • Qualidade: a conformidade com as normas garante que os contatores e sistemas elétricos atendam a um padrão de qualidade. Isso ajuda a evitar falhas prematuras e garante a confiabilidade do produto;
  • Eficiência: normas como a NBR IEC 60947 ajudam a assegurar que os dispositivos sejam dimensionados e utilizados de maneira eficiente, o que gera economias significativas de energia e uma operação mais consistente do sistema como um todo;
  • Interoperabilidade: seguir as normas facilita a interoperabilidade entre diferentes marcas e tipos de equipamentos elétricos, o que viabiliza diferentes componentes do sistema trabalhando juntos e de forma eficaz;
  • Conformidade legal e regulatória: em muitos casos, a conformidade com normas técnicas específicas é uma exigência legal ou regulatória. Isso é crucial para evitar penalidades, garantir a permissão de operação e participar de licitações ou projetos governamentais;
  • Credibilidade no mercado: empresas que seguem as normas estabelecidas e certificam seus produtos e sistemas tendem a ganhar maior credibilidade no mercado. Esse ponto é um diferencial competitivo importante, pois transmite confiança aos clientes e parceiros.

Leia também: Disjuntores da indústria 4.0 – Quais os benefícios para o seu sistema elétrico de baixa tensão?

Como dimensionar os contatores elétricos?

Dimensionar contatores elétricos envolve selecionar um dispositivo que possua capacidade suficiente para controlar a carga com segurança e eficiência, sem ser subdimensionado ou sobredimensionado.

Aqui está um guia básico para dimensionar contatores elétricos:

Determinar a Corrente Nominal da Carga (In)

Identifique a corrente nominal que a carga requer durante a operação normal. Para motores, essa informação pode ser encontrada na placa de identificação ou nos documentos técnicos do equipamento.

Mais adiante, explicaremos como fazer o cálculo quando necessário.

Selecionar a categoria de utilização

As categorias de utilização são classificações que descrevem os tipos de carga e os regimes de operação dos contatores. Por exemplo, cargas de motores são geralmente classificadas como AC-3 para motores de gaiola de esquilo em partida direta.

Considerar as condições de operação

Leve em conta fatores como o ciclo de operação (a frequência que o contator será acionado), a tensão de controle, a temperatura ambiente e qualquer condição especial que possa afetar o desempenho do contator.

Escolher um contator com capacidade adequada

Com base na corrente nominal da carga e na categoria de utilização, selecione um contator cuja capacidade nominal de corrente (Ie) seja igual ou superior à corrente da carga.

É também importante verificar a capacidade de ruptura, bem como a vida útil elétrica e mecânica do contator.

Verificar a tensão de bobina

Certifique-se de que a tensão de bobina do contator seja compatível com a tensão de controle disponível no sistema.

Acessórios adicionais

Considere se são necessários acessórios, como contatos auxiliares, blocos de intertravamento, relés de sobrecarga, entre outros, para a aplicação específica.

Como encontrar a corrente nominal de trabalho de sua Carga/Circuito (In)?

Caso você não saiba a corrente nominal do seu circuito ou a carga não tenha a corrente nominal especificada na sua carcaça ou no manual, você pode calcular utilizando a seguinte equação:

Onde:

In = Corrente Nominal do circuito/carga

V = Tensão de linha do circuito/tensão nominal da carga

P = Potência ativa do circuito/carga em Watts

η = Rendimento da carga (principalmente para motores elétricos e cargas indutivas)

cos φ = Fator de potência do circuito/carga

Leia também: Já imaginou controlar a temperatura de um ambiente forma inteligente e moderna?

Encontre o contator perfeito para sua necessidade

Encontrar e dimensionar corretamente seu contator elétrico é crucial para a eficiência, segurança e durabilidade do seu sistema.

Para garantir que você está escolhendo o produto certo, confira a linha completa de contatores da ABB.

Com uma vasta gama de opções projetadas para atender às diversas necessidades do mercado, a ABB oferece soluções confiáveis que se adaptam perfeitamente ao seu projeto elétrico.

Visite nossa loja e adquira o contator ideal!

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.