Persianas inteligentes: O que você precisa saber?
Profissionais da Elétrica

Persianas inteligentes: O que você precisa saber?

05.05.2021

As persianas são itens que trazem charme e elegância para nossa casa. Além disso, auxiliam na iluminação, dando um toque especial. Hoje, com a automação residencial, podemos ter as persianas como uma forte aliada para criar um clima personalizado. Fique de olho nas dicas a seguir para saber como aproveitar ainda mais as persianas em sua smart home.

         1 – Decoração: As persianas existem em vários modelos, como rolos, romanas, verticais, e são feitas em materiais diferentes, como madeira e alumínio, além do tecido. É importante decidir qual tipo de persiana será instalada em qual ambiente. Para banheiros é indicado optar pelos tecidos, já que a umidade provoca menor desgaste neles comparado ao de materiais metálicos ou amadeirados, por exemplo. O ideal é, primeiramente, levar em consideração como cada cômodo será. Assim escolher a persiana perfeita será muito mais fácil.

         2 – Iluminação: O controle de luz é uma das maiores vantagens da persiana, tanto durante o dia quanto à noite. Dependendo do material e do modelo da persiana, ela pode bloquear completamente a luz externa ou pode apenas amenizar a luminosidade que entra. Porém, para facilitar a ventilação local e evitar umidade e fungos, é indicado deixar o sol bater durante o dia em locais como banheiro, lavanderia, quarto, closet, etc. Já à noite, você pode deixar o clima com a sua cara ou até mesmo programar um horário para as persianas serem acionadas e a posição específica em que elas devem ficar. Mas vamos explicar isso daqui a pouco.

         3 – Limpeza: Da maneira como são projetadas, as persianas facilitam a limpeza, pois não têm dobras ou frestas que acumulem sujeira, o que causa irritações que prejudicam nossa saúde, e são simples na hora de desmontar. Os famosos vaporizadores não são indicados para a limpeza, já que emitem gases de temperatura altíssimas, até aproximadamente 120 °C, o que danifica as peças mecânicas da persiana, causando ferrugem ou até mesmo panes elétricas. Procure apostar no simples, utilize espanadores e aspiradores e, caso seja necessária uma lavagem, procure ajuda profissional.

         4 – Automatizando: Como dito antes, você pode escolher o horário de acionamento da sua persiana e a posição em que ela deve ficar. Pode associá-la com o seu despertador, para que ela abra minutos depois ou na hora em que você acorda, por exemplo. Mas como fazer isso? Bem, para tanto é necessário um atuador, um aparelho instalado nas persianas que se conecta à rede Wi-Fi da sua casa, tornando possível, assim, comunicar-se com outros dispositivos da casa, como smartphones, assistentes virtuais, computadores, entre outros. A ABB fornece o BA-M-0.4.1 Free@Home, um atuador completo com quatro canais de conexão e LEDs indicadores de status. Conheça esse e outro modelo na ABB Loja On-line.

Autor

Abel do Santos | ABB

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.