Por que otimizar o espaço no painel elétrico industrial?
23.11.2023 | 12 minutos de leituraO painel elétrico industrial é uma estrutura que distribui, de forma equilibrada, a energia elétrica necessária para controlar máquinas, equipamentos e motores, entre outros dispositivos.
No ambiente industrial, a organização do painel elétrico vai além de uma questão estética. A boa gestão do espaço, nesse contexto, garante a eficiência e a segurança operacional.
Por isso, esse conteúdo mostrará a importância da otimização do painel e como organizá-lo, incluindo as principais normas e regulamentações e dicas de qual modelo de painel escolher.
Boa leitura!
A importância de otimizar o espaço no painel elétrico industrial
Muito além de organização, a boa gestão do espaço no painel elétrico industrial é uma estratégia importante para o sucesso operacional.
Entender os prejuízos associados a um painel desorganizado é o primeiro passo para reconhecer a necessidade de otimização.
Veja os principais:
- Instalação ineficiente: a falta de ordem dificulta a identificação e a conexão adequada dos componentes, prolongando o tempo necessário para concluir a instalação;
- Manutenção prolongada: técnicos e eletricistas podem enfrentar dificuldades na identificação de falhas, aumentando o tempo dedicado à manutenção;
- Custos adicionais: o prolongamento desses processos implica em mais horas de trabalho, mais chances de erro e em maiores despesas operacionais;
- Interrupção de sistemas operacionais: interrupções não planejadas podem ocorrer, afetando a produção e gerando perdas consideráveis;
- Dificuldades na identificação de falhas: a falta de etiquetagem adequada e o agrupamento desorganizado de cabos dificultam a localização rápida e precisa de problemas no painel;
- Comprometimento da segurança: cabos soltos ou mal conectados aumentam o risco de curtos-circuitos e outros incidentes, colocando em perigo tanto os trabalhadores, quanto os equipamentos;
- Dificuldades na expansão futura: a falta de espaço planejado pode tornar complexa a adição de novos componentes, limitando a flexibilidade do sistema.
Leia também: Manutenção preventiva elétrica industrial
Como organizar o painel elétrico industrial?
Com os conceitos já adquiridos, o próximo passo é saber como organizar o painel elétrico a fim de garantir a eficiência e a segurança operacional.
Confira as dicas a seguir.
Planejamento inicial
Antes de iniciar a organização, faça um plano detalhado.
Identifique todos os componentes que precisam ser acomodados no painel, incluindo disjuntores, contatores, relés, cabos, terminais e dispositivos de controle.
Esse passo cria a base para uma melhor disposição dos elementos, considerando a função e interconexões entre eles.
Escolha do painel adequado
Certifique-se de que o painel elétrico seja do tamanho apropriado para acomodar todos os componentes necessários. Além disso, escolha um modelo que ofereça espaço suficiente para comportar o crescimento futuro do sistema.
A seleção do painel é o que pode garantir a flexibilidade e adaptabilidade do sistema elétrico ao longo do tempo.
Roteamento de cabos
Para manter os cabos agrupados e organizados, utilize conduítes, calhas ou guias específicos para cabos. Isso facilita a identificação e previne emaranhados confusos, facilitando futuras manutenções.
Evite que cabos de potência cruzem com cabos de controle ou sinal. O cruzamento pode ocasionar interferências, comprometendo o desempenho do sistema.
Etiquetagem adequada
Identifique de maneira padronizada cada cabo, fio e componente presente no painel, como disjuntores, contatores, relés e qualquer dispositivo de controle. Isso cria uma referência direta para a manutenção e identificação rápida durante inspeções.
A etiquetagem adequada facilita a manutenção, reduzindo o tempo necessário para identificar e corrigir problemas. Os técnicos podem localizar rapidamente o componente necessário, agilizando o processo de reparo.
Zonas de componentes
Organizar o painel em zonas com base na funcionalidade melhora a acessibilidade e localização de componentes específicos.
Antes de criar as zonas, identifique as funcionalidades principais do seu sistema elétrico. Isso pode incluir dispositivos de proteção elétrica, controle, alimentação e outros componentes específicos ao seu contexto industrial.
Com base nas funcionalidades identificadas, crie zonas específicas no painel elétrico. Por exemplo, reserve uma área para dispositivos de proteção, outra para dispositivos de controle, e assim por diante.
Ao organizar o painel em zonas, torna-se mais fácil localizar e acessar componentes, quando necessário, e consequentemente, otimiza o fluxo de trabalho, reduzindo o tempo gasto na procura de dispositivos.
Leia também: Retrofit industrial: por que fazer em máquinas industriais?
Separação de alta e baixa tensão
Manter a separação entre circuitos de alta e baixa tensão é uma prática de segurança e melhora o desempenho do sistema elétrico.
Garanta que os circuitos de alta e baixa tensão permaneçam separados ao longo do painel. Isso reduz o risco de interferências e curtos-circuitos, preservando a integridade dos componentes.
Se necessário, utilize divisórias isolantes para criar uma barreira física entre esses circuitos, para prevenir qualquer contato indesejado.
Montagem adequada
Os componentes precisam estar devidamente montados no painel, seguindo as especificações do fabricante, para uma boa operação e segurança do sistema.
Antes da montagem, leia as especificações fornecidas pelo fabricante de cada componente, seguindo as orientações para garantir uma instalação segura.
Evite folgas desnecessárias entre eles, mas garanta um afastamento seguro. Uma montagem otimizada do espaço no painel previne possíveis danos causados por vibrações ou movimentos inadequados.
A disposição segura dos componentes é feita para evitar interferências e garantir o correto funcionamento do sistema, desde que a montagem esteja alinhada com as normas de segurança e regulamentações da indústria.
Ventilação e resfriamento
Manter o painel elétrico adequadamente ventilado e resfriado previne o superaquecimento dos componentes, o que poderia comprometer a eficiência, a segurança e a vida útil do sistema.
Verifique se o painel tem aberturas de ventilação adequadas para permitir a circulação de ar, principalmente em ambientes industriais, onde o calor pode se acumular rapidamente.
Em casos em que a ventilação natural não é suficiente, considere instalar equipamentos para resfriamento, como ventiladores ou sistemas de refrigeração. Essas medidas ajudam a manter uma temperatura operacional ideal para os componentes.
Manutenção regular
Manter a revisão do sistema em dia preserva a eficiência e a confiabilidade do painel elétrico industrial.
Por isso, considere criar um programa de inspeções periódicas para avaliar o estado do painel, com verificações regulares para identificar e corrigir potenciais problemas antes que se tornem críticos.
Durante as inspeções, verifique a presença de cabos soltos ou conexões frouxas, que podem levar a falhas no sistema e representam riscos à segurança. Corrija qualquer irregularidade imediatamente.
Mantenha o painel organizado e limpo, removendo qualquer acúmulo de sujeira ou poeira. A limpeza regular contribui para evitar curtos-circuitos e mantém os componentes em condições ideais de operação.
Documentação
Manter registros detalhados da disposição e do esquema do painel é uma prática importante para as futuras manutenções e modificações do sistema.
Documente a disposição física dos componentes no painel, identificando a localização específica de cada elemento, para facilitar inspeções e intervenções.
Mantenha um esquema elétrico detalhado para representar a interconexão entre todos os componentes. Esse documento é o que permite compreender a lógica de operação e facilitar a identificação de falhas, especialmente quando mais de um profissional precisa lidar com o equipamento.
Registre todas as intervenções de manutenção realizadas no painel para montar um bom histórico, que pode orientar futuras decisões e garantir a continuidade operacional.
Treinamento de pessoal
Para garantir um bom funcionamento do sistema, é preciso capacitar a equipe que trabalha com ele.
Por isso, cada membro da equipe precisa receber treinamento específico sobre a operação do painel elétrico, contendo orientações sobre a disposição de componentes, manutenção preventiva e procedimentos de segurança.
Promova, ainda, programas de atualização contínua para manter a equipe em dia sobre as práticas, tecnologias e inovações mais recentes na organização de painéis.
Inclua módulos de treinamento que foquem em práticas seguras ao lidar com o sistema. A segurança deve ser uma prioridade, e a equipe deve ser treinada para identificar e lidar com situações de risco.
Normas e regulamentações
Estar ciente das normas e regulamentações específicas da sua indústria é parte importante para alcançar a conformidade operacional.
Para isso, mantenha-se atualizado sobre as normas e regulamentações pertinentes. Realize pesquisas regulares para garantir que o painel elétrico atenda a todos os requisitos legais.
Esteja preparado para se adaptar a quaisquer alterações nas diretrizes, como atualizações nos requisitos de segurança ou mudanças nos padrões de instalação.
Em caso de dúvidas ou complexidades, busque a consultoria de profissionais especializados em normas elétricas. Eles podem fornecer orientações específicas e garantir a conformidade total.
Leia também: Saiba quais são os níveis de tensão elétrica
Qual modelo de painel elétrico escolher?
Ao escolher um painel elétrico para aplicações industriais, diversos critérios devem ser considerados para garantir a segurança do sistema.
A seguir estão os oito principais critérios a serem avaliados:
- Capacidade de carga: deve atender às demandas específicas da aplicação. Avalie a potência necessária para os equipamentos e máquinas conectados ao painel, garantindo uma margem de segurança para futuras expansões;
- Tamanho: escolha um painel que tenha o tamanho adequado para acomodar todos os componentes. Um dimensionamento correto ajuda a otimizar o espaço e facilita a organização interna;
- Proteção e segurança: o painel precisa ter níveis adequados de proteção contra curtos-circuitos, sobrecargas e outros eventos adversos. Dispositivos de segurança, como disjuntores e fusíveis, devem ser incorporados para preservar a integridade do sistema;
- Personalização e modularidade: opte por sistemas que permitam personalização conforme as necessidades específicas da aplicação. A modularidade possibilita expansões futuras, sem a necessidade de substituir o painel inteiro;
- Qualidade e durabilidade: componentes duráveis e resistentes contribuem para uma vida útil mais longa e reduzem a necessidade de manutenção frequente;
- Automação: verifique a compatibilidade do painel com softwares e hardwares, a fim de integrá-lo a sistemas de controle industrial, possibilitando um monitoramento remoto e ganhos em eficiência;
- Eficiência energética: escolha um painel que minimiza perdas e consome apenas a quantidade necessária de energia. Recursos como dispositivos de economia de energia e monitoramento do consumo podem ser considerados;
- Manutenção e assistência técnica: avalie a facilidade de manutenção e a disponibilidade de assistência. A documentação objetiva e o suporte especializado permitem que qualquer intervenção seja mais rápida e eficaz.
Ao ponderar sobre esses critérios, os responsáveis pela escolha de um painel elétrico industrial estarão melhor preparados para garantir que o sistema atenda às demandas operacionais da indústria.
Leia também: Como ter uma indústria mais segura?
Otimize seu painel elétrico com a ABB
A otimização do espaço no painel elétrico é uma prática organizacional importante para a operação industrial. Ao aplicar as diretrizes aqui apresentadas, é possível não só mitigar os prejuízos associados a uma instalação ineficiente, mas também fortalecer a segurança operacional e a capacidade de adaptação futura.
A ênfase na manutenção regular, na documentação detalhada e no treinamento contínuo da equipe contribui para uma operação mais preparada para lidar com os desafios da indústria.
Além disso, a busca pela conformidade com normas e regulamentações específicas demonstra o compromisso com a segurança em um ambiente industrial.
Não é apenas sobre a organização física dos painéis, mas sim sobre impulsionar a eficiência e a confiabilidade dos seus sistemas elétricos.
Nesse contexto, a ABB se destaca como uma empresa especializada em produtos tecnológicos de alta qualidade. Conte com a ABB para fazer a diferença em sua instalação elétrica e elevar o nível de confiabilidade do seu painel elétrico.
Visite nosso site e conheça nosso catálogo de produtos!