Conheça os principais tipos de luvas para eletricista
14.10.2022 | 8 minutos de leituraOs cuidados preventivos em serviços de eletricidade devem ser prioridade entre os profissionais e empresas, a fim de evitar acidentes que podem custar a vida do trabalhador. Desse modo, é preciso ter conhecimento sobre normas específicas, como a NR-10, e não deixar de usar equipamentos de proteção individual (EPI), a exemplo das luvas para eletricista.
Considerando os perigos do manuseio com instalações elétricas, reunimos informações importantes sobre proteção, prevenção e modelos de EPI adequados nas tarefas diárias. Acompanhe o artigo e saiba como se proteger dos acidentes elétricos.
Para que serve a luva para eletricista?
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o uso de luvas para eletricista é recomendado na Norma Regulamentadora NR-10, documento que orienta os quesitos de segurança em instalações e serviços em eletricidade.
O objetivo é proteger os profissionais que trabalham em instalações elétricas, tanto em projetos de construção civil quanto nos atendimentos a residências e empresas.
Do mesmo modo, existe a NBR 16295, que estabelece as condições dos materiais usados na produção de luvas isolantes, visando à proteção dos eletricistas contra choques elétricos.
Vale lembrar que no trabalho cotidiano são observadas várias situações de contato direto com materiais e equipamentos, principalmente durante o conserto de painéis elétricos ou na manutenção de cabos e fios.
Sendo assim, o uso das luvas para eletricista evita acidentes com fios desencapados, metais energizados, ferramentas sem inspeção, materiais cortantes e, ainda, em meio a más condições de trabalho.
Quais são os principais tipos de luva para eletricista?
As normas citadas reúnem informações técnicas cujo objetivo é oferecer esclarecimentos e indicações mais eficientes para os profissionais de eletricidade. Considerando a importância das mãos na realização do trabalho, as recomendações devem ser seguidas a fim de evitar incidentes que prejudiquem a saúde do trabalhador.
Nesse sentido, é válido esclarecer que as luvas para eletricistas são classificadas por grau de proteção que o EPI oferece, em uma escala que vai de 00 a 4. A informação deve estar descrita nas embalagens, de modo que o usuário escolha a mais adequada ao trabalho que efetuará.
Outra informação relevante é que a proteção deve ser usada com blusas ou camisas de manga longa, de forma a proteger a extensão do braço e, ainda, com a utilização da luva de vaqueta por cima do modelo de borracha. O procedimento é indicado para evitar que o EPI seja danificado por perfurações mecânicas ou abrasivas.
Em seguida, elencamos os modelos de luvas de eletricista que devem ser utilizados nos serviços em eletricidade.
- Luva isolante de borracha: é recomendada para proteger o profissional contra choques elétricos nos serviços realizados em circuitos energizados. De acordo com a norma, a classificação definirá o tipo ideal, dependendo da faixa de tensão que será manuseada.
- Luva de cobertura: sua principal função é proteger a luva de borracha. Por isso, é usada por cima do EPI principal. Assim, protege contra furos decorrentes de materiais cortantes ou abrasivos.
- Luva de proteção condutiva: o modelo é recomendado em situações de manobras envolvendo contatos energizados, por isso cobre as mãos e os punhos do operador, além de ficar mais ajustada no corpo.
- Luva de vaqueta: é usada por cima das luvas condutivas, oferecendo proteção adicional ao profissional em situações que seja necessário manobrar circuitos e contatos energizados.
Dicas para aumentar a vida útil das luvas
Como qualquer equipamento ou ferramenta, as luvas de eletricista devem ser manuseadas e guardadas com cuidado, de modo que se mantenham em boas condições de uso por mais tempo. A indicação dos especialistas é de que o tempo útil pode variar de dois a cinco anos, dependendo do material usado na fabricação.
No entanto, a adoção de cuidados adequados pode contribuir para que o EPI possa ser usado com segurança por mais tempo. Algumas condições que devem ser verificadas, nesse sentido, são as recomendações dos fabricantes sobre o uso, a higienização e a conservação das luvas.
Outra dica simples, mas que na correria do dia a dia pode passar despercebida, é o modo como o profissional tira as luvas. A peça deve ser retirada a partir do punho e virada do avesso com cuidado para limpeza, lembrando que o excesso de suor pode dificultar o processo e rasgar o produto.
Por fim, mas não menos importante, a lavagem deve ser feita com água e sabão neutro, conforme a recomendação da maioria dos fabricantes. Então, a luva deve ser colocada para secar na sombra. Isso porque o sol pode alterar as características da borracha, deformando e favorecendo furos e rasgos.
Como foi possível observar, as luvas para eletricistas são importantes no cotidiano de trabalho dos profissionais. Por isso, é importante usá-las em quaisquer serviços envolvendo eletricidade. Além disso, outras proteções, como óculos, cinturão, capacete e manga isolante, devem fazer parte da vestimenta de segurança.
No blog da ABB você encontra informações importantes sobre o setor elétrico, equipamentos, normas regulamentadoras e dicas de proteção. Acesse o site e atualize-se.