Proteção elétrica: entenda como funciona
Profissionais da Elétrica

Proteção elétrica: entenda como funciona

05.09.2024 | 10 minutos de leitura

A proteção elétrica é essencial para garantir a segurança em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Ela envolve um conjunto de dispositivos e práticas que protegem as instalações elétricas contra curtos-circuitos, sobrecargas, surtos de tensão, entre outros riscos. 

Esses sistemas de proteção são fundamentais para evitar acidentes, danos aos equipamentos e até mesmo incêndios.

Neste artigo, vamos explicar o que é proteção elétrica, os principais dispositivos e como elaborar um projeto eficiente para garantir a segurança. Acompanhe!

O que é proteção elétrica?

Proteção elétrica é o conjunto de medidas e dispositivos utilizados para proteger as instalações elétricas e os equipamentos conectados a elas contra eventuais problemas, como sobrecargas, curtos-circuitos e surtos de tensão. 

Essas medidas são essenciais para preservar a integridade do sistema elétrico, prevenir acidentes e garantir o funcionamento seguro e contínuo dos equipamentos.

A proteção elétrica atua como uma barreira que impede que correntes elétricas indesejadas causem danos. Quando um problema é detectado, o sistema entra em ação para interromper o fluxo de eletricidade, minimizando os riscos de danos aos equipamentos e à infraestrutura, além de proteger as pessoas contra choques elétricos.

Leia também: Entenda a diferença entre circuito em série e paralelo

Tipos de dispositivos de proteção elétrica

Existem vários dispositivos de proteção elétrica disponíveis no mercado, cada um com funções específicas para proteger diferentes aspectos das instalações elétricas. 

Conheça os principais dispositivos de proteção elétrica e saiba como eles funcionam:

Disjuntores

Os disjuntores são dispositivos de proteção que interrompem automaticamente o fluxo de corrente elétrica em casos de sobrecarga ou curto-circuito. Eles são responsáveis por proteger circuitos elétricos e equipamentos contra danos causados por excesso de corrente.

Veja os principais modelos de disjuntores:

  • Disjuntor termomagnético: Utiliza dois mecanismos de atuação — um bimetálico para proteção contra sobrecarga e um eletromagnético para proteção contra curto-circuito. Quando ocorre uma sobrecarga, o bimetálico se aquece, dobrando e abrindo o circuito. No caso de curto-circuito, o campo magnético gerado pela corrente aciona um mecanismo que abre o circuito imediatamente.
  • Interruptor diferencial (DR): Detecta pequenas variações na corrente elétrica, identificando fugas de corrente, que podem ser causadas por problemas de isolamento ou contato acidental com partes energizadas. Quando uma fuga é detectada, o DR interrompe o circuito, protegendo contra choques elétricos.
  • Disjuntor em caixa moldada: Indicado para correntes mais altas, sendo bastante utilizado em aplicações industriais. Possui um invólucro moldado que oferece maior robustez e proteção, além de diferentes ajustes de corrente de disparo para sobrecarga e curto-circuito.
  • Disjuntor em caixa aberta: Utilizado em sistemas de correntes mais elevadas, normalmente esses modelos suportam correntes nominais de até 6300A, como em grandes indústrias e infraestrutura elétrica de grande porte. Ele é capaz de interromper correntes muito altas e possui uma manutenção mais simples, pois os componentes ficam acessíveis para inspeção e reparo.

Fusíveis

Os fusíveis são dispositivos simples de proteção elétrica, compostos por um filamento de metal que se funde quando há uma corrente excessiva.

Quando o filamento se funde, o circuito é interrompido, impedindo a passagem de corrente elétrica e protegendo o sistema contra sobrecargas e curtos-circuitos.

As principais vantagens dos fusíveis incluem baixo custo, simplicidade de uso e rápida resposta a falhas.

No entanto, uma vez que o fusível se queima, ele precisa ser substituído, o que não ocorre com os disjuntores que podem ser rearmados após a correção da falha.

DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos)

Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) são utilizados para proteger instalações e equipamentos contra surtos de tensão, como os causados por raios ou manobras na rede elétrica. 

Eles atuam desviando o excesso de energia para a terra, evitando que esses surtos atinjam os equipamentos conectados à rede elétrica.

Existem diferentes tipos de DPS, classificados conforme sua aplicação: 

  • DPS Tipo 1: Instalados em entradas de energia, protegendo contra surtos diretos causados por descargas atmosféricas.
  • DPS Tipo 2: Instalados em quadros de distribuição elétrica, oferecem proteção contra surtos induzidos por descargas atmosféricas indiretas ou manobras na rede.
  • DPS Tipo 3: Utilizados próximos aos equipamentos que precisam ser protegidos, como computadores e eletrodomésticos, oferecendo proteção complementar.

Ainda existem modelos de DPS Tipo 1 + Tipo 2 e T2 + T3. A escolha do DPS ideal depende da análise dos riscos e da infraestrutura existente. É fundamental considerar a localização da instalação e o nível de proteção desejado.

Linha de proteção elétrica ABB com 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Leia também: Dispositivos de segurança elétrica: confira os mais usados

Como fazer um projeto de proteção elétrica?

Para garantir a eficácia da proteção elétrica, é essencial realizar um projeto bem elaborado. Ele deve considerar todos os aspectos da instalação, desde a análise das necessidades até a conformidade com normas técnicas. 

Veja como funciona cada etapa de um projeto de proteção elétrica:

Avaliação das necessidades elétricas

O primeiro passo para um projeto de proteção elétrica é a avaliação das necessidades do local. Isso inclui a análise da carga total, identificação dos equipamentos que serão alimentados e a avaliação dos riscos envolvidos. 

Considerar fatores como umidade, temperatura e ambiente em que os dispositivos serão instalados é essencial para selecionar os equipamentos de proteção mais adequados.

Escolha dos dispositivos de proteção

Após a avaliação das necessidades elétricas, é hora de selecionar os dispositivos de proteção mais adequados. Cada tipo tem uma função específica, e a escolha errada pode comprometer a segurança do sistema. 

É importante considerar as características técnicas de cada dispositivo e a adequação às necessidades da instalação.

Dimensionamento e distribuição do sistema

O dimensionamento correto dos condutores e a distribuição adequada dos circuitos elétricos são fundamentais para garantir a proteção. 

Condutores mal dimensionados podem causar superaquecimento e falhas no sistema. Além disso, o planejamento do quadro de distribuição deve assegurar que os dispositivos de proteção sejam facilmente acessíveis para manutenção e inspeção.

Conformidade com normas técnicas

Todo projeto de proteção elétrica deve estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, como a NBR 5410 e as normas da IEC.

Essas normas estabelecem requisitos mínimos para a instalação de dispositivos de proteção, garantindo a segurança e a eficiência do sistema elétrico. 

A conformidade com essas normas é essencial para evitar problemas legais e garantir a segurança dos ocupantes e dos equipamentos.

Testes e inspeção final

A última etapa do projeto de proteção elétrica envolve a realização de testes de funcionamento e inspeções finais. 

Os testes garantem que todos os dispositivos de proteção estejam operando corretamente e que a instalação elétrica esteja em conformidade com as normas técnicas.

A inspeção final inclui uma verificação visual detalhada e a documentação de todas as avaliações realizadas, garantindo a rastreabilidade e a segurança do sistema.

Leia também: A importância de uma instalação elétrica segura

A importância da manutenção para proteção elétrica

A proteção elétrica não termina com a instalação dos dispositivos. Ela requer manutenção contínua para assegurar seu funcionamento adequado. 

Um plano de manutenção bem elaborado, com intervalos definidos para inspeções periódicas e checklists detalhados, é fundamental para prolongar a vida útil dos dispositivos e garantir a segurança das instalações elétricas. 

A manutenção preventiva é essencial para identificar possíveis problemas antes que eles se tornem críticos, evitando interrupções no fornecimento de energia e custos adicionais com reparos emergenciais.

Conheça as melhores soluções de proteção elétrica para o seu projeto

Proteger suas instalações elétricas é essencial para garantir a segurança de todos os ocupantes e o bom funcionamento dos equipamentos. A escolha dos dispositivos certos e um projeto bem estruturado fazem toda a diferença. 

Na ABB, você encontra uma ampla variedade de disjuntores, fusíveis, DPS e muito mais, tudo com a qualidade e a confiabilidade que você procura. 

Acesse agora nosso site e descubra como podemos ajudar a garantir a segurança e a eficiência do seu projeto elétrico.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.