Ter plantas dentro de casa só traz benefícios: melhora o ar do ambiente e complementa a decoração.
Qualquer cômodo com plantas fica muito mais aconchegante e não é necessário ter muito espaço para cultivar a sua. Pode ser em um jardim aberto, como uma janela, ou varanda de um apartamento.
Selecionamos algumas dicas para cuidar das plantas dentro de casa, especialmente em ambientes internos. Agora não tem desculpa para não ter sua plantinha e deixar sua casa mais bonita.
Tipos de plantas para ambiente interno
Suculentas: essas plantas contam com uma característica que permite o armazenamento de água em suas folhas, talos e raízes grossas. Por isso, quando as folhas começarem a murchar é porque a planta precisa de água e se ela começar a perder muitas folhas, é sinal de estar recebendo pouca luz. O ideal são 4 horas de sol, uma dica é deixar em uma janela que recebe sol por esse período.
Orquídea: muitas pessoas já ganharam de presente uma orquídea e descartaram quando as flores caíram. Essa planta é perfeita para o ambiente interno. Elas gostam de receber uma iluminação indireta e pouca água. Se as folhas ficarem escuras, mude a orquídea de local.
Samambaia: com sua folhas longas e pendentes, essa planta precisa ficar pendurada ou apoiada em algum lugar. Prefira cultivá-la a meia-sombra. Elas não gostam de vento, pois podem queimar suas folhas mais jovens.
Palmeira Leque: esse tipo de palmeira, requer um pouco mais de espaço e ambientes mais iluminados. Para manter seu aspecto saudável, remova as folhas secas e velhas. O ideal é proteger do ar-condicionado.
Peperômia: é um tipo de planta pendente com suas folhas em formatos de coração. Para ela, prefira lugares altos, com meia-sombra e e muita iluminação.
Cuidados extras
Fique atendo a quantidade de água! Isso varia pelo tipo de planta e época do ano. Uma dica é verificar se a terra está seca, isso significa que está na hora de regar. Não coloque água nas folhas, somente na terra. Tome cuidado com a umidade excessiva para não apodrecer as raízes.
Passe um pano úmido nas folhas para tirar o pó e deixá-las mais bonitas. Quando retirar um galho seco, passe canela em pó na base, pois agirá como cicatrizante natural e impedirá a entrada de fungos e doenças.
Plantas na decoração
Para usar plantas na decoração, crie diferentes espaços e volumes, misture textura e cores, mas não esqueça de juntar plantas que gostem das mesmas condições de luz.
Fotos: Nix Design e Tua Casa
As plantas podem ficar no chão, com vasos que combinem com a decoração, em suportes pendentes, em estantes, em cima de bancos ou mesas. São diversas opções e tons que podem agregar na decoração.
Invista em uma iluminação exclusiva para suas plantas, com pendentes ou abajures com possam compor o ambiente, ou alguma luz direta que destaque ainda mais a beleza das suas plantas.
Gostou do conteúdo? Fique ligado para mais dicas como essa.