O que é um relé de segurança e para que serve?
18.07.2024 | 10 minutos de leituraOs cuidados com a segurança industrial são indispensáveis para proteger tanto os equipamentos quanto os colaboradores. O relé de segurança é uma peça-chave nesse processo, pois monitora e controla os dispositivos de segurança, a fim de prevenir falhas e acidentes.
Neste artigo, vamos explicar tudo sobre relé de segurança, como funciona, importância, componentes e seus benefícios para o ambiente industrial. Acompanhe!
O que é um relé de segurança?
Os relés de segurança são projetados para monitorar dispositivos de segurança, como botões de emergência, sensores de portas, cortinas de luz, chaves de intertravamento e controles bimanual, entre outros.
Esses relés são denominados de segurança porque, além de fornecerem dados essenciais para o ciclo de segurança, como a categoria de segurança, o número de usos sem falhas (MTTF), o tempo de missão e outros dados relevantes, possuem uma estrutura interna redundante. Essa redundância garante que, em caso de falha no sistema, o relé possa transferir a máquina para uma condição segura imediatamente.
Os principais componentes de um relé de segurança são:
- Contatos de entrada: recebem sinais de dispositivos de segurança como botões de emergência, sensores de porta e barreiras de luz;
- Contatos de saída: enviam sinais para desligar máquinas ou ativar alarmes;
- Unidade de processamento interna: decide a medida de segurança a ser tomada.
Os relés de segurança são dispositivos essenciais no contexto industrial, pois garantem a proteção dos operadores no ambiente de trabalho.
A segurança é um tema complexo, abrangendo várias normas e regulamentações internacionais. Ao contrário dos modelos convencionais, os relés de segurança são frequentemente certificados por normas rigorosas como a ISO 13849-1 e a IEC 62061. Essas certificações asseguram que os dispositivos atendem aos mais altos padrões de segurança, reduzindo significativamente os riscos de acidentes graves.
Para entender a importância dessas certificações, é crucial considerar a gravidade dos acidentes que podem ocorrer na ausência de medidas de segurança adequadas. Os riscos envolvidos incluem lesões graves ou até fatais para os operadores, além de possíveis danos ao equipamento e interrupções na produção.
Portanto, a conformidade com normas como a ISO 13849-1, que aborda a segurança de máquinas e sistemas de controle relacionados à segurança, e a IEC 62061, que trata da segurança funcional de sistemas elétricos e eletrônicos, é fundamental.
Os relés de segurança da ABB, em particular, se destacam por sua confiabilidade e robustez. Além de cumprir com as normas internacionais, eles oferecem funcionalidades avançadas, como a capacidade de monitorar até 30 dispositivos simultaneamente e a integração de múltiplos tipos de dispositivos de segurança em um único relé, graças à tecnologia de sinal dinâmico.
Leia também: Como melhorar os processos industriais?
Como funciona um relé de segurança?
Os princípios básicos de funcionamento dos relés de segurança garantem a proteção dos colaboradores. Veja quais são eles:
- Monitoramento contínuo: monitora os sinais de entrada de dispositivos de segurança;
- Detecção de condições anormais: interrompe o circuito elétrico para evitar acidentes quando detecta alguma situação irregular;
Os circuitos internos dos relés de segurança garantem a máxima confiabilidade e segurança através de dois aspectos:
- Redundância: os circuitos possuem componentes duplicados, ou seja, quando um falha, o outro assume a função de proteção;
- Autodiagnóstico: o relé de segurança possui autoverificação contínua de seus componentes internos, como contatos e circuitos, a fim de garantir seu bom funcionamento.
Tipos de relés de segurança
Os relés de segurança estão divididos em diferentes tipos, com funcionalidade e aplicabilidade diferentes, por isso podem ser utilizados em várias etapas do processo de produção.
Veja quais são os tipos de relé de segurança:
Relés de parada de emergência (E-Stop)
Os relés de parada de emergência são projetados para interromper imediatamente o funcionamento de máquinas e equipamentos em situações de emergência. Eles são ativados por botões de parada ou dispositivos de proteção.
Relés de monitoramento de portas
Eles garantem que as portas das áreas de trabalho estejam fechadas antes que uma máquina comece a funcionar e desativam o equipamento caso alguma porta abra.
Relés de monitoramento de parada segura
Os relés de monitoramento de parada segura são responsáveis por verificar se o equipamento está completamente parado antes de permitir o acesso do operador ou a realização de manutenção.
Relés de monitoramento de controle bimanual
Eles exigem que o trabalhador use ambas as mãos para operar uma máquina, prevenindo o acionamento acidental e garantindo que elas estejam fora da zona de perigo.
Por exemplo, durante a operação de uma prensa é preciso ter certeza de que o operador não está com a mão embaixo dela quando fizer o acionamento. Por isso, existem dois botões para acionamento simultâneo.
Relés de monitoramento de velocidade e direção
Eles são responsáveis por verificar a velocidade de rotação de motores e eixos, desativando o equipamento se ela estiver fora de um limite seguro.
Relés de monitoramento de luz
Os relés de monitoramento de luz trabalham em conjunto com barreiras e cortinas de luz para detectar a presença de pessoas ou objetos na zona de perigo e desativar a máquina imediatamente.
Na prática, funcionam como raios laser que, ao serem ultrapassados, acionam a interrupção imediata.
Os relés da linha Vital da ABB podem monitorar até 30 dispositivos de segurança simultaneamente, diferentemente dos modelos comuns. Com a tecnologia de sinal dinâmico, é possível integrar uma variedade de produtos em um único relé, proporcionando flexibilidade e eficiência na gestão de sistemas de segurança.
Esses relés são capazes de monitorar diversos tipos de dispositivos, como botões de emergência, sensores de monitoramento de porta e controle bimanual.
Importância dos relés de segurança em ambientes industriais
A segurança é uma das principais preocupações em qualquer meio de produção onde equipamentos de grande porte operam.
Dessa forma, os relés de segurança são componentes indispensáveis para ajudar na prevenção de acidentes e proteção dos trabalhadores.
Conheça os benefícios dos relés de segurança em ambientes industriais:
Aumento da segurança dos trabalhadores
Os diferentes tipos de relés de segurança garantem a proteção dos trabalhadores contra riscos mecânicos, elétricos e operacionais, através de alguns mecanismos como:
- Detecção de falhas de equipamentos e parada de emergência;
- Controle de acesso, que impede a entrada em áreas perigosas durante a operação das máquinas;
- Verificação de parada, que confirma o desligamento da máquina;
- Detecção de presença, que desativa a operação em caso de ultrapassagem em áreas de risco.
Conformidade com normas e regulamentações
A adesão a normas nacionais e internacionais assegura que o funcionamento das máquinas esteja alinhado aos padrões globais.
Além disso, a utilização dos relés muitas vezes vem acompanhada de programas de treinamento, garantindo que todos estejam de acordo com as práticas e os requisitos normativos.
Esses aspectos atestam que a empresa opera dentro dos parâmetros legais, promovendo uma cultura de segurança contínua.
Leia também: Eficiência energética na indústria: como produzir mais com menos
Flexibilidade e escalabilidade
Os relés de segurança trazem flexibilidade e escalabilidade em ambientes industriais, permitindo que as operações se adaptem rapidamente às mudanças necessárias.
Isso é possível pois eles podem ser implementados em diferentes etapas do sistema produtivo e suas funções são customizadas.
Aplicações comuns dos relés de segurança
Os relés de segurança têm uma ampla gama de aplicações em várias indústrias, como automotiva, alimentícia e de eletrônicos, garantindo a proteção dos operadores em diversas etapas do processo produtivo.
Eles são fundamentais para monitorar a segurança em operações complexas, reduzindo riscos e aumentando a confiabilidade dos processos.
Esses dispositivos são essenciais para manter um ambiente de trabalho seguro e eficiente, além de contribuir com a qualidade dos produtos em diferentes etapas da produção.
Como escolher o relé de segurança adequado?
Selecionar o relé de segurança correto para sua aplicação pode parecer uma tarefa complexa, mas é possível fazer a escolha adequada para suas necessidades.
Veja nosso guia para escolher um relé de segurança:
- Identifique a aplicação: é importante determinar o tipo de equipamento onde o relé será utilizado e avaliar os riscos associados à sua operação e manutenção;
- Defina os requisitos de segurança: verifique as normas e regulamentos específicos para a sua indústria;
- Considere as funções de segurança: identifique as funções de segurança que o relé precisa executar, como parada de emergência e monitoramento de portas de segurança, por exemplo;
- Verifique a compatibilidade com o sistema existente: certifique-se da compatibilidade com os componentes de controle já instalados e avalie a facilidade de integração ao seu sistema atual;
- Considere a facilidade de uso e manutenção: verifique a facilidade de configuração e a presença de recursos de autodiagnóstico e monitoramento contínuo.
Os produtos da ABB contam essas características e muito mais. O relé de segurança SSR10 24 e o USR10 24, por exemplo, são de fácil instalação e foram desenvolvidos para as aplicações de segurança mais comuns. Além disso, eles possuem saídas expansíveis de forma simples e modelos com funções de temporização precisas.
Os relés da linha Sentry podem monitorar até 30 dispositivos de mesma família, utilizando a tecnologia de OSSD.
Conheça nossa linha completa de relés de segurança e escolha a melhor opção para o seu projeto!
Leia também: Os benefícios da IoT na indústria 4.0
Instalação e manutenção de relés de segurança
Agora que você conhece os principais conceitos sobre o relé de segurança, é muito importante saber como fazer a instalação e a manutenção desses equipamentos para garantir o funcionamento correto e seguro dos sistemas industriais.
Vale destacar que é necessário contar com profissionais qualificados para executar essa tarefa.
A seguir, veja os passos para fazer a instalação de forma correta:
- Avalie o local de instalação em ralação aos requisitos ambientais e de espaço;
- Leia atentamente o manual do fabricante para entender as especificações e instruções de instalação;
- Fixe o relé no local apropriado e certifique-se de que está bem posicionado para facilitar a conexão dos cabos;
- Conecte os cabos de alimentação e sinalização conforme o diagrama elétrico fornecido pelo fabricante;
- Configure o relé de acordo com os requisitos do manual;
- Por fim, realize testes para garantir o funcionamento correto e que todas as funções de segurança estejam ativas.
Lembre-se de realizar manutenções periódicas para verificar a integridade e o bom funcionamento de suas conexões. Para isso, procure por sinais de desgaste, corrosão ou danos nos cabos e componentes.
Garanta a segurança da sua empresa com a ABB
Investir em relés de segurança é um passo importante para garantir a proteção dos colaboradores. Eles ainda contribuem com a redução dos custos com a paralisação da produção e acidentes de trabalho.
A ABB oferece vários tipos de relés de segurança para as mais diversas necessidades industriais, garantindo a proteção dos colaboradores e dos equipamentos.
Visite nossa loja e saiba como melhorar a segurança e a eficiência das suas operações industriais!