Saiba como economizar energia elétrica com automação residencial
14.11.2022 | 4 minutos de leituraAs funcionalidades proporcionadas pelos dispositivos tecnológicos mudaram os hábitos da população mundial. Entre os itens que mais conquistaram mercado, principalmente após a pandemia do novo coronavírus, foi a automação residencial.
Com mais tempo em casa, a população percebeu as vantagens oferecidas pelos equipamentos conectados, responsáveis por proporcionar segurança, comodidade e economia de energia elétrica. Pensando nisso, reunimos informações relevantes sobre as vantagens de tornar sua casa mais inteligente.
O que é automação residencial?
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a automação residencial é feita por meio de um sistema integrado que utiliza dispositivos, softwares e outros componentes para automatizar diversas funções dentro de uma moradia (casa ou apartamento). Em outras palavras, realiza automaticamente comandos que antes eram feitos somente pelo usuário.
Para se ter uma ideia da adesão dos brasileiros à automação residencial, cerca de 300 mil residências já contavam em 2016 com dispositivos das smart homes (casas inteligentes).
De lá para cá, o consumo dos produtos relacionados ao tema aumentou exponencialmente e o Brasil é o 11º mercado mundial em diversidade de itens, conforme informado pela Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos (ABREME).
Sendo assim, existem várias alternativas para começar a automação residencial, seja em residências já construídas, seja em fase de construção. A título de esclarecimento, as funcionalidades mais eficientes são aquelas que economizam energia elétrica, oferecendo eficiência energética, conforto e segurança.
Quais dispositivos oferecem economia de energia?
Para que a automação residencial seja eficiente, faz-se necessário contratar serviços especializados. Dessa maneira, é desenvolvido um projeto no qual o consumidor poderá esclarecer dúvidas e optar pelas opções mais adequadas para o local onde reside.
No caso de quem deseja utilizar os dispositivos focados na economia de energia elétrica, a presença do profissional é ainda mais importante, pois os equipamentos serão conectados à rede de internet, que precisa funcionar com eficiência para manter os comandos em atividade.
Com esse entendimento, o primeiro passo é solicitar os serviços de automação residencial e, em seguida, selecionar entre as opções apresentadas pelo especialista.
Para facilitar, conheça a seguir os dispositivos mais procurados pelos usuários para instalação em ambientes domésticos.
Controle de luzes
A automação das fontes de iluminação funciona com sensores de movimento que desligam as lâmpadas quando for necessário ou, ainda, quando não houver pessoas no ambiente. Outra vantagem é programar os pontos para diminuírem gradativamente a iluminação, criando uma atmosfera mais acolhedora.
Climatização
Nesse modelo de automação residencial é possível controlar as mudanças de temperatura em toda a residência. Ou seja, o ar-condicionado ou aquecedor são reduzidos ou desligados quando não há pessoas em casa. Além disso, é possível integrar outros aparelhos eletrônicos, como persianas, ventiladores e lâmpadas.
Controle dos raios solares
Com cortinas automatizadas, o proprietário pode fechar as janelas e reduzir o impacto dos raios solares em períodos mais quentes do dia. Em muitos casos, contar com esse sistema evita o consumo excessivo de ar-condicionado e, consequentemente, o maior gasto de energia elétrica.
Comando liga e desliga
A maioria das pessoas já deixou equipamentos elétricos ou eletrônicos ligados ao sair com pressa de casa. Contudo, com o sistema de automação próprio, é possível desligar todos os aparelhos a um comando ou, ainda, armar o sistema de segurança, como no fechamento de portas ou acionando as câmeras de vigilância.
Dreno de energia
Esse termo refere-se aos aparelhos que continuam consumindo energia, mesmo com o botão desligado. Como estão conectados à rede de energia, eles continuam a drenar a corrente, aumentando o valor da conta mensal em até 10%. Alguns sistemas de automação residencial podem evitar o chamado “modo de espera” de aparelhos como micro-ondas, secadoras ou máquinas de lavar.
Vantagens da automação residencial
As opções de automação residencial para a economia dos gastos domésticos são várias e eficazes. E pense também que, ao fazer isso, você contribuirá para a sustentabilidade do planeta.
Como isso é possível? A economia de energia elétrica promove a eficiência energética, que pode ser impulsionada ainda mais com a instalação de placas de energia fotovoltaicas.
Outra opção eficiente e com baixo investimento são os sistemas de captação de água da chuva, que pode ser reaproveitada para várias tarefas diárias, diminuindo o consumo que chega à rede de distribuição.
Do mesmo modo, investir em telhados e revestimentos com isolamento térmico é importante para a redução do calor dentro do imóvel, evitando o uso do ar-condicionado ou de vários ventiladores.
Pode parecer pouco, mas se cada família contribuir com a redução no consumo de recursos naturais, a sociedade, de modo geral, terá mais qualidade de vida. Dessa forma, agora que você já conhece as funcionalidades da automação residencial, contrate um profissional especializado e avalie as opções para sua residência.
Atenta à importância de oferecer soluções mais sustentáveis em termos de eletricidade, a ABB conta com uma linha exclusiva chamada Sm@rt House. Acesse o site e conheça os dispositivos necessários para tornar sua casa ainda mais inteligente.