Sensor de segurança: o que é e como funciona?
Profissionais da Elétrica

Sensor de segurança: o que é e como funciona?

10.10.2024 | 12 minutos de leitura

A segurança em ambientes industriais e comerciais é um aspecto vital para a proteção de trabalhadores e equipamentos. E um dos principais mecanismos que ajudam a manter esses locais seguros é o sensor de segurança.

Esses dispositivos desempenham um papel importante na detecção de situações de risco, evitando acidentes e danos a máquinas. 

Neste texto, vamos explicar em detalhes o que é um sensor de segurança, seus principais tipos, como ele funciona, suas aplicações e as normas que regem o seu uso.

Continue a leitura e descubra como garantir um ambiente de trabalho mais seguro e como escolher o sensor ideal para suas necessidades!

O que é um sensor de segurança?

Sensor de segurança é um dispositivo projetado para monitorar e detectar condições de perigo em máquinas e áreas específicas, alertando ou interrompendo automaticamente o funcionamento de equipamentos quando há uma situação de risco. 

Seu objetivo principal é proteger operadores e funcionários de acidentes e também evitar danos às máquinas, garantindo que o ambiente esteja de acordo com as normas de segurança.

Esses sensores podem ser encontrados em diversas formas e tecnologias, adaptados para diferentes tipos de ambientes industriais e comerciais. 

Eles são amplamente utilizados para prevenir acidentes em máquinas pesadas, linhas de produção, fábricas, indústrias automotivas, entre outros setores. 

Ao detectar uma condição perigosa, o sensor ativa um mecanismo de parada ou alerta, evitando que o problema se agrave.

Leia também: Conheça as aplicações de uma chave de segurança industrial

Principais tipos de sensores de segurança

Existem diversos tipos de sensores de segurança, cada um com características e aplicações específicas. Entre os mais comuns, destacam-se os sensores magnéticos, RFID e de presença. 

A seguir, vamos entender melhor como cada um deles funciona e em que situações são utilizados:

Sensores magnéticos

Os sensores magnéticos de segurança são comumente usados para monitorar portas e tampas de máquinas. Eles funcionam por meio da detecção de um campo magnético.

Quando a porta ou tampa é aberta, o campo magnético é interrompido e o sensor detecta essa alteração, acionando uma resposta que pode ser, por exemplo, a interrupção imediata da máquina. 

Esses sensores são muito utilizados em equipamentos industriais que precisam de proteção física contra o acesso não autorizado durante o funcionamento.

Sensores RFID

Sensores de segurança baseados em RFID (Radio Frequency Identification) utilizam ondas de rádio para identificar e monitorar objetos ou pessoas. Eles são altamente eficientes em sistemas de controle de acesso, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam interagir com máquinas ou entrar em áreas restritas. 

A vantagem desse tipo de sensor é que ele não requer contato direto, o que facilita sua utilização em locais onde o manuseio de dispositivos pode ser perigoso ou impraticável.

Sensores de presença

Os sensores de presença detectam a aproximação de objetos ou pessoas em áreas de risco. Eles são muito utilizados em sistemas de segurança que necessitam identificar a entrada de operadores em zonas de perigo, como áreas de movimentação de máquinas. 

Dependendo da tecnologia empregada, esses sensores podem operar com infravermelho, ultrassom ou até radar, permitindo que o ambiente seja monitorado em tempo real e qualquer movimentação inadequada seja imediatamente identificada.

Como funciona um sensor de segurança?

O funcionamento de um sensor de segurança varia de acordo com o tipo de tecnologia empregada, mas o princípio básico é sempre o mesmo: detectar uma condição irregular e acionar uma resposta

Quando um sensor de segurança identifica a presença de um perigo, ele envia um sinal para o sistema de controle da máquina ou para um dispositivo de alerta. Em muitos casos, o sensor pode desligar automaticamente o equipamento ou acionar um alarme, evitando que uma situação de risco evolua para um acidente.

No caso dos sensores de segurança da ABB, por exemplo, o processo de detecção é rápido e eficaz, garantindo que o equipamento seja imediatamente desativado quando uma situação de risco for identificada. Isso é fundamental em ambientes industriais, onde a velocidade da resposta pode fazer a diferença entre evitar um acidente grave ou não.

Os sensores de segurança da ABB operam sem contato físico, garantindo monitoramento preciso de intertravamentos e posições seguras sem desgaste mecânico. Com design compacto e instalação versátil em 360°, eles são altamente duráveis e possuem proteção IP67/69K, resistindo a ambientes industriais severos. Esses diferenciais asseguram confiabilidade, longa vida útil e facilidade de manutenção, tornando-os ideais para aplicações industriais que exigem segurança e eficiência.

Leia também: Como aumentar a segurança industrial?

Aplicações dos sensores de proteção

Os sensores de segurança são utilizados em uma ampla gama de aplicações, tanto em ambientes industriais quanto comerciais. Eles são cruciais em setores como manufatura, automação industrial, energia e até em sistemas de vigilância. 

Vamos explorar alguns dos principais setores onde esses sensores são indispensáveis:

Manufatura industrial

Na manufatura, os sensores de segurança são usados para proteger os trabalhadores que operam máquinas pesadas. Eles monitoram o acesso a áreas de risco e garantem que as máquinas parem de funcionar caso alguém entre em uma zona de perigo. Isso evita acidentes comuns em indústrias.

Automação de processos

Na automação de processos industriais, sensores de segurança são instalados em sistemas de controle para garantir que as máquinas funcionem de maneira segura e eficiente. Eles podem detectar falhas nos equipamentos e acionar a parada de emergência, protegendo não só os operadores como também os próprios equipamentos.

Controle de acesso

Em ambientes comerciais e industriais, os sensores RFID são amplamente utilizados para controlar o acesso a áreas restritas, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam entrar. Eles são muito úteis em empresas que precisam proteger informações confidenciais ou garantir a segurança de áreas críticas.

Normas e regulamentações para sensores de segurança

Os sensores de segurança estão sujeitos a normas técnicas rigorosas, que têm como objetivo garantir a sua eficácia e confiabilidade. 

No Brasil, a NR-12 (Norma Regulamentadora 12) é a principal regulamentação para a proteção de máquinas e equipamentos. Ela define os requisitos mínimos para a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, incluindo a necessidade de instalação de sensores de segurança em locais de risco.

Além da NR-12, há também normas internacionais, como as normas IEC (International Electrotechnical Commission), que especificam os requisitos para os sistemas de segurança, incluindo os sensores. 

A conformidade com essas normas é fundamental para garantir que o ambiente de trabalho esteja de acordo com as melhores práticas de segurança e para evitar multas ou penalidades por parte dos órgãos reguladores.

Leia também: O que é um relé de segurança e para que serve?

Vantagens dos sensores de segurança

O uso de sensores de segurança traz inúmeras vantagens tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. 

Vamos explicar as duas principais:

Redução de acidentes de trabalho

Uma das maiores preocupações em ambientes industriais e comerciais é a segurança dos trabalhadores. Máquinas e equipamentos pesados representam um risco constante, por isso os sensores de segurança desempenham um papel crucial. 

Eles atuam como uma barreira automatizada de proteção, identificando situações de risco em tempo real, como a aproximação de uma pessoa a uma área perigosa ou o mau funcionamento de uma máquina.

Assim que uma condição perigosa é detectada, o sensor pode enviar um comando imediato para desligar o equipamento, ou emitir um alerta para que os operadores tomem as devidas ações. 

Isso reduz drasticamente a chance de ocorrerem acidentes, como esmagamentos, cortes, amputações ou choques elétricos, situações que são comuns em fábricas e indústrias quando as máquinas estão em funcionamento sem monitoramento adequado.

Além disso, os sensores eliminam o fator humano na identificação de perigos, que muitas vezes pode falhar devido ao cansaço, desatenção ou falta de treinamento. Eles operam de forma constante, 24 horas por dia, garantindo que o ambiente esteja sempre seguro e monitorado.

Proteção de equipamentos

Outra grande vantagem dos sensores de segurança é a proteção dos próprios equipamentos. Máquinas industriais são investimentos caros, e qualquer falha pode resultar em altos custos de reparo ou até na necessidade de substituição. 

Sensores de segurança podem identificar problemas técnicos no funcionamento das máquinas, como sobrecarga, aquecimento excessivo, ou operação em condições inadequadas, e acionar a parada do equipamento antes que um dano maior ocorra.

Além de evitar danos graves, essa detecção precoce também minimiza o tempo de inatividade das máquinas. Em vez de esperar que uma falha total aconteça, o sensor sinaliza a necessidade de intervenção, permitindo que a manutenção preventiva seja realizada de forma oportuna. 

Isso prolonga a vida útil dos equipamentos, melhora a eficiência da produção e reduz os custos de manutenção a longo prazo.

Em resumo, a instalação de sensores de segurança não só protege os trabalhadores, mas também preserva o capital investido em máquinas e equipamentos, aumentando a produtividade e garantindo a continuidade das operações sem interrupções bruscas ou reparos emergenciais caros.

Visite a loja virtual ABB e ganhe 5% off na primeira compra. Entrega ágil e até 6x sem juros no cartão. Compre agora!

Como escolher o sensor de segurança adequado?

Escolher o sensor de segurança certo depende de diversos fatores, como o tipo de ambiente, o nível de risco e a funcionalidade necessária

Para ambientes industriais, por exemplo, sensores robustos e resistentes a condições adversas, como poeira e umidade, são essenciais. Já em áreas de controle de acesso, sensores RFID podem ser mais indicados pela sua capacidade de monitorar entradas e saídas sem a necessidade de contato físico.

Além disso, é importante considerar a compatibilidade do sensor com os sistemas de segurança já existentes na sua empresa e verificar se o equipamento está em conformidade com as normas regulatórias vigentes. 

O investimento em sensores de qualidade, como os oferecidos pela ABB, é uma garantia de segurança e confiabilidade.

Garanta a segurança com sensores de alta qualidade

Em um mundo cada vez mais automatizado e tecnológico, garantir a segurança de trabalhadores e equipamentos é uma prioridade. Os sensores de segurança desempenham um papel crucial na prevenção de acidentes e no bom funcionamento de máquinas e sistemas.

Acesse o site da ABB e confira o catálogo completo de sensores de segurança para proteger sua empresa e seus colaboradores. Não perca a oportunidade de investir em produtos de alta qualidade, confiáveis e que atendem às normas de segurança mais rigorosas.

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gestão elétrica, da subestação à tomada. A medida que a procura mundial por eletricidade cresce, os nossos mais de 50.000 colaboradores em 100 países apoiam as demandas de nossos clientes e parceiros para transformar a forma como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que permitem a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Ao aplicar conhecimento local em escala global, moldamos e apoiamos tendências globais, oferecemos excelência aos clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.