Preços para: Informe o seu CEP
Entenda o que são sensores indutivos
Profissionais da Elétrica

Entenda o que são sensores indutivos

23.12.2022 | 6 minutos de leitura

A automação dos processos industriais possibilitou o surgimento de vários dispositivos para oferecer mais segurança e qualidade aos produtos fabricados. Uma das soluções mais eficientes nesse sentido é o sensor indutivo, empregado para detectar partículas metálicas ou em soluções de proximidade.

São diversos os segmentos de aplicação do aparelho. Por isso, é importante conhecer o princípio de funcionamento dele e quais são os benefícios da instalação na linha de produção das empresas. Veja no texto a seguir os detalhes do produto. 

 

O que são sensores indutivos?

Sensores são dispositivos fundamentais nos sistemas de automação, já que têm a função de identificar e responder a algum estímulo físico. Sendo assim, sinalizam sobre a informação monitorada, auxiliando na resolução de diversas demandas.  

Com esse entendimento, vale destacar que o funcionamento do sensor indutivo é feito a partir de um campo eletromagnético variável. Essa condição é possibilitada pelo trabalho conjunto de um oscilador e de uma bobina, localizados na extremidade do aparelho. 

O sensor identifica materiais metálicos a partir de pequenas correntes induzidas e gera o alerta, por verificar que houve uma mudança de alteração na tensão de saída. Vale apontar que existem dispositivos com operacionalidade para proximidade e à distância. 

Em relação às vantagens de contar com sensores indutivos nas fábricas e indústrias, é preciso salientar que funcionam com condições adversas, como poeira, umidade ou alta temperatura. Além disso, pelo princípio de fabricação, são altamente herméticos e quase não precisam de manutenção. 

Por último, mas não menos importante, esses dispositivos são acionados sem contato físico, desde que respeitada a distância mínima entre o sensor e o material que será inspecionado.

 

Quais são as principais aplicações dos sensores indutivos?

Antes de apresentar as aplicações dos sensores indutivos, é preciso informar que os dispositivos podem variar entre tensão de saída em nível contínuo (CC) ou alternado (CA). No primeiro caso, são disponibilizados modelos de dois a quatro fios. No segundo, existe somente a versão com dois fios. 

Outros diferenciais nos modelos de sensores podem ser verificados nos formatos cilíndrico e retangular. A dimensão dos aparelhos também é diferente, sendo que o tipo tubular pode apresentar diâmetro entre 3 milímetros e 40 milímetros, além de contar ou não com rosca externa de fixação. Por outro lado, o retangular é projetado com envoltório de proteção, em várias opções de tamanhos e formatos. 

Sendo assim, as aplicações são mais eficientes nas seguintes situações:

  • indústria militar, robótica, ferroviária e aeroespacial, entre outras;
  • interruptores com sensor de proximidade;
  • detecção de metais ferrosos, aço e alumínio;
  • aparelhos de ressonância magnética (MRI);
  • produção de transformadores e bobinas;
  • sensores de tráfego para identificar carros em movimento;
  • detectores de metal;
  • usado para medir a distância e a posição da ferramenta.

 

Existe mais de um modelo de sensor indutivo?

A resposta para essa pergunta é: sim, existe. Os sensores de proximidade diferenciam-se por categorias de detecção, incluindo: indutivos, ópticos, capacitivos, magnéticos e ultrassônicos. A seguir, vamos detalhar a função de cada um.

 

Indutivo

Este sensor funciona por meio do princípio elétrico de indutância, no qual uma corrente flutuante induz uma força eletromotriz em um objeto-alvo. Desse modo, é muito útil na identificação de objetos metálicos que estejam próximos ao dispositivo. 

 

Proximidade

O modelo conta com um fonte de luz e um sensor que identifica a luminosidade. Assim, detecta materiais que estejam à sua frente, quando a própria luz transmitida é refletida na superfície do objeto inspecionado. 

 

Capacitivo

Sensores capacitivos são altamente eficientes na identificação de alvos metálicos e não metálicos, em forma de pó, granulados, líquidos ou sólidos. Estão presentes em detectores de metais, são amplamente usados na indústria de transformação e o princípio de funcionamento deles é baseado na capacitância dos sensores.

  

Magnético

Neste caso, o sensor é dotado de ímãs permanentes para identificação de elementos magnéticos que estejam posicionados a uma distância crítica. Vale destacar que alguns modelos localizam os materiais, penetrando elementos como madeira, plástico e outras superfícies. 

 

Ultrassônico

Funciona com o uso de ondas sonoras ultrassônicas, sendo indicado para detecção em vários tipos de materiais. Normalmente, os sensores ultrassônicos são empregados para identificar um objeto ou área de superfície à distância. Em outras palavras, a partir das ondas refletidas pelo sensor é calculada a distância do objeto analisado. 

Em resumo, os sensores indutivos oferecem alta eficiência para usos industriais e colaboram para o funcionamento automatizado de diversos serviços. 

No blog da ABB você encontra conteúdos relevantes sobre sistemas e o setor elétrico. Acesse o site e conheça as principais novidades do mercado.

Tags

sensores indutivos

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.