Softstarters: conheça as aplicações
11.11.2022 | 3 minutos de leituraUm dispositivo importante para motores elétricos de corrente alternada é a softstarter. A tradução para língua portuguesa dá um entendimento sobre a função dele, ou seja, produzir uma “partida suave” nos equipamentos. Também é usado em cabos de energia e na rede de distribuição elétrica para proteger a vida útil do sistema.
Desse modo, reunimos informações importantes sobre funcionamento, aplicações e modelos disponíveis no mercado. Continue a leitura e saiba mais sobre o produto.
Qual é a função de uma softstarter?
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a softstarter é um aparelho utilizado em vários modelos de motores elétricos em corrente alternada (CA) com o objetivo de reduzir os esforços da ação de partida.
Desse modo, é possível evitar trancos nos sistemas, além de limitar e evitar picos de corrente. Em razão das funcionalidades dele, o dispositivo está substituindo os métodos mais tradicionais, como a estrela-triângulo, a chave compensadora e a partida direta.
O princípio de funcionamento da softstarter é controlar a tensão sobre o motor por meio de um circuito de potência dotado de seis Retificadores Controlados por Silício (SCR). As peças atuam variando o ângulo de disparo, de modo a controlar e reduzir a tensão aplicada no motor.
Sendo assim, o dispositivo diferencia-se das demais opções de partida por oferecer um aumento linear e constante na potência do equipamento. O resultado prático é ampliar o tempo de vida do motor graças à capacidade de reduzir o desgaste com o pico de corrente inicial.
Quais são as principais aplicações do dispositivo?
Como foi possível observar, a softstarter é um aparelho eficiente na etapa de partida dos motores elétricos, pois ajusta os equipamentos ao comportamento de carga da máquina e proporciona uma aceleração gradual e estável. É importante acrescentar que, além da proteção contra sobrecorrente e subcorrente, o dispositivo economiza energia e reduz o desgaste mecânico.
Em razão da tecnologia empregada na fabricação do aparelho, ele é aplicado em outros sistemas, como:
-
bombas centrífugas de máquinas de lavar;
-
coolers;
-
compressores de ar ou refrigeração;
-
moedores e serras;
-
ventiladores.
Benefícios para os motores elétricos
A diversidade de aplicações das softstarters deve-se aos benefícios oferecidos aos componentes mecânicos. Alguns modelos têm uma versão microprocessada com softwares que controlam a velocidade máxima dos motores. Assim é comprovada a economia de energia e a funcionalidade para diversas instalações.
O dispositivo também é capaz de controlar a potência do motor no momento da partida e da frenagem sem alterar a velocidade de rotação. Para que isso seja possível, o controle dos disparos dos SCRs funcionam da seguinte forma: controle por tensão zero e controle por corrente zero.
Ainda destacar outra característica importante da softstarter, que é detectar falhas ou falta de fase na conexão. Quando isso acontece, o led é aceso automaticamente, substituindo o relé de falha e inibindo o acionamento dos tiristores. Esse alerta acontece na fase de entrada ou saída e, nos casos de motores sem cargas, a detecção é feita por comparação de fases.
Tecnologia a serviço da eficiência
A ABB, líder mundial no desenvolvimento de soluções tecnológicas em eletricidade, conta com uma ferramenta de seleção que indica o dispositivo ideal para sua demanda profissional. Trata-se do ABB prosoft, um software que recomenda o modelo ideal de dispositivo ao realizar a leitura de dados como tensão principal, frequência, altitude e temperatura ambiente.
Vale destacar que, para qualquer dispositivo da marca, é gerado um relatório para ser compartilhado com clientes ou colegas de profissão. No documento, estão descritos todos os dados de entrada, os cálculos e a seleção indicada da softstarter, além de gráficos indicando o torque e a corrente de partida.
Além do ABB prosoft, está disponível uma linha completa de dispositivos que se destacam pela facilidade de instalação e de uso. Os modelos são dotados de bypass, que tem a função de um contator paralelo e, por isso, ao final da partida, assume a corrente do motor em conjunto com os SCRs.
Por fim, os aparelhos da ABB podem ser aplicados em motores com diferentes intensidades de corrente, variando de 3 a 2.160 ampères, reduzindo a tensão e o estresse elétrico no motor e na rede.
Como foi possível observar, a softstarter é um aparelho essencial para diferentes equipamentos elétricos. Por isso, para obter a melhor eficiência na aquisição e aplicação, você pode contar com uma tecnologia própria para o dispositivo.
Quer saber mais sobre as soluções da ABB em eletricidade? Acesse o site e confira o portfólio completo.