TEMA Como os Dispositivos de Proteção contra Surtos protegem seus equipamentos?
22.10.2020Os surtos elétricos acontecem por conta de vários fatores: descargas atmosféricas que atingem redes elétricas, partidas de grandes motores e outras irregularidades nas instalações elétricas.
Quando um surto elétrico ocorre, pode queimar os dispositivos elétricos e eletrônicos. Por essa razão, é muito importante que os equipamentos sejam protegidos, para evitar ao máximo os problemas citados.
O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), como o próprio nome já diz, são equipamentos especialmente projetados para detectar a presença de sobretensões transitórias e neutralizá-las por meio do aterramento antes de danificarem qualquer dispositivo.
Os DPS protegem redes de distribuição de energia elétrica, linhas de telecomunicações, painéis solares e até mesmo aparelhos domésticos.
São três classes de DPS projetados para diferentes finalidades, desde os mais simples até os mais sofisticados:
Classe I – se destinam ao uso em ambientes que podem ser diretamente afetados por descargas atmosféricas. São instalados nos quadros gerais de baixa tensão (QGBT).
Classe II – age de modo mais sofisticado, sendo indicado para locais que sofrem mais com os efeitos indiretos dos surtos elétricos, drenando correntes que penetram em edifícios. São mais utilizados em áreas urbanas, sendo instalados nos quadros secundários de distribuição.
Classe III – o mais refinado dos DPS, são uma proteção fina dos equipamentos em si e devem ser instalados próximos a eles. Por serem utilizados especificamente para proteger aparelhos ligados à rede de distribuição, utilizam tecnologia de ponta que garante a segurança dos eletrônicos.
Dica ABB
Os dispositivos protetores de surtos são necessários em qualquer instalação elétrica, e a linha OVR de DPS da ABB tem a tecnologia ideal para proteger contra raios e sobretensões.
Conheças todas as soluções para proteger suas instalações elétricas na loja on-line da ABB.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.